Guía sobre configuración de 40G QSFP+ a 10G SFP+
Hoy en día, la configuración de QSFP+ a SFP+ se ha convertido en una forma común de actualizar las redes empresariales y los centros de datos de 10G a 40G, siguiendo la tendencia actual. Dividir el flujo de 40G en cuatro de 10G es una solución viable para conectar switches Ethernet de 10G y 40G, ya que aprovecha completamente los dispositivos existentes, reduciendo costos y simplificando la configuración para empresas o centros de datos. Por lo tanto, puedes elegir cables breakout 40G QSFP+ adecuados según tu necesidad de dividir un puerto 40G QSFP en cuatro puertos 10G SFP+. En este artículo, proporcionaremos una guía de configuración de 40G QSFP+ a 10G SFP+ utilizando cables de conexión directa (DAC), cables ópticos activos (AOC) y cables de separación MTP-LC junto con transceptores de 10G/40G respectivamente.
Consideraciones para la división de QSFP+ a SFP+
Por lo general, esta configuración de división es compatible con la mayoría de los switches proporcionados por diferentes fabricantes, ya sean independientes o apilables. Sin embargo, aún debes verificar esta función en las instrucciones de tu switch o consultar a tu proveedor, ya que es la condición más básica para la configuración de división de QSFP+ a SFP+. En ocasiones, la mayoría de los puertos en un switch soportan la división, pero algunos no lo hacen. En otros casos, cuando un switch se implementa como un switch leaf, algunos puertos no soportan la división. O cuando el puerto ya se está utilizando como puerto apilable, esto también puede limitar la configuración de división. Por lo tanto, las condiciones pueden variar mucho según tus aplicaciones.
Además, antes de dividir el puerto QSFP+ en 4x10G, debes asegurarte de que el puerto 40G esté en una configuración predeterminada y también eliminado de otras configuraciones de funciones L2/L3. Porque durante el proceso de división, el puerto QSFP+ sigue estando disponible hasta que reinicies el sistema. Por lo tanto, reiniciar es imprescindible después de emitir el comando en la interfaz de línea de comandos (CLI) para que el cambio surta efecto.
Tres métodos de cableado para coneciones de QSFP+ a SFP+
Como se mencionó anteriormente, hay varios métodos de enlace QSFP+ a SFP+ de uso común para las opciones. Ahora vamos a ilustrar sus diferencias y ventajas.
40G QSFP+ a 4x10G SFP+ DAC/AOC
Usar 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ DAC o AOC es básicamente la misma manera, ya que tienen formas y usos similares. Ambos están compuestos por un conector QSFP+ en un extremo y cuatro conectores SFP+ individuales en el otro extremo. El conector QSFP+ ofrece cuatro canales bidireccionales paralelos, cada uno operando a hasta 10 Gbps, y puede enchufarse directamente al puerto QSFP+ en el switch. Una diferencia principal entre los dos tipos de cable radica en la distancia de transmisión, que resulta de la diferencia en el medio de transmisión: cobre para el DAC y fibra para el AOC. Por lo tanto, la distancia de transmisión del DAC suele ser más corta que la del AOC.
En conexiones de división 40G-10G, tanto el 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ AOC como el DAC se pueden utilizar para conectar los switches directamente, lo que significa que no se necesitan más módulos transceptores, lo que ahorra costos y simplifica la conexión. Sin embargo, la mayor desventaja radica en las distancias de transmisión limitadas, lo que significa que este DAC o AOC pueden ser más adecuados para conexiones dentro de un rack o entre dos racks cercanos.
Cable AOC 40G QSFP+ a 4 LC dúplex
Si bien, también hay un tipo especial de AOC llamado 40G QSFP+ a 4 cables LC dúplex con un conector QSFP+ en un extremo y cuatro conectores LC en el otro extremo. Esto también se puede usar en la división con el transceptor QSFP+ conectado directamente al puerto 40G y los conectores LC conectados con cuatro transceptores SFP+. Este uso es diferente de cable AOC 40G QSFP+ a 4x SFP+, ya que estos conectores LC se pueden conectar con muchos otros tipos de dispositivos Ethernet, que pueden satisfacer diversas necesidades.
Cable breakout MTP a 4x LC
El cable breakout MTP a 4x LC está compuesto por un conector MTP de 8 fibras para 40G QSFP+ en un extremo y 4 conectores LC dúplex para 10G SFP+ en el otro extremo. Y cada cable de fibra transmite a 10 Gbps. Este tipo de cable es adecuado para redes de alta densidad y puede alcanzar una distancia mucho más larga que DAC y AOC. El uso de un cable de conexión MTP a 4x LC, junto con un módulo QSFP+ 40G SR4 y cuatro módulos SFP+ 10G SR puede realizar la conexión de 40G a 10G. Este método puede ser mucho más flexible, ya que los conectores LC se pueden conectar con diferentes dispositivos.
Ejempos de configuración QSFP+ a SFP+
Aquí usamos cuatro switches 10G: FS S5850-32S2Q, FS S5800-48F4S, Cisco Catalyst 2960-X y Cisco Catalyst 4948E-F, junto con un switch de centro de datos 40G HP 5900 JC772A para demostrar el procedimiento de configuración 40G-10G. En este video, ofrecemos una guía para dividir 40G a cuatro conexiones 10G a través de 40G QSFP+ a cuatro 10G SFP+ DAC, AOC y transceptores ópticos con cable de conexión MTP-LC.
El comando de configuración se presenta de la siguiente manera:
1. Ingresar al modo del sistema.
2. Ingresar la interfaz 40G 1/0/49 en el switch HP 5900 para configurarlo.
[HP]inter fortygige 1/0/49
3. Separar la interfaz de 40G a cuatro 10G.
[HP-FortyGigE1/0/49]using tengige
4. Eliminar la interfaz FortyGigE1/0/49, y luego salir del modo del sistema y guardar la configuración.
[HP]quit
5. Reiniciar el switch para habilitar el cambio. Después del reinicio, la luz del puerto 40G se vuelve amarilla, lo que significa que la configuración dividida 40G-10G es exitosa.
The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [y/N]:y
validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
6. Visualizar la breve información de la interfaz y comprobar si la interfaz 1/0/49 se configuró correctamente.
[HP]dis inter brief
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Link: ADM-administratively down; Stby-standby
Speed or Duplex: (a/A)-auto; H-half; F-full
Type: A-access; T-trunk; H-hybrid
Interface Link Speed Dulplex Type PVID Description
XGE1/0/49:1 UP 10G F A 1
XGE1/0/49:2 UP 10G F A 1
XGE1/0/49:3 UP 10G F A 1
XGE1/0/49:4 UP 10G F A 1
[HP]
Las cuatro interfaces 10G están todas "activas", lo que significa que la configuración es exitosa. Luego, se completan todos los procedimientos de comando CLI de la conexión 40G-10G.
Conclusión
La configuración QSFP+ a SFP+ es una solución práctica para la conexión de 40G a 10G. Pero antes de la división, debe elegir algunos switches y puertos que admitan la división, así como transceptores compatibles. El uso de DAC 40G QSFP+ a 4x SFP+ y AOC 40G QSFP+ a 4x SFP+ son más rentables pero tienen distancias de transmisión limitadas. Si bien el uso de cable de conexión MTP a 4x LC es adecuado para distancias más largas pero más costoso. Puede elegir un método adecuado en función de sus necesidades específicas.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021