El despliegue del 5G, una nueva oportunidad para el mercado de 25G óptica
En la actualidad, la red 5G llama mucha atención en el mundo. Prueba 5G e inversión, los servicios comerciales 5G se han llevado a cabo en todo el mundo. Con la evolución de la tecnología 5G, los transceptores ópticos de mayor velocidad en baudios aumentan enormemente en popularidad según los sitios de células de mayor densidad. Los sitios actuales de células 4G LTE (evolución a largo plazo) adoptan principalmente módulos ópticos 10G. Si bien los transceptores ópticos 25G son la alternativa preferida en el despliegue 5G, especialmente en la transmisión frontal de 5G, trayendo un nuevo pico de desarrollo en la óptica 25G.
¿Qué es la red 5G?
Construido sobre la base de 4G LTE, 5G marca un gran salto adelante para las tecnologías de comunicación existentes. El estándar 5G tiene un cambio importante en la velocidad de datos experimentada por el usuario, la densidad de conexión, la latencia, la velocidad máxima de datos, la movilidad, etc. De acuerdo con la especificación IMT-2020, se espera que la velocidad máxima de datos de 5G alcance hasta 20 Gbit/s. La red 5G puede soportar diversas velocidades de datos en varios entornos mejorados de banda ancha móvil. Para los consumidores urbanos y suburbanos promedio, 5G significa un acceso más rápido a los datos y una cobertura potencialmente mejor. Los servicios 5G pronto se infiltrarán en el trabajo y la vida diaria de las personas. Velocidades de carga y descarga más rápidas, entretenimiento de realidad virtual genial, Internet de las cosas (IoT), conducción no tripulada, telemedicina están disponibles a través de la red 5G en un futuro próximo. El mercado 5G se expandirá infinitamente con perspectivas brillantes.
Imagen 1: 5G vs 4G
Análisis de transmisión de red 5G y por qué necesita 25G?
La red 4G se compone principalmente de tres partes: EPC (núcleo de paquete evolucionado), BBU (unidad de banda base) y RRU (unidad remota de radio). En la arquitectura de red 5G, divide la 4G BBU original en CU (Unidad central) y DU (Unidad distribuida), aprovechando al máximo las ventajas de la nube y el control centralizado del despliegue del sitio celular. Mientras tanto, la red 5G combina la 4U RRU original y parte de las funciones de la capa física de la BBU con la antena para formar una AAU (Unidad de antena activa) multifuncional. Por lo tanto, la infraestructura de red 5G mejorada agrega transmisión de medio recorrido en la infraestructura 4G existente que solo cubre la transmisión de recorrido frontal y la transmisión de transporte de retorno.
Imagen 2: Despliegue del 5G vs Despliegue del 4G
Estas tres partes de la transmisión 5G tienen diferentes requisitos para los transceptores IR 5G. En la transmisión IR frontal 5G, pueden alcanzarse estimaciones de ancho de banda de 100M-1G en 20G (ps). El puerto de antena puede ser 64 o 128. Y se logrará una mayor granularidad y un procesamiento de ancho de banda más refinado. Mientras que 25G WDM-PON es aceptado como una solución óptima para la transmisión de 5G de transporte frontal, conectando el DU y RRU y ofreciendo un gran ancho de banda, baja latencia y bajos costos. En consecuencia, los transceptores ópticos 25G serán una parte indispensable en la construcción de la red 5G. La transmisión de medio alcance de la red 5G adoptará principalmente tecnología N x 25G e infraestructura de red de anillo DWDM, lo que representa las necesidades significativas de los transceptores ópticos 100G. En la transmisión de retorno de la red 5G, si se implementa OTN (red de transporte óptico) para transportar las señales, se adoptará la tecnología N x 100G. De lo contrario, se requerirían transceptores ópticos 200G/400G.
Imagen 3: Transceptores ópticos 25G
Tendencia del mercado de la óptica 25G impulsada por la red 5G
La CU y DU de la red 5G subdividida de la estructura BBU aumentará las demandas generales de transceptores ópticos en la era 5G, que se espera que alcance 1.8 veces la cantidad de la era 4G. Según un informe de mercado de Lightcounting, en los últimos años, la demanda de transceptores ópticos 25G había aumentado perpendicularmente a medida que el mercado inalámbrico de carga frontal proliferaba sin precedentes. En el año de 2020, los transceptores ópticos 25G y 100G han estado listos para implementaciones convencionales para mantenerse al día con el rápido ritmo de los servicios y aplicaciones comerciales 5G. Justo a tiempo, se espera que la demanda de módulos ópticos 25G alcance un millón, mientras que el mercado de módulos ópticos 40G disminuirá gradualmente. En el año de 2021, los operadores trabajarán febrilmente para preparar infraestructuras y sistemas para soportar el cambio a 5G, y se espera que la demanda de módulos ópticos de 25G alcance los dos millones en ese momento. En el futuro, los centros de datos, redes inalámbricas, redes de acceso y redes de transmisión formarán una demanda cooperativa de transceptores ópticos 25G, llegando al punto de ruptura para las nuevas demandas.
Imagen 4: Análisis del mercado de transceptor óptico
Conclusión
Con la prueba 5G y despliegue comercial, el mercado de la óptica 25G marcará el comienzo de un nuevo pico de desarrollo. Los principales integradores mundiales de sistemas de comunicación y proveedores de soluciones ópticas han encabezado el esfuerzo de explorar la tecnología 5G y su madurez, y continuarán investigando y desarrollando los últimos productos y soluciones de comunicación óptica 25G para mantenerse al día con el crecimiento exponencial de datos y las operaciones globales para despliegue del 5G.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021