Explicación de los estándares inalámbricos 802.11
En el mundo digital actual, Wi-Fi es un término comodín que suele ser sinónimo de acceso inalámbrico a Internet. Sin embargo, muchos desconocen que se trata de una marca comercial específica que pertenece a Wi-Fi Alliance, un grupo que certifica que todos los productos Wi-Fi cumplen las normas IEEE 802.11. Por lo tanto, hay muchos estándares Wi-Fi 802.11 que tus routers, portátiles, smartphones y tabletas utilizan para conectarse a Internet.
Estos estándares inalámbricos cambian con frecuencia, y las nuevas actualizaciones aportan velocidades Wi-Fi más rápidas y mejores conexiones. Antes de ver la comparativa de estándares 802.11, la tabla de estándares 802.11 que aparece a continuación le facilitará la diferenciación de los distintos estándares Wi-Fi 802.11.
IEEE 802.11
Esta es la norma original creada en 1997 pero que ya no está en vigor. Esta versión admite una velocidad máxima de conexión de 1 Mbps. Por desgracia, los dispositivos que utilizan esta versión ya no se fabrican y no funcionan en los equipos actuales.
IEEE 802.11a
Esta segunda versión se desarrolló en 1999 y funciona en una banda Wi-Fi de 5GHz. Esta versión se lanzó con la esperanza de que encontrara menos interferencias, sobre todo porque entonces la mayoría de los dispositivos utilizaban la banda de 2,4 GHz. No obstante, IEEE 802.11a es más rápida, con velocidades máximas de datos de 1,5Mbps a 54Mbps.
IEEE 802.11b
Esta versión también se desarrolló en 1999, pero utilizaba la típica frecuencia de señalización de radio no regulada de la banda de 2,4 GHz. Ofrece velocidades máximas de 11 Mbps y es la versión que aumentó la popularidad de Wi-Fi. La mayoría de los vendedores prefirieron utilizar estas frecuencias debido a los bajos costes de producción. Por desgracia, su naturaleza no regulada significa que IEEE 802.11b puede sufrir interferencias de teléfonos inalámbricos, hornos y todos los demás dispositivos que utilizan un rango de 2,4GHz.
Estándar | Año de publicación | Frecuencia (GHz) | Velocidad | Alcance (Interior) | Alcance (exterior) |
---|---|---|---|---|---|
802.11 | 1997 | 2.4 | 2Mbps | 20m | 100m |
802.11a | 1999 | 5 | 1.5-54Mbps | 35m | 120/5000m |
802.11b | 1999 | 2.4 | 11Mbps | 35m | 120m |
802.11g | 2003 | 2.4 | 54Mbps | 38m | 140m |
802.11n | 2009 | 2.4/5 | 600Mbps | 70m | 250m |
802.11ac | 2013 | 2.4/5 | 450/1300Mbps | 35m | - |
802.11ax | 2019 | 2.4/5 | 10-15Gbs | 30m | 120m |
IEEE 802.11g
Esta versión de 2003 mejoró la velocidad máxima de transmisión de datos a 54 Mbps, manteniendo el uso fiable de la banda de 2,4GHz, lo que explica su amplia adopción. También llamado Wi-Fi 3, este estándar combina las buenas características del IEEE 802.11b y el IEEE 802.11a. Como tal, es compatible con tecnologías anteriores, lo que significa que los PA 802.11b pueden funcionar con adaptadores IEEE 802.11g.
IEEE 802.11n
El IEEE 802.11n, también llamado Wireless N o Wi-Fi 4, se desarrolló para mejorar las velocidades de ancho de banda proporcionadas por el IEEE 802.11g. Esta norma utiliza varias antenas y señales inalámbricas, lo que se conoce popularmente como tecnología MIMO, al contrario que la utilizada por IEEE 802.11g, 802.11n fue ratificado por los estándares del sector en 2009, lo que le permite ofrecer anchos de banda de red máximos de 600 Mbps. También ofrece un mejor alcance Wi-Fi en comparación con los estándares anteriores, ya que tiene una mayor intensidad de señal. El único inconveniente de este estándar es que es más caro que el IEEE 802.11g.
IEEE 802.11ac
También llamado Wi-Fi 5, este estándar Wi-Fi creado en 2014 cuenta con tecnología de doble banda, soporta conexiones sincronizadas en 2,4GHz y 5GHz, con un ancho de banda de hasta 1300Mbps en 5GHz y 450Mbps en 2,4GHz. Es compatible con 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11ax
El IEEE 802.11ax, también conocido como Wi-Fi 6, es el reciente y revolucionario estándar Wi-Fi que es hasta 10 veces más rápido que el 802.11ac. Ofrece una velocidad máxima de datos de 1,3Gbs y funciona tanto en frecuencias de 2,4GHz como de 5GHz.
En conclusión
Aparte de las velocidades Wi-Fi ya explicadas, otros estándares Wi-Fi pendientes son 802.11aj, 802.11ak, 802.11ay, 802.11az y 802.11ba. Tenga en cuenta que no todos los estándares 802.11 para Wi-Fi inalámbrico pueden comunicarse.
Si intentas conectar dos dispositivos que utilicen estándares inalámbricos distintos, te encontrarás con dificultades. Sin embargo, dos dispositivos distintos que utilicen un estándar Wi-Fi similar pueden comunicarse sin limitaciones.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021