Español

Breve introducción a los módulos SFP GPON

Actualizado el 06 de diciembre de 2021 por
3.0k

A lo largo de los años, el acceso basado en fibra se ha consolidado como una forma eficaz y rentable de llegar al extremo del cliente para ofrecer servicios gestionados empresariales o residenciales. La red óptica pasiva Gigabit (GPON, Gigabit passive optical network) es una de las tecnologías punto a multipunto más esenciales utilizadas para desplegar redes de acceso basadas en fibra, como FTTH o FTTB, y establecer la conectividad entre la red troncal y los usuarios finales. La aparición del SFP GPON es una mejora que permite la adopción temprana de la GPON.

Antecedentes

Los primeros proveedores de servicios de red GPON tenían que instalar muchos dispositivos en las casas de los usuarios para asegurar tu conectividad con la red troncal, estos despliegues solían incluir un módem óptico, un router de acceso IP, un receptor (set-top-box) para servicios de televisión, etc.

Sin embargo, los módulos SFP GPON (que integran GPON en factores de forma SFP) simplifican el despliegue de este tipo de red, ya que no hay necesidad de routers externos u otros dispositivos externos. Además, los módulos SFP GPON han implicado un avance significativo en la distancia de transmisión de datos ópticos (20 km) y en el ancho de banda (una capacidad de bajada de 2,5 Gb/s y una capacidad de subida de 1,25 Gb/s).

¿Qué es el módulo SFP GPON?

Módulos GPON SFP

El SFP GPON es un transceptor óptico bidireccional de una sola fibra con un conector SC o APC que puede ofrecer un ancho de banda de 2,5 Gb/s. Puede proporcionar servicios a los usuarios finales en modo punto a multipunto. En comparación con la primera GPON, que necesita múltiples dispositivos externos, el factor de forma SFP tiene un diseño de «conectar y usar» que aporta una forma más rentable y eficiente de cambiarse a la red GPON. Simplemente hay que instalar módulos SFP GPON OLT en la oficina central y módulos SFP GPON ONU en los extremos de los abonados.

Módulos SFP GPON OLT

Un módulo SFP GPON OLT es un transceptor que se emplea en el lado de la terminación de línea óptica (OLT, optical line terminal) y que está ubicado en la oficina central de una red GPON. Desempeña un papel esencial en el control del flujo de datos en ambas direcciones: ascendente y descendente. Este transceptor recibe el tráfico de datos, voz o vídeo de la red metropolitana, o una transmisión de larga distancia; a continuación, el divisor óptico monomodo procedente del puerto GPON OLT distribuye las señales de datos y las entrega a través de rutas separadas al divisor óptico pasivo situado cerca de los usuarios finales para proporcionarles servicios.

Red GPON con SFP OLT y SFP ONU

Módulos SFP GPON ONU

El módulo SFP GPON ONU es un módulo SFP monomodo bidireccional con un receptáculo SC símplex. En las redes GPON, los transceptores SFP ONU establecen la conexión física entre las instalaciones del abonado y la OLT de la oficina central de la red troncal. Los transceptores SFP ONU pueden encajar perfectamente en los equipos existentes porque pueden ser enchufados a equipos con puertos SFP, como switches Ethernet, routers, multiplexores de acceso de línea de abonado digital o puertas de enlace domésticas.. A continuación, mostramos diferentes aplicaciones de estos transceptores.

 

  • Modernización de redes

SFP ONU para la actualización de la red

En las redes residenciales P2P, es necesario desplegar más fibras y switches P2P si los residentes quieren ampliar la capacidad de datos o aumentar la velocidad. Los módulos GPON con factor forma SFP simplifican notablemente esta tarea, basta con instalar los módulos SFP ONU en los dispositivos de red existentes. Además, se pueden instalar transceptores SFP GPON ONU en routers, switches, puntos de acceso o cámaras digitales para equiparlos con una interfaz de enlace ascendente PON.

 

  • Modernización de puertas de enlace VoIP

Las redes VoIP actuales necesitan un equipo local del cliente PON ONU y una fuente de alimentación externos, esto resulta inconveniente para la integración del sistema. El módulo SFP ONU puede insertarse simplemente en la puerta de enlace VoIP sin necesidad de alimentación independiente, simplificando así la conexión y aumentando la integración del sistema.

 

  • Ampliación de la capacidad de la red de retorno inalámbrica (backhaul)

En las redes de unidad de banda de base (BBU) y unidad de radio remota (RRU) es necesario desplegar un conjunto de 3 módulos ópticos para la BBU y 3 módulos para la RRU. La adopción de SFP GPON ONU con tecnología P2MP (punto a multipunto) sería más adecuada y supondría un ahorro de cables de fibra, los cuales se podrían emplear para el despliegue de nuevas redes BBU y RRU.

Conclusión

Los módulos SFP GPON pueden adoptarse para acelerar la velocidad y la capacidad de actualización de las redes GPON, FTTx, los servicios empresariales o las aplicaciones de redes de retorno inalámbricas. Estos módulos pueden proporcionar una transición fluida a la red GPON porque encajan sin problemas en el equipo existente, además, son muy rentables, ya que pueden sustituir a varios dispositivos externos sin necesidad de alimentación adicional. Todos estos factores los convierten en una gran solución para que los proveedores de servicios se pasen a las redes GPON.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.5k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k