Guía completa de cables LAN
El cable LAN se utiliza en casi todo el planeta. Se conecta a los puertos Ethernet de varios dispositivos de red para ayudar a crear redes domésticas o empresariales para compartir archivos, información y datos entre sí y establecer conexiones a internet. En este blog encontrarás una guía completa que te ayudará a entender mejor el cable LAN.
¿Qué es una LAN y un cable LAN?
LAN son las siglas de Local Area Network (red de área local). Una LAN es una red privada formada por routers, cables, puntos de acceso, switches y otras unidades que permiten a los dispositivos conectarse a servidores web, servidores internos y otras LAN mediante redes de área extensa (WAN). La técnica más sencilla para configurar una LAN es utilizar un cable ethernet.
Entonces, ¿qué es un cable LAN? Es un cable de red que conecta distintos dispositivos. Por ejemplo, si tienes una impresora que se conecta al router con un cable, ese cable es un cable LAN. Un cable LAN ayuda en la conexión de ordenadores y hardware para formar una LAN y es mejor para usar en distancias cortas.
¿Es lo mismo un cable LAN que un cable Ethernet?
No, no es lo mismo. Un cable Ethernet es básicamente otro tipo de cable LAN. A continuación, se explican los tipos de cables LAN.
Tipos de cable LAN
Existen tres tipos principales de cables LAN:
-
Cable coaxial
-
Par trenzado de cobre
-
Cable de fibra óptica
Cada uno de los tres cables LAN mencionados tiene diseños y funciones diferentes, que alimentan sus conexiones de red. Obtenga una descripción completa y la ilustración de estos tres cables LAN mediante la lectura de este artículo: Cable de fibra óptica vs. Cable de par trenzado vs. Cable coaxial.
Lo más probable es que utilice cables coaxiales para la conexión desde su proveedor de servicios de internet a sus módems. El cable coaxial alimenta esa conexión, que proporciona a su red acceso a internet. Mucha gente utiliza cables coaxiales porque su diseño apantallado permite que el conductor central transmita datos rápidamente mientras está protegido de daños e interrupciones.
El par trenzado de cobre es el cable de red habitual utilizado para conectar ordenadores, routers, switches y cámaras IP. Dos hilos de cobre aislados se trenzan entre sí para minimizar la diafonía o inducción electromagnética entre pares de hilos. En determinadas ubicaciones empresariales, el cable de red se encierra dentro de un blindaje que funciona como toma de tierra. Es lo que se conoce como par trenzado apantallado (STP). El cable ordinario de su casa es par trenzado no apantallado (UTP).
El cable Ethernet de par trenzado se presenta en diferentes categorías, entre las que se incluyen:
Los cables de fibra óptica son más rápidos y eficaces para transmitir señales de red. Piense en la velocidad de la luz y entenderá cómo funcionan. Estos cables son más rápidos, fiables y transportan un ancho de banda mayor que el que puede soportar el cable de cobre. Los cables de fibra óptica permiten conexiones de extremo a extremo, en las que no se comparten señales con otros usuarios de la red. Esto limita las ralentizaciones de la velocidad de internet durante las horas de mayor uso. No dudes en consultar los tipos de cables de fibra óptica: ¿Cuál es la diferencia entre fibra monomodo y multimodo?.
Los cables de fibra óptica suelen tener diferentes tipos de conectores, algunos de los cuales van desde:
-
SC a LC
-
SC a SC
-
ST a LC
-
ST a SC
¿Cómo elegir un cable LAN?
Elija siempre un cable LAN con las prestaciones y el alcance que necesita. ¿Qué debe tener en cuenta antes de elegir?
-
Empieza por comprobar la velocidad de su red doméstica o de su oficina. Si su internet funciona a 1 Gbps, un cable LAN viejo es una trampa. Si tienes una conexión a internet lenta, entre 10 y 20 megabits por segundo, puedes utilizar un cable Cat 5 o un modelo más nuevo. (Cat significa "Categoría". El siguiente número después de Cat representa una versión de especificación soportada por el cable.)
-
Establece las velocidades de transmisión deseadas. Los cables LAN largos tienen velocidades de transmisión más lentas que los cortos. La clasificación de 100 metros sólo sirve para grandes proyectos profesionales.
-
Opte por cables LAN resistentes. Hoy en día, la mayoría de los routers son más rápidos, más capaces y facilitan velocidades de red más rápidas. Por eso debes elegir cables LAN resistentes, que aumenten la velocidad de la red y la preparen para el futuro.
¿El cable LAN es más rápido que el Wi-Fi?
Sí, un cable LAN conectado es más rápido que Wi-Fi. Aunque hoy en día las velocidades Wi-Fi han aumentado significativamente, gracias a estándares como 802.11ac y 802.11n, que proporcionan velocidades máximas de 866,7 Mb/s y 150 Mb/s, respectivamente, el uso de Ethernet a través de un cable LAN para acceder a internet sigue siendo mejor y más rápido que Wi-Fi.
Alternativamente, un cable LAN puede proporcionar hasta 10Gb/s si dispone de un cable Cat 6. La velocidad máxima exacta de su cable LAN depende del tipo de cable LAN que utilice. Pero, aun así, incluso el cable Cat 5e, de uso común, admite hasta 1 Gb/s. A diferencia del Wi-Fi, la velocidad de este cable LAN es constante.
El principal factor determinante de las actividades de usted en internet debería basarse en las velocidades de internet ofrecidas por su ISP. SIN EMBARGO, un cable LAN es único, ya que afectará a la velocidad entre los dispositivos de su red. Por ejemplo, si quiere transferir archivos más rápido entre dos ordenadores de su casa, un cable LAN es más rápido que el Wi-Fi. Como el tipo de conexión a internet no interviene en la transferencia de archivos, se trata de las velocidades máximas que puede proporcionar el hardware de su red local.
Conclusión
En resumen, un cable LAN sirve para conectar dispositivos de red a través de routers inalámbricos u otros switches de red. Por lo tanto, elija el mejor tipo de cable LAN que pueda satisfacer sus necesidades y proporcionar valor a su dinero duramente ganado.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021