Guía sobre cable fibra óptica: Tipos del fibra óptica y instalación del fibra óptica
Los cables fibra óptica ha reemplazado el cable ethernet como medios de la transmisión de datos. Este post te presentará tipos de fibra óptica y guía sobre instalación de fibra óptica.
Estructura interna del cable fibra óptica
Generalmente, un cable fibra óptica está compuesto por el núcleo(fibra óptica), el elemento de tracción, el revestimiento, las fibras de refuerzo y cubierta exterior, Entre ellos, el núcleo y el revestimiento son los dos elementos principales. El núcleo es el área de transmisión de luz de la fibra. El revestimiento es la capa que rodea completamente el núcleo. Alrededor del revestimiento suele haber otra capa, llamada elemento de tracción.
Construcción interna de fibra
Vidrio y plástico son los materiales de fibra óptica. El núcleo de fibra óptica puede ser plástico(se utiliza para transmisión de corta distancia), Y los cables ópticos de vidrio están hechos de sílice, que, en forma pura, tiene una pérdida muy baja en la región infrarroja del espectro óptico. Diseñado para largas distancias, redes de datos y telecomunicaciones de muy alto rendimiento, el cable de fibra óptica usa luz para transmitir información mientras que el cable de cobre usa electricidad.
Imagen 1: Construcción interna de fibra
Principio de funcionamiento
El principio de transmisión de luz en una fibra óptica se conoce como la reflexión interna total, que establece que cuando el ángulo de incidencia excede un valor crítico, la luz no puede salir del vidrio; en cambio, la luz se recupera. De acuerdo con este principio, la luz puede moverse fácilmente por la línea de fibra óptica. Cuando este principio se aplica a la construcción del hilo de fibra óptica, es posible transmitir información por el cable de fibra óptica en forma de pulsos de luz. El núcleo debe ser un material muy claro y puro para la luz o, en la mayoría de los casos, cerca de la luz infrarroja (850 nm, 1300 nm y 1500 nm). Es por eso que el vidrio y el plástico son los principales materiales para las fibras ópticas.
Imagen 2: Principio de funcionamiento de fibra
Tipos del cable fibra óptica según sus aplicaciones
Generalmente se divierte en cable fibra interior y cable fibra exterior.
Cable fibra interior
Para los cables de fibra óptica que están diseñados para ambientes interiores, generalmente son versátiles, convenientes y relativamente económicos. Es común encontrar estos cables en edificios, oficinas y hogares. Aunque los cables de fibra óptica para interiores experimentan menos temperatura y estrés mecánico en comparación con los cables de fibra utilizados en exteriores, la característica clave de los cables para interiores es la resistencia al fuego.
Imagen 3: Cable fibra interior
Cable fibra exterior
Hay varios tipos de cable fibra óptica para aplicaciones exteriores, tales como cables de fibra óptica subterráneos, cables de fibra directamente enterrados y cables aéreos de fibra. Cada uno de ellos tiene diferentes catacterísticas.
Cables de fibra subterráneos
Los cables de fibra subterráneos generalmente se tiran dentro de un conducto que está enterrado bajo tierra, generalmente de 1 a 2 metros de profundidad, para reducir la posibilidad de ser desenterrado. Se agregan lubricantes en el diseño del cable exterior para reducir la fricción en la tensión de alta tracción. Para obtener más información sobre la instalación de cables subterráneos, consulte esta publicación: Instalación subterránea de cables de fibra óptica.
Cables de fibra directamente enterrados
Los cables de fibra directamente enterrados están enterrados bajo tierra como cables subterráneos, pero sin conducto. Por lo tanto, estos cables deben poder soportar el polvo, la presión o la masticación de roedores. En comparación con los cables subterráneos con conductos, los cables enterrados directos son más sólidos.
Cables aéreos de fibra
Los cables aéreos se colocan desde postes o pilones o se montan en edificios. El entorno de despliegue protege los cables aéreos de daños o robos provocados por el hombre, pero aumenta el riesgo de ser destruido por elementos naturales como tormentas, viento y hielo. En el Tutorial de cables de fibra óptica aérea, se incluye información sobre los tipos de cable de fibra óptica aérea y consejos sobre la instalación del cable de antena.
Cables de fibra submarina/submarina
Como su nombre lo indica, los cables submarinos o submarinos deben tener la protección contra el agua y la humedad como resultado de los entornos exteriores específicos donde se colocan. Teniendo en cuenta ese factor, la mayoría de los cables submarinos ahora se construyen con un gel o polvo o cinta absorbente, que generalmente se aplica a tubos sueltos o cables de cinta.
Aunque los cables interiores y los cables de fibra óptica para exteriores tienen tantas diferencias, hoy en día existen algunos cables aplicables tanto para aplicaciones interiores como exteriores, que están diseñados para cumplir con el entorno riguroso del exterior pero también con los requisitos de clasificación de llama aplicados en el interior.
Figure 4: Conjunto de cable de fibra interior / exterior
La instalación del cable de fibra óptica
Con las características de gran ancho de banda, baja pérdida de energía, peso ligero, etc., los cables de fibra óptica han ganado popularidad entre los proveedores de servicios de red y son ampliamente adoptados para el cableado de red actual. Aunque con tantas ventajas, no significa que la instalación del cable de fibra no necesite cuidados. Dado que esta publicación de Consejos para la instalación de cables de fibra óptica ha enumerado los principales consejos de instalación para referencia, la siguiente parte le ofrecerá algunos consejos específicos sobre la instalación en diferentes lugares, como tendidos en el conducto, techos y pisos por debajo, tendidos en bandejas de cables y elevadores.
Imagen 5: Instalación de cable de fibra
Conducto de cableado
El cableado de conducto se puede usar en interiores, en paredes o techos y en exteriores, especialmente para cables subterráneos. Es inflexible para la instalación de conductos por una gran dificultad para realizar movimientos, adiciones y cambios. Al tirar del cable en el conducto, todos los puntos de transición deben mantenerse suaves. Intente dejar un conducto adicional fuera de la transición para evitar que el cable descanse sobre un borde afilado. O puede usar un conducto interno o un conducto flexible para evitar que los cables se dañen. También necesita cajas de extracción para pescar la carrera y enrollar el cable para el siguiente tramo de conducto. Para facilitar la instalación, siempre se deben colocar cintas de pescado o cordones de tracción en el conducto. Puede ver contenidos más detallados en Instalación de ductos de cable de fibra óptica.
Nota: El radio interior de las curvas de los conductos debe ser al menos 10 veces el diámetro del cable. Los conductos deben limitarse a 100 pies, con no más de dos dobleces de 90 grados entre puntos de extracción o cajas.
Techos caídos y cableado de pisos elevados
La instalación en falsos techos o pisos elevados puede ser la más fácil. Los techos suspendidos consisten en paneles de bajo peso soportados por un sistema de marcos metálicos o rejillas unidas al techo. Por lo general, estos paneles se pueden alejar fácilmente de la cuadrícula cuando se empujan hacia arriba. Entonces se puede dejar más espacio para la instalación de otros equipos. Los cables de fibra en estos espacios deben estar bien soportados y organizados. Se sugiere utilizar algunas herramientas para facilitar la gestión del cable de fibra óptica, como bandejas, ganchos en J y bridas.
Bandejas de cableado
Las bandejas de cables o bastidores de escalera proporcionan una ubicación conveniente, segura y eficiente para la instalación de cables de fibra óptica. Las bandejas se pueden instalar en techos, debajo de pisos y en canales ascendentes. Las bandejas pueden proporcionar un buen soporte y cierta protección para los cables. Pero aún debe notar que los cables también pueden sufrir estrés. Al pasar los cables de fibra en las bandejas, evite la mayor tensión, aplastamiento y flexión posible. Asegúrese de que las rutas de cableado estén lejos de curvas cerradas, enganches (a veces de otros cables) y superficies rugosas. Trate de no tirar del cable debajo o entre cables más pesados o cables múltiples que puedan crear una gran tensión. También es cierto para los movimientos y adiciones de cables de fibra. No olvide asegurar el cable a la bandeja con bridas para evitar daños durante los cambios, y haga esto cada tres pies.
Cableado vertical
Para cableado vertical en elevadores, si es posible, al menos use el cable con clasificación OFNR. Al tirar de los cables verticalmente, use algún dispositivo para soportar el cable sin romper el núcleo. Los cables deben estar soportados con bridas en el armario de cableado. Y comience la instalación desde la parte superior, lo que facilita la comparación de tirar del cable desde la dirección opuesta. Quizás los procedimientos de manipulación de cables de fibra óptica producidos por diferentes fabricantes son diferentes. Entonces, siga las instrucciones del fabricante al principio.
Resumen
Mirando hacia atrás durante dos décadas, los alambres de cobre gobernaron mientras se introducía la fibra por primera vez. Hoy las cosas cambian. Obviamente, la fibra es tan poderosa que sin duda transportará la mayor parte del tráfico. Solo el cable de fibra óptica, con su largo alcance, confiabilidad, ahorro de espacio, inmunidad a interferencias y costo relativamente bajo, puede ayudar a los operadores públicos y empresariales a controlar sus presupuestos y brindar servicios de alta calidad a velocidades aún más rápidas.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021