Switch PoE activo versus switch PoE pasivo: ¿Cuál debemos elegir?
El switch PoE está diseñado para ofrecer conexión de red y alimentación a un dispositivo alimentado por PoE (PD) a través de un cable Ethernet. A medida que aumenta la demanda de despliegue de dispositivos de alimentación, tales como teléfonos IP, cámaras IP y puntos de acceso, se utiliza cada vez más el switch PoE en las redes empresariales y de campus actuales, pues contribuye a reducir la complejidad y los costos de la implementación. Hoy en día podemos ver que en el mercado se comercializan tanto switches PoE activos como pasivos ¿Qué son exactamente? ¿Debemos utilizar switches PoE activos o pasivos para nuestra red?
¿Qué es un switch PoE activo y un PoE activo?
PoE activo, abreviatura de alimentación activa a través de Ethernet, también se conoce como PoE estándar, y se refiere a cualquier tipo de PoE que negocie el voltaje adecuado entre el equipo de suministro de energía PSE (o Power sourcing equipment, por sus siglas en inglés) y el dispositivo alimentado PD (o Power device por sus siglas en inglés). El switch PoE activo es un dispositivo que se ajusta al PoE estándar, por lo que también se le denomina switch PoE estándar. Este tipo de switch cumple con las normas IEEE 802.3af, IEEE 802.3at o IEEE 802.3bt. De este modo, es posible lograr la clasificación en switches PoE, PoE+ y PoE++ (switches PoE vs PoE+ vs PoE+++: ¿cuáles son sus diferencias?). Antes de conectarlo, el switch PoE activo probará y comprobará que la alimentación eléctrica sea compatible entre el switch y el dispositivo remoto. De lo contrario, el switch PoE activo no suministrará energía, lo cual evitará cualquier daño potencial al dispositivo que no sea PoE.
¿Cuáles son los switches PoE pasivos y los PoE pasivos?
El PoE pasivo, también conocido como alimentación pasiva a través de Ethernet, es un PoE no estándar. Este puede proporcionar alimentación a través de las líneas Ethernet, pero sin que sea necesario el proceso de negociación o comunicación. El switch PoE pasivo no se adhiere a ningún estándar IEEE. La corriente está "siempre activa" cuando se utiliza un switch PoE pasivo en las redes, lo que significa que siempre envía corriente eléctrica a través del cable Ethernet a una tensión determinada, independientemente de si el dispositivo terminal admite PoE o no. De este modo, el uso de switches PoE pasivos puede quemar los dispositivos terminales si no están equipados con cables Ethernet electrificados.
Switch PoE activo vs. pasivo: ¿Cuáles son sus diferencias?
Como ya hemos mencionado, tanto el switch PoE activo como el switch PoE pasivo pueden proporcionar conexiones PoE, aunque de formas muy diferentes. Además de eso, también se diferencian en los pines de alimentación PoE, soporte Ethernet, coste, etc.
Switch PoE activo vs. pasivo: Pines de alimentación PoE
Como sabemos, hay tres métodos para que los switches PoE proporcionen energía: PoE modo A, PoE modo B y PoE de 4 pares. En el PoE modo A, la alimentación se suministra simultáneamente con los datos a través de los pines 1, 2, 3 y 6. En el PoE modo B, la energía se inyecta en los pines 4, 5, 7 y 8. Por su parte, el PoE de 4 pares proporciona potencia sobre los 8 pines simultáneamente. El switch PoE activo puede soportar todos los modos; PoE A, PoE B y PoE de 4 pares. Por el contrario, el switch PoE pasivo sólo puede soportar el PoE modo B.Para obtener más información acerca de PoEl modo A, PoE modo B y PoE de 4 pares, visita ¿Cómo suministra energía el switch PoE para a tus dispositivos? Para que obtengas más información.
Red 10/100BASE-T | Red 1000BASE-T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pines en el switch | Modo PoE A (datos y DC(Corriente continua) mixto) | Modo PoE B (DC en repuestos) | PoE de 4 pares | PoE Modo A (Bi-Data y DC) | PoE Modo B (Bi-Data y DC) | PoE de 4 pares |
Pin 1 | Rx+ & DC+ | Rx+ | Rx+ & DC+ | TxRx A+ & DC+ | TxRx A+ | TxRx A+ & DC+ |
Pin 2 | Rx- & DC+ | Rx- | Rx- & DC+ | TxRx A- & DC+ | TxRx A+ | TxRx A+ & DC+ |
Pin 3 | Tx+ & DC- | Tx+ | Tx+ & DC- | TxRx B+ & DC- | TxRx B+ | TxRx B+ & DC- |
Pin 4 | Unused | DC+ | DC+ | TxRx C+ | TxRx C+ & DC+ | TxRx C+ & DC+ |
Pin 5 | Unused | DC+ | DC+ | TxRx C- | TxRx C- & DC+ | TxRx C- & DC+ |
Pin 6 | Tx- & DC- | Tx- | Tx- & DC- | TxRx B- & DC- | TxRx B- | TxRx B- & DC- |
Pin 7 | Unused | DC- | DC- | TxRx D+ | TxRx D+ & DC- | TxRx D+ & DC- |
Pin 8 | Unused | DC- | DC- | TxRx D- | TxRx D- & DC- | TxRx D- & DC- |
Switch PoE activo vs. pasivo: Soporte Ethernet
Los switches PoE activos pueden soportar Ethernet de 10/100/1000 Mbps hasta 100 m sobre cables Cat5/5e/6. Sin embargo, los switches PoE pasivos suelen admitir Ethernet de 10/100 Mbps hasta 100m. Por lo tanto, los switches PoE activos se pueden aplicar tanto en redes PoE 10/100BASE-T tradicionales como en redes PoE 1000BASE-T modernas. Por su parte, los switches PoE pasivos se suelen utilizar en las redes PoE 10BASE-T y 100BASE-T anteriores.
Switch PoE activo vs. pasivo: Costos
Todos los switches PoE activos están equipados con el controlador de potencia PoE integrado que realiza la función de detección y clasificación de dispositivos de alimentación (PD). Mientras que el switch PoE pasivo no tiene tales componentes y funciones. Por consiguiente, es lógico que el precio del switch PoE activo sea superior al del switch PoE pasivo.
En resumen, los switches PoE activos y pasivos difieren entre sí en los siguientes aspectos:
Switch PoE activo | Switch PoE pasivo | |
---|---|---|
Estándar | IEEE 802.3af/at/bt | N/A |
Inyección de potencia | tras negociación | Inmediatamente |
Modo de alimentación | PoE modo A/PoE modo B/ PoE de 4 pares | PoE modo B |
Soporte Ethernet | 10/100/1000BASE-T | 10/100BASE-T |
Distancia Máxima | 100m | 100m |
Seguridad | Alta | Baja |
Coste | Medio | Bajo |
Switch PoE activo vs. pasivo: ¿Cuál debes elegir?
Dadas las razones que hemos expuesto a lo largo de este artículo, podemos decir que, por motivos de seguridad, los switches PoE activos deberían ser siempre nuestra opción principal para suministrar energía a teléfonos IP remotos, cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico y otros dispositivos PD. Sin embargo, es posible considerar también los switches PoE pasivos si el presupuesto es limitado. Pero no olvides que el switch PoE pasivo no tiene ninguna función de detección de potencia. Por lo tanto, es importante que te asegures de comprar un switch PoE pasivo que coincida exactamente con las especificaciones de alimentación del dispositivo PD que quieres activar. De lo contrario, es muy fácil quemar el dispositivo de descarga parcial. Además, nunca debes conectar ordenadores y otros dispositivos que no sean PoE al switch PoE pasivo.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021