Servidor de aplicaciones para tu red empresarial
¿Qué es un servidor de aplicaciones?
Un servidor de aplicaciones es un programa de servidor que proporciona la lógica del negocio y el entorno de ejecución en una red distribuida para un programa de aplicación, es donde la aplicación se ejecuta realmente, ofreciendo respuestas personalizadas y dinámicas a las peticiones de los cliente que tienen acceso a dicha aplicación. En palabras más simples se puede conocer como una máquina que brinda servicios a los dispositivos conectados en la red permitiendo ejecutar estas aplicaciones sin tenerlas instaladas en el dispositivo a utilizar.
Normalmente se ve como parte de los tres niveles de subdivisión de la aplicación:
1. Front-end: es la interfaz gráfica para los usuarios basada en el navegador web, se puede entender mejor como toda la parte gráfica visible en la página web o aplicación que podemos observar en los dispositivos terminales como celulares o computadoras, se encuentra en el primer nivel.
2. Servidor de aplicaciones y la Interfaz para Programación de Aplicaciones (API): Es la aplicación lógica del negocio comportándose como intermediario entre de la comunicación de la interfaz del front-end y las bases de datos en el back-end, se encuentra en el segundo nivel.
3. Back-end: Son las bases de datos para almacenamiento y transacciones de los datos, se encuentra en el tercer nivel.
Figura 1. Diagrama de implementación del servidor de aplicaciones en la red
Principales características del servidor de aplicaciones
-
Suelen ser dispositivos de alta gama que permitan siempre estar encendidos y disponibles.
-
Ofrece un software de conectividad o también conocido como middleware que se encarga de la parte de confiabilidad y seguridad entre las comunicaciones de servidores y los servicios en la red.
-
Ofrece una interfaz para programación de aplicaciones (API) que se puede definir como un módulo de software para la interacción y la intercomunicación con otros sistemas o interfaces por lo cual no es necesario considerar aspectos físicos del computador como el sistema operativo, o la cantidad de clientes que se intenten conectar.
-
Ofrece soporte para su buen funcionamiento en web en los diversos estándares (HTML, IIOP, SSL, JDBC, entre otros) y con sistemas de datos y dispositivos.
-
Permite sistemas distribuidos adquiriendo características como:
Disponibilidad: que el sistema esté trabajando y disponibles en todo momento.
Mantenimiento: actualizaciones y reparaciones.
Escalabilidad: desarrollo continuo del sistema.
Ventajas de la implementación de un servidor de aplicaciones
Permite la ejecución de la aplicación de forma remota sin importar que el dispositivo no tenga los recursos necesarios o no siendo lo suficientemente potente e incluso siendo incompatible con el sistema operativo ya que al ejecutarse de forma remota utiliza los recursos del servidor y no del dispositivo cliente a utilizar.
Permite la centralización y gestión de los usuarios y las contraseñas, así como minimizar las credenciales en la red al tener un servidor para estas funciones, también permite políticas de ordenamiento para los dispositivos empresariales como actualizaciones del sistema y fondo de pantallas empresariales, los datos y aplicaciones son centralizadas, y brinda facilidades para hacer copias de seguridad.
Algunas desventajas y posibles medidas a tomar al implementar un servidor de aplicaciones
Están expuestos a ataques externos ya sea al cliente, al servidor o al flujo de la información, pero puede ser solucionado mediante un mínimo de seguridad con antivirus, asegurando los navegadores, y con un control de acceso de los usuarios y asegurando el canal de transmisión de los datos mediante mecanismos de seguridad como autenticación, autorización y validación de los datos.
Algunos usos y aplicaciones para los servidores de aplicaciones
Existen muchas aplicaciones y usos para los servidores de aplicaciones pero uno de sus usos más relevantes y esenciales es su aplicación en una red de internet por medio de portales permitiendo el compartir e intercambiar información rápidamente.
Debido a que los servidores de aplicaciones permiten el sistema de distribución, los servidores obtienen características como buena disponibilidad, mantenimiento, escalabilidad, y sin colapsos de información, esto mencionado anteriormente lo vuelve muy atractivo para cualquier empresa y es muy común encontrar servidores de aplicaciones en cualquier empresa.
Según sus funciones y características los servidores de aplicaciones se pueden identificar en diversos tipos algunos de ello son:
-
Web: almacenamiento y transferencia de los datos en formato html, imágenes y diversos scripts entre otros archivos permitiendo que los usuarios puedan utilizar la aplicación, cabe recalcar que estos servidores web son de suma importancia ya que permite la red informática mundial o el World Wide Web (WWW).
-
Protocolo de Transferencia de Ficheros (FTP): intercambio y almacenamiento seguro de los datos, se utilizan principalmente como almacenamiento web o como copia de seguridad de los archivos más relevantes de las empresas.
-
Domain Name System (DNS): Asocia las direcciones IP de los dispositivos correspondientes según el nombre de dominio vinculado.
-
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): asigna dinámicamente las direcciones IP a los dispositivos que se conectan a la red.
-
Correo: con software dedicado al envío, entrega y almacenamiento de mensajes de correo electrónico mediante protocolos como Post Office Protocol versión 3 (POP3), Internet Message Access Protocol (IMAP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
-
Proxy: recibe todo el tráfico de información entrante y lo envía al servidor principal, interactuando como intermediario entre el servidor y las acciones del usuario, permitiendo el control de las páginas, filtrar las peticiones, la seguridad, enrutar y optimizar el funcionamiento del tráfico.
-
Bases de datos: mantiene y comparte diversos tipos de bases de datos como información organizada con propiedades predefinidas para proyectarse en la red como tablas.
-
Servidor de impresión: gestiona el acceso y la cola de impresión de un grupo de impresoras en la red.
Conclusión
En el área empresarial tomando en cuenta las características de estos servidores de aplicaciones que permite numerosos beneficios como los mencionados anteriormente, además de la capacidad de acceso simultáneo siendo super importante en el trabajo remoto y colaborativo, y al brindar mejoras en la seguridad y respaldo de los datos empresariales, permite maximizar el desempeño y reducir los costos, los cuales son uno de las principales intereses de cualquier empresa y teniendo en cuenta la cantidad de datos e información que se mueve en la red, podemos cuantificar la alta importancia de estos.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021