Español

Conocimientos básicos sobre los transceptores GPON SFP

Actualizado el 16 de noviembre de 2021 por
2.3k

GPON son las siglas de Gigabit Passive Optical Network (red óptica pasiva Gigabit). GPON es una de las tecnologías clave que se utilizan en redes de acceso basadas en fibra (FTTx), como fibra hasta el hogar (FTTH), fibra hasta la empresa (FTTB), fibra hasta la acera (FTTC), etc. El sistema GPON contiene dos componentes principales de transmisión activa, a saber, la terminación de línea óptica (OLT) y la terminación de red óptica (ONT) o unidad de red óptica (ONU). Las modernas OLT y ONT/ONU utilizan módulos compactos de fibra óptica para conseguir los servicios GPON triple-play. Estos módulos se conocen como transceptores GPON SFP. Este artículo ofrece una introducción completa a los módulos GPON SFP.

¿Qué es GPON SFP?

GPON SFP es un tipo de transceptor óptico gigabit que se utiliza en los sistemas GPON y que cumple la norma ITU-T G.984.2. Se trata de un módulo bidireccional con receptáculo SC que funciona sobre un cable de fibra óptica monomodo simplex. Se trata de un módulo bidireccional con receptáculo SC que funciona sobre cable de fibra óptica monomodo simplex. Un módulo GPON SFP transmite y recibe señales de diferentes longitudes de onda entre la OLT en el lado de la oficina central y la ONT en el lado de los usuarios finales. Los GPON SFP utilizan tanto los datos de subida como los de bajada mediante Multiplexación Óptica por División de Longitud de Onda (WDM).

GPON SFP: Clase B+ vs. Clase C

Los transceptores GPON SFP se clasifican en GPON OLT SFP y GPON ONT SFP o GPON ONU SFP en función de los dispositivos en los que se utilicen. Además, existen GPON SFP de Clase B+ y GPON SFP de Clase C+. Las principales diferencias entre ellos son la potencia de transmisión y la sensibilidad de recepción. La siguiente tabla muestra la potencia de transmisión y la sensibilidad de recepción de los GPON SFP Clase B+ y GPON SFP Clase C+.

Tipo de transceptor Clase B+ Clase C+
Potencia Tx Max. Sensibilidad Rx Potencia Tx Max. Sensibilidad Rx
GPON OLT SFP 1.5-5 dBm -28 dBm 3-7 dBm -32 dBm
OLT SFP Longitud de onda de operación 1480-1500 nm 1260-1360 nm 1480-1500 nm 1290-1330 nm
GPON ONT SFP 0.5-5 dBm -27 dBm 0.5-5 dBm -30 dBm
ONT SFP Longitud de onda de operación 1260-1360 nm 1480-1500 nm 1290-1330 nm 1480-1500 nm

Al utilizar SFP OLT GPON de clase B+ o C+, puede admitir hasta 32 o 64 ONT en las instalaciones del cliente, respectivamente. Además, un SFP OLT C+ puede utilizarse con un SFP ONT B+ siempre que el balance de pérdidas del enlace sea adecuado.

GPON SFP Clase B+ y Clase C+

Figura 1: GPON SFP Clase B+ y Clase C+

¿En qué se diferencia el GPON SFP del BiDi SFP convencional?

Aunque el GPON SFP pertenece a la familia gigabit BiDi SFP, difiere de los SFP BiDi "normales" en algunos aspectos. He aquí una comparación entre el transceptor GPON SFP y el transceptor BiDi SFP convencional.

Modo de transmisión de la señal

En los transceptores SFP BiDi gigabit convencionales, que se utilizan principalmente en redes troncales, el modo de transmisión óptica es punto a punto (P2P), es decir, deben utilizarse en pares emparejados. Los BiDi suelen tener receptáculo LC en lugar de SC. He aquí una ilustración del modo de transmisión P2P.

Modo de transmisión del SFP convencional

Figura 2: Modo de transmisión del SFP convencional

El modo de transmisión de GPON SFP es punto a multipunto (P2MP). Una GPON OLT SFP en la oficina central se comunica con múltiples GPON ONU SFP con la ayuda de divisores de fibra óptica. Esta es la razón por la que normalmente vemos una infraestructura GPON en forma de árbol o de té.

Modo de transmisión del GPON SFP

Figura 3: Modo de transmisión del GPON SFP

Distancia de transmisión

La distancia de transmisión de los SFP Gigabit BiDi convencionales puede ser de hasta 160 km a través de cable de fibra monomodo cuando se utilizan longitudes de onda de 1590 nm/1510 nm y 1510 nm/1590 nm. Los transceptores GPON OLT y ONT/ ONU SFP admiten una distancia de transmisión de hasta 20 km con longitudes de onda de 1490nm/1310nm y 1310nm/1490nm.

Ventajas del uso de GPON SFP

El uso de GPON SFP se considera una solución más cómoda y rentable para los clientes finales. Además, reduce los dispositivos que debe prestar el proveedor de servicios de Internet (ISP). Antes de que la GPON ONT SFP saliera al mercado y se utilizara en redes GPON, el ISP solía tener que instalar al menos un módem óptico (un tipo de ONT con un puerto de fibra óptica) y un router de acceso IP, y también podía ser necesario un Set-Top-Box o un grabador de vídeo si se requerían los servicios de IPTV. La separación de los distintos dispositivos aumenta inevitablemente el coste de los servicios GPON.

Módem óptico con puerto de fibra óptica

Figura 4: Módem óptico con puerto de fibra óptica

El nuevo GPON SFP es más pequeño e integra los servicios triple-play. Además, su consumo es menor. El ISP presta un GPON ONT SFP al cliente. Este módulo suele instalarse en el hub/router que el ISP entrega al cliente. El cliente también puede desenchufar el cable de fibra óptica y el GPON ONT SFP del hub/router del ISP y conectarlos a su propio router/switch, que figura en la lista blanca del ISP.

Conclusión

Los transceptores GPON SFP se suelen utilizar en los dos principales componentes de transmisión activa OLT y ONT/ONU de las redes ópticas GPON. Son esenciales para mantener la comunicación de gran ancho de banda entre el proveedor de servicios y los usuarios finales a una distancia de hasta 20 km. Los GPON SFP se clasifican en Clase B+ y Clase C+ y las principales diferencias son su potencia Tx y sensibilidad Rx. Este módulo ha simplificado la implantación de los servicios GPON. En cierta medida, beneficia tanto a los proveedores de servicios como a los usuarios finales.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.0k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.8k