¿Se pueden utilizar los cables DAC como cables de apilamiento?
El apilamiento de switches no es inusual en el mundo actual de los switches de red. Se convierte en una forma rápida de aumentar la capacidad y la flexibilidad "apilando" switches apilables y haciéndolos funcionar como una sola unidad. Algunos switches apilables pueden apilarse mediante cables DAC, mientras que otros deben conectarse mediante cables de apilamiento, como afirman los proveedores. ¿Qué son exactamente los cables de apilamiento? ¿Son lo mismo que los cables DAC? Encuentra las respuestas en el siguiente artículo.
¿Qué son los cables de apilamiento?
Los cables de apilamiento, algunos también llamados cables apilables, son los cables que se utilizan para que varios switches apilables se conecten físicamente entre sí, como su propio nombre indica. La elección de los cables depende de los tipos de apilamiento de los switches, de la distancia a la que se encuentren sus switches, de su presupuesto y de otros elementos. A continuación, se enumeran los cables de apilamiento más comunes y las alternativas para el apilamiento de switches.
Cables DAC/AOC
El cable AOC y el cable de cobre de conexión directa (cable DAC) son las soluciones de conectividad más utilizadas para la transmisión de datos mediante la conexión de switches de red a switches, routers o servidores a través de los puertos de datos. En algunos switches apilables, los DAC y AOC no sólo sirven para transferir datos, sino que también se utilizan como cables de apilamiento. Los DAC y AOC son una de las soluciones más rentables y sencillas para el apilamiento. Los cables DAC son los más utilizados, ya que reducen significativamente más costes que los AOC de igual longitud.
¿Cuándo utilizar cables DAC/AOC para el apilamiento?
Cuando el switch apilable admite el apilamiento en el panel frontal (FPS), que representa el apilamiento a través de los puertos Ethernet del panel frontal del switch, los cables para la transmisión de datos pueden utilizarse como cables de apilamiento. Esto hace que los cables DAC o los cables AOC sean válidos.
El cable de apilamiento se conecta al puerto Ethernet del panel frontal de un switch, y el extremo opuesto del cable se enchufa en los puertos de apilamiento de la fila en sentido contrario de otro switch. Tomando como ejemplo los switches apilables S5860-20SQ de FS, este modelo de switch permite apilar hasta 2 unidades a través de puertos de datos 10G/25G/40G. La siguiente imagen muestra el apilamiento de dos switches S5860-20SQ de FS mediante la conexión de cables DAC 40G a través de los puertos QSFP 40G.
Módulos y cables ópticos/Cables de cobre
Los módulos y cables ópticos o los cables de cobre individuales, según los tipos de puertos de datos, son tipos convencionales para la conectividad de datos entre switches y conmutadores. También ofrecen soluciones para conectar switches apilables.
¿Cuándo utilizar módulos y cables ópticos o cables de cobre para el apilamiento?
La cuestión de si la combinación de módulos y cables ópticos o el cableado de cobre son soluciones alternativas al apilamiento de cables reside en la tecnología de apilamiento en panel frontal (FPS). Aunque invertir en DAC y AOC reduce costes y tiempo, probablemente se encuentren con los problemas de la distancia limitada o problemas de compatibilidad. Los cables y módulos transceptores ópticos individuales son más flexibles para ofrecer una mayor distancia en función de sus necesidades.
Cables de apilamiento dedicados
El cable de apilamiento dedicado hace referencia a una categoría de cables de apilamiento conectados al puerto dedicado del switch apilable, en lugar de a los puertos Ethernet. No son como los cables DAC con normas y especificaciones industriales unificadas. Los distintos proveedores de switches utilizan sus propios cables especiales para apilar sus switches apilables. No se pueden reutilizar en switches de otras marcas, ni siquiera en switches de otras series del mismo proveedor. Esto hace que el cable de apilamiento dedicado sea insustituible. Por lo tanto, el coste de los cables de apilamiento dedicados suele ser superior al de los otros dos cables de apilamiento mencionados anteriormente.
¿Cuándo utilizar cables de apilamiento dedicados para el apilamiento?
Los cables de apilamiento dedicados deben utilizarse cuando los switches apilables admiten el apilamiento en el panel posterior (BPS), es decir, el apilamiento de switches a través de módulos de apilamiento especiales en el panel posterior del switch. Por ejemplo, el switch Cisco Catalyst 9300 tiene dos puertos especiales StackWise en el panel posterior. Para configurar un apilamiento en los switches Catalyst 9300, debe utilizar los cables de apilamiento dedicados de Cisco, denominados cables StackWise, para conectarlos a los puertos de apilamiento situados en el panel posterior. Aparentemente, estos cables de apilamiento tienen extremos diferentes de los cables DAC normales.
Nota: FS.com actualmente no suministra cables de apilamiento dedicados para switches apilables de terceros.
¿Pueden utilizarse los cables DAC como cables de apilamiento?
Después de la introducción anterior, probablemente tengas una impresión clara de la respuesta en tu mente. Los cables DAC utilizados para el apilamiento deben cumplir las siguientes condiciones: Las unidades de apilamiento de switches admiten el apilamiento a través de puertos Ethernet, los cables DAC son compatibles con el switch apilable y la longitud del cable cumple los requisitos. FS ofrece switches apilables compatibles con la tecnología FPS y cables DAC masivos compatibles con más de 200 marcas en diferentes longitudes, lo que mejora el rendimiento de la red y reduce los recursos de los equipos.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021