Servidor en la nube: todo lo que necesitas saber
El almacenamiento, resguardo y acceso a datos es una necesidad prioritaria para las empresas. De allí que el servidor en la nube se haya convertido en una opción bastante popular para las organizaciones.
El alojamiento en la nube ofrece diversas ventajas sobre los servidores basados en hardware. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los servidores en la nube.
¿Qué es un servidor en la nube?
El servidor en la nube es una forma de alojamiento de datos que funciona en una red virtual. Estos servidores ofrecen las mismas funciones de un servidor físico, pero mejoran aspectos fundamentales como la potencia de transmisión o la capacidad y seguridad de almacenamiento.
Arquitectura de la nube
Cada servidor en la nube tiene una arquitectura específica que combina cuatro elementos:
Hardware: un sistema de hardware (switches, firewalls, matrices de carga, clústeres de almacenamiento, memoria, etc.), cuyos componentes pueden estar separados a kilómetros de distancia. Es la base física de la arquitectura.
Virtualización: es la tecnología que permite conectar todo el sistema de hardware. A través de un hipervisor (software de gestión) se extraen los recursos disponibles (funciones y servicios tecnológicos) de dicho sistema. Luego, se reasignan y centralizan los recursos para así obtener la nube.
Almacenamiento: la virtualización permite extraer y combinar el espacio de almacenamiento disponible del sistema de hardware, para colocarlo a disposición de los usuarios, que acceden a los datos en la nube.
Red: es el medio a través del cual se accede a los servicios, aplicaciones o programas de la nube. El acceso se realiza de forma remota, y puede ser a través de internet o de una intranet.
¿Cómo funcionan los servidores en la nube?
El funcionamiento de la nube puede describirse de manera sencilla: una empresa extrae recursos de un sistema de hardware y los pone a disposición de los usuarios de forma virtual.
En términos técnicos, el funcionamiento del servidor en la nube comprende dos plataformas:
Front-end: hace referencia al hardware: computadora o dispositivo inteligente; así como al software: aplicaciones, interfaz o programa, que requiere un usuario para acceder a la nube.
Back-end: hace referencia a la arquitectura e infraestructura de los servidores en la nube, así como a la empresa que maneja el servicio.
Modelos de servidores en la nube
Existen tres modelos de servicios que ofrecen los proveedores:
-
Infraestructura como servicio (Iaas): el proveedor facilita el sistema de hardware (infraestructura física subyacente), pero las empresas gestionan la virtualización (software, aplicaciones, etc.)
-
Plataforma como servicio (Paas): el proveedor de servicios ofrece provee la plataforma informática, redes, servidores y almacenamiento con miras a que los clientes puedan concentrarse en la creación de aplicaciones o servicios.
-
Software como servicio (Saas): los proveedores no sólo proporcionan la base física (propia o contratada), sino que también gestionan el mantenimiento, operatividad y distribución del software (aplicaciones y programas en la nube) a las cuales los usuarios acceden desde la red.
Tipos de servidores en la nube
De acuerdo a las combinación de los elementos de la arquitectura, mencionamos cuatro tipos de servidores en la nube:
-
Público: los recursos disponibles son compartidos, en algunos casos gratuitos (aunque condicionados) y son propiedad del proveedor de servicios, quien también se encarga de su gestión.
-
Privado: en este caso el cliente adquiere para uso exclusivo una cantidad determinada de recursos disponibles (de propiedad y gestión privada) por el proveedor de servicios. Se trata de una nube personalizada. En otros casos la empresa adquiere sus propios servidores para crear y gestionar la nube para el uso de la propia organización.
-
Híbrido: este tipo de servidor combina recursos de nubes privadas (propias o de terceros) y públicas, lo que permite a las organizaciones migrar datos y cargas de trabajo de acuerdo a las necesidades de tecnología e información.
-
Multinube: esta arquitectura aprovecha distintos servicios de nube pública, permitiendo aprovechar los recursos de acuerdo a los requisitos de la empresa. Generalmente requiere de aplicaciones que permitan una gestión de las distintas nubes.
Ventajas y desventajas de los servidores de almacenamiento en la nube
Ventajas
-
Reduce costos de inversión en capital, pudiendo ser manejado de forma centralizada desde un software de gestión.
-
Al encontrarse en la realidad virtual, ahorra espacio en infraestructura física.
-
Transfiere cargas de trabajo a terceros sin pérdida de control en los procesos críticos.
-
Provee almacenamiento de todo tipo de datos, de forma escalable e ilimitada, junto al acceso para múltiples usuarios.
-
Supone un alto nivel de seguridad.
-
Eficiente para la gestión de centros de datos.
-
Ofrece mejor rendimiento para cubrir necesidades tecnológicas.
Desventajas
-
Se requiere conexión a internet en todo momento para el acceso al centro de datos.
-
Dependencia de terceros que proveen todo el servicio.
-
Aunque suelen ser seguros, no son inmunes a los ciberataques.
¿Cómo escoger un servidor en la nube?
Para saber cómo escoger el servidor en la nube que más convenga a tu empresa, sigue estos consejos:
-
Evalúa tu presupuesto para descartar entre nube privada o pública.
-
Revisa el tipo y cantidad de datos que quieres alojar, para entender las necesidades de seguridad y almacenamiento
-
Proyecto las necesidades de alojamiento futuro, para conocer la escalabilidad necesaria.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021