Guía completa de la red de área de campus
La red de área local, la red de área amplia, la red de área universitaria y la red de área metropolitana son los tipos de red más comunes. Estas redes limitan el alcance al que pueden viajar los mensajes, su velocidad y muchos otros parámetros que afectan a la comunicación entre dispositivos. A continuación, se va a explicar una guía sobre la red de campus y cómo se diferencia de LAN y MAN.
¿Qué es una red de campus?
Generalmente, CAN significa Campus Area Network, que describe una red que se interconecta en una región geográfica limitada, por ejemplo, un campus educativo o un campus de una organización. Un ejemplo perfecto de CAN es una universidad, donde la red interconecta el bloque de administración, los edificios académicos, la biblioteca y otros edificios de la institución. En pocas palabras, la definición CAN es bastante similar a la red de área metropolitana con configuraciones específicas de un área pequeña.
Dicho esto, la definición de la red de área de campus la hace más grande que las redes de área local pero más pequeña que las redes de área amplia. Las organizaciones o instituciones propietarias del campus suelen ser también propietarias y operan con los equipos y la infraestructura de las redes de área de campus. La mayoría de las redes CAN agrupan varias LAN conectadas a través de routers y switches para formar una única red.
Sin embargo, funcionan igual que las LAN, en el sentido de que los usuarios que acceden a la red de forma inalámbrica o por cable pueden comunicarse directamente con otros sistemas de la red. Dicho esto, la red de área de campus tiene dos beneficios principales. Estos son los siguientes:
Mucha seguridad
A diferencia de otros tipos de redes, la red de área de campus es mantenida y administrada por una entidad, que en la mayoría de los casos es el departamento de TI del campus. Los administradores de red pueden monitorear, regular y permitir fácilmente el acceso a la red. El equipo también instala firewalls entre CAN y los proveedores de internet para evitar el acceso no autorizado. También pueden usar servidores proxy para limitar los puertos de internet o los sitios web a los que los usuarios puedan acceder.
Alta velocidad
Como se describe en la definición de la red CAN, la comunicación dentro de CAN tiene lugar a través de una red local. Por lo tanto, la velocidad de transferencia de datos dentro de la red es ininterrumpida y sigue siendo más alta que la velocidad típica de internet. Con esto, los usuarios pueden compartir archivos grandes rápidamente. Por ejemplo, puede tomar varias horas cargar un vídeo largo con éxito cuando se conecta a internet. Sin embargo, transferir dichos vídeos a través de CAN solo toma unos minutos.
CAN vs. LAN vs. MAN
Las diferencias entre CAN, LAN y MAN están en sus definiciones. Si bien muchos pueden adivinar qué es una red de campus, no todos pueden explicar su diferencia con otros tipos de redes. En cualquier caso, como se mencionó anteriormente, CAN es una red interconectada dentro de una universidad o un campus de una organización.
Por otro lado, LAN, también conocida como red de área local, se refiere a redes de ordenadores que cubren una ubicación geográfica pequeña, a menudo entre 1 y 5 km. LAN puede cubrir un grupo de edificios, una escuela, un hogar u oficinas. En la mayoría de los casos, las conexiones LAN se realizan a través de cables Ethernet, aunque los dispositivos del usuario final pueden comunicarse a través de conexiones inalámbricas.
MAN o red de área metropolitana es una red informática utilizada dentro de una ciudad o ubicación geográfica que cubre un amplio rango, a menudo entre 50 y 60 kilómetros. A diferencia de LAN y CAN, MAN es una red de alta velocidad que interconecta múltiples redes de área local en una red extensa utilizando un puente común. En la mayoría de los casos, el puente, conocido como líneas troncales, utiliza fibras ópticas para mejorar la velocidad de transferencia de datos.
A continuación, se muestra una comparación de los tres tipos de red.
Parámetros | LAN | CAN | MAN |
---|---|---|---|
Propiedad de la red | Privado | Privado | Privado o público |
Zona geográfica cubierta | Pequeña | Moderada | Muy grande |
Diseño y mantenimiento | Fácil | Entre moderado y difícil | Difícil |
Ancho de banda | Bajo | Moderado | Elevado |
Velocidad de transmisión de datos | Elevado | Moderado | Bajo |
Embotellamiento | Embotellamiento bajo | Embotellamiento medio | Embotellamiento alto |
Aplicaciones | Escuela, hospitales | Universidades | Pueblos y ciudades |
En cuanto a su aplicación, LAN puede ser configurada por empresas que desean negar el acceso a usuarios ilegales mientras mantienen la seguridad empresarial. Una aplicación ampliamente conocida de MAN es la red de televisión por cable utilizada en muchas ciudades. Las redes MAN son utilizadas por organismos gubernamentales y empresas privadas para conectar oficinas departamentales ubicadas en diferentes ubicaciones.
Conclusión
Las redes de área de campus son generalmente económicas, fáciles de implementar y beneficiosas. Es útil en universidades y organizaciones corporativas que trabajen en varios bloques al proporcionar una red compartida entre oficinas administrativas, salas de personal, salas comunes, salas de conferencias, albergues, gimnasios y otras áreas.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021