Español

Descifrando las funciones del switch DIP en los conversores de medios no administrables

Actualizado el 14 de mayo de 2020 por
3.4k

¿Cómo se maneja un conversor de medios de fibra? Un conversor de medios de fibra administrable soporta la gestión de la red de nivel de operador (o de grado carrier). En cambio, un conversor no administrable requiere el soporte de un switch DIP para realizar algunas de las funciones simples, mediante la función "plug and play", que ejecuta el conversor administrable.


¿Qué función desempeña un switch DIP en un conversor de medios no administrable?


El switch de paquete dual en línea o switch DIP (dual in-line package, por sus siglas en inglés), es un dispositivo simple y económico que permite la selección y el intercambio entre varias opciones de hardware o dispositivos. Los usuarios solo necesitan alternar cada switch de posición de encendido y apagado para habilitar y deshabilitar ciertas funciones.

switch DIP en un conversor de medios

switch DIP en un conversor de medios

Cuando se instala un conversor de medios no administrable, generalmente se coloca en la parte inferior de la caja. El número de switches DIP en diferentes conversores de medios no administrables varía según la cantidad de switches de palancas diminutas que permiten el control sobre la función exacta del conversor. Cuantos más switches hayan, más funciones podrá realizar el conversor de medios. La configuración común del switch DIP en un conversor de medios no administrable incluye el traspaso de fallos de enlace, el aislamiento de puertos, el marco jumbola y la selección del modo de avance.


Funciones comunes del switch DIP


En esta parte, revisaremos con más detenimiento las funciones específicas de un set de switches DIP típico.


Fallo de enlace LFP


El paso de fallo de enlace LFP (Link Fault Pass-through, por sus siglas en inglés) proporciona una supervisión constante de los enlaces conectados a los conversores de medios. Cuando se conecta un dispositivo al conversor de medios y la línea de cobre o la línea de fibra deja caer el enlace, el conversor de medios desconectará el enlace de transmisión en la interfaz opuesta. Podemos utilizar un switch DIP para habilitar (ON) o deshabilitar (OFF) la función LFP en un conversor de medios de fibra no administrable.


Marco Jumbo


Un marco jumbo es un esquema de Ethernet que transporta una carga útil mayor que la unidad de transmisión máxima estándar (MTU) de 1.500 bytes. Puede ser tan grande como 9,000 bytes. Para introducir una carga útil más grande en cada trama, el conversor de medios debe tener menos tramas para procesar. Por lo tanto, la habilitación de tramas jumbo puede mejorar el rendimiento de la red al hacer que las transmisiones de datos sean más eficientes. Basta con presionar el switch para permitir el paso de la trama jumbo por debajo de cierto tamaño (por ejemplo, 9k bytes; variando de proveedor a proveedor).


Aislamiento de puertos


Por lo general, los TP1 y TP2 del conversor de medios pueden recibir la misma información y se pueden separar en lo que respecta a la transmisión de datos cuando se habilita el aislamiento del puerto, mejorando la seguridad de la red. Se puede utilizar el switch DIP para habilitar (ON) o deshabilitar (OFF) el aislamiento del puerto entre dos puertos de cobre.


FX 100M


Esta función consiste en forzar el funcionamiento del puerto de fibra óptica a una velocidad de 100M cuando el dispositivo terminal solo admite 100M.


Selección del modo de avance


Los modos más comunes son Store and Forward, Modified Cut Through, Smart Pass Through y Pass Through. Aquí se presentan principalmente los modos Store and Forward y Modified Cut Through que son los que más se utilizan con frecuencia.


Almacenamiento y reenvio


En el modo de almacenamiento y envío, el marco se almacenará en la memoria para la inspección de su dirección de destino, dirección de origen y el CRC. Si no hay errores, la trama se reenvía al puerto apropiado. Este proceso garantiza que la red de destino no se vea afectada por tramas dañadas o truncadas, pero puede causar latencia. La implementación de este modo tampoco requerirá mucho esfuerzo, solo sigue las instrucciones de uso para realizar cambios en el switch DIP.


Corte modificado


En el modo de corte modificado, el marco será reenviado tan pronto como se identifique la dirección de destino. Este modo ofrece una menor latencia y ahorra espacio en el búfer. Sin embargo, el inconveniente es que el rendimiento de la red puede verse afectado al reenviar tramas dañadas o truncadas que no pueden ser detectadas leyendo solo la dirección de destino. Estas tramas defectuosas pueden crear tormentas de difusión en las que varios dispositivos en la red responden a las tramas dañadas simultáneamente. Un conversor de medios no administrable puede ejecutarse en este modo mediante el switch DIP que se encuentra en su interior.


Avisos de implementación


Los conversores de medios comercializados cuentan con distintos tipos de configuración para los switches DIP. Algunos utilizan una tecla para controlar una función, y otros dos o más. La siguiente tabla se extrajo del manual de usuario de un conversor de medios, por favor léela con detenimiento. Como puedes ver a continuación, las funciones LFP y FX de 100M se pueden controlar con las teclas 1 y 4 respectivamente. En cambio, cada modo de avance está bajo el control de las teclas combinadas. Por ejemplo, al presionar la tecla 2 en la posición de apagado y la tecla 3 en la posición de encendido, se habilita el corte modificado.

Tecla No. Función Posición Descripción
1 Función LFP OFF Inhabilitar
ON Habilitar
2 Modo de avance* H bit OFF/OFF Almacenamiento y reenvio
OFF/ON Corte modificado
3 L bit ON/OFF Paso inteligente
ON/ON Paso inteligente
4 FX 100M OFF FX 1000M
ON FX 100M
*Teclas combinadas

Algunas funciones solo se pueden activar en condiciones específicas. Por ejemplo, la LFP no puede ejecutarse a menos que los dos conversores de medios que funcionan en pareja la admitan y la activen.


Conclusión


Un conversor de medios no administrable equipado con el switch DIP se puede gestionar manualmente al alternar el botón correspondiente, permitiendo un control total sobre la función específica que el dispositivo realizará en una variedad de escenarios o aplicaciones definidas. Una cosa que hay que recordar es que siempre debemos acatar y respetar las especificaciones dadas por el fabricante, ya que tanto las operaciones como los funcionamientos del switch DIP en cada conversor de medios son muy diferentes.


También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.6k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k