¿Qué son DHCP y DNS y cuáles son las diferencias entre ellos?
Las creaciones del DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) y DNS (Sistema de nombres de dominio) nos facilitan el uso de red o el Internet. Sin embargo, los dos son diferentes en aplicaciones. El DHCP es un protocolo nos ayuda a asignar dirección IP y las informaciones relacionadas de IP a los computadores. Muchos switches de red también utiliza DHCP para proporcionar valiosos servicios de red TCP/IP, Tales como, nos ayuda a actualizar automáticamente el software en el sistema del cliente. Mientras que el DNS se utiliza para convertir el nombre de un sitio web como FS.com a su dirección IP y viceversa. Esto garantiza que nuestro computador encuentra el adecuado sitio, porque un computador sólo buscar un sitio no a través de su dirección IP, en lugar de su nombre de dominio.
¿Cómo funciona el DHCP?
El DHCP funciona mediante el arrendamiento direcciones IP y las informaciones IP a los cliente de red en un período. Para realizarlo, los clientes DHCP necesitan interactuar servidores DHCP mediante una serie de los mensajes que incluyen principalmente DHCP DISCOVER, DHCP OFFER, DHCP REQUEST, y DHCP ACK, como se muestra en la siguiente figura.Como se muestra arriba, los procedimientos de cómo el servidor DHCP asigna una dirección IP dinámica son los siguientes.
¿Cómo funciona DNS?
Como se muestra a continuación, al escribir un nombre de dominio en el navegador, por ejemplo, fs.com, el navegador a menudo no tiene idea de dónde está FS.com. Por lo tanto, enviará una consulta al LDNS (Servidor DNS local) haciendo preguntas como "cuál es la dirección IP de FS.com". Si el LDNS no tiene registros para FS.com, buscará en Internet para averiguar quién es el propietario de www.fs.com. Los procedimientos de trabajo detallados son los siguientes.
¿Cuáles son las diferencias entre DHCP y DNS?
De lo anterior, aunque tanto el DHCP como el DNS están relacionados con las direcciones IP, desempeñan funciones totalmente diferentes. Para ser claros, aquí se usa un gráfico para concluir las diferencias entre DHCP y DNS:
Parámetros | DHCP | DNS |
---|---|---|
Básico | Un protocolo para asignar una dirección IP al host de forma estática o dinámica. | Un mecanismo de resolución de direcciones. |
Protocolos relacionados | UDP | UDP y TCP |
Servidor | El servidor DHCP es responsable de asignar las direcciones temporales a la computadora del cliente por un tiempo de arrendamiento, y luego extender el arrendamiento de acuerdo con el requisito. | El servidor DNS es responsable de aceptar las consultas a través del cliente y responder con los resultados. |
Metodología de trabajo | Centralizado | Descentralizado |
Características | 1. Proporciona información adicional, como las direcciones IP del host y la máscara de subred de la computadora. 2. Asigna IP al host por un tiempo de arrendamiento particular 2. Asigna IP al host por un tiempo de arrendamiento particular | 1. Convierte nombres simbólicos en direcciones IP y viceversa. 2. Se utiliza para localizar servidores de dominio de directorio activo. |
Descentajas | Configuración de dirección IP confiable y administración de red reducida. | Elimina la necesidad de recordar la dirección IP; en cambio, el nombre de dominio se usa para la dirección web. |
Para resumir, el servidor DHCP asigna las direcciones IP a las computadoras cliente, mientras que el servidor DNS las resuelve. Son dos tecnologías esenciales desarrolladas para que podamos utilizar la red o Internet de manera conveniente. Además, tanto DHCP como DNS son herramientas esenciales en el conjunto de herramientas del administrador de la red para administrar todos los dispositivos IP en una red corporativa.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021