¿Cuáles son las diferencias entre DHCP y dirección estática ?
Hoy en día, Muchos dispositivos de red tales como routers o switches de red utilizan el protocolo IP como el estándar para comunicarse sobre la red. En el protocolo IP, cada dispositivos conectados en la red tiene la identificación única lo que se llama dirección IP. Dado que IP estática tiene algunas limitaciones, algunos administradores buscan usar IP dinámica. DHCP(Protocolo de configuración dinámica de host) es un protocolo para asignar dirección IP dinámica a los dispositivos que están conectados a la red.
¿Qué es la dirección IP estática?
Una dirección IP estática es una dirección que asignado permanentemente a tus dispositivos de red por ISP, y no cambia incluso si tu dispositivo se reinicia. La dirección IP estática hay dos versiones: IPv4 y IPv6. Por lo general, se asigna una dirección IP estática a un servidor que aloja sitios web y proporciona correo electrónico, VPN y servicios FTP. En el direccionamiento IP estático, cada dispositivo en la red tiene su propia dirección sin solapamiento y tendrá que configurar las direcciones IP estáticas manualmente. Cuando los nuevos dispositivos necesitan conectar a la red, tienes que configurarlas maunalmente, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el servidor DNS.
¿Qué es DHCP?
El tema de IP estática vs dinámica es muy debatido entre muchos técnicos de TI. La dirección IP dinámica es una dirección que sigue cambiando. Para crear direcciones IP dinámicas, la red debe tener un servidor DHCP configurado y operativo. El servidor DHCP asigna una dirección IP vacante a todos los dispositivos conectados a la red. DHCP es una forma de asignar direcciones IP de forma dinámica y automática a dispositivos de red en una red física. Proporciona una forma automatizada de distribuir y actualizar direcciones IP y otra información de configuración a través de una red. Para saber cómo funciona DHCP, lea este artículo: DHCP y DNS: ¿qué son, cuál es su diferencia?
¿Cuál es la mejor alternatica entre DHCP y dirección IP estática?
El direccionamiento IP adecuado es esencial para establecer comunicaciones entre dispositivos en una red.
Las direcciones IP estáticas permiten que los dispositivos de red retengan la misma dirección IP todo el tiempo. Un administrador de red debe realizar un seguimiento de cada dispositivo asignado estáticamente para evitar usar esa dirección IP nuevamente. Dado que la dirección IP estática requiere configuraciones manuales, puede crear problemas de red si la usa sin un buen conocimiento de TCP/IP.
Dirección IP | Ventajas | Desventajas |
---|---|---|
DHCP | No necesita configurarla manualmente | Dado que DHCP es una tecnología de "no intervención", existe el peligro de que alguien pueda implantar un servidor DHCP no autorizado, lo que permite invadir la red con fines ilegales o provocar un acceso aleatorio a la red sin permiso explícito. |
IP estática | La dirección no cambia con el tiempo a menos que se cambie manualmente, lo cual es bueno para los servidores web y los servidores de correo electrónico. | Es más costoso que una dirección IP dinámica porque el ISP a menudo cobra una tarifa adicional por las direcciones IP estáticas. Además, requiere seguridad adicional y configuración manual, lo que agrega complejidad cuando se conecta un gran número de dispositivos. |
Conclusión
DHCP es la opción más popular para la mayoría de los usuarios, ya que son más fáciles y baratos de implementar. Tener una IP estática y adivinar qué dirección IP está disponible es realmente molesto y requiere mucho tiempo, especialmente para aquellos que no están familiarizados con el proceso. Sin embargo, la IP estática sigue siendo solicitada y útil si aloja un sitio web desde su casa, tiene un servidor de archivos en su red, usa impresoras en red o si usa un programa de acceso remoto. Debido a que una dirección IP estática nunca cambia para que otros dispositivos siempre puedan saber exactamente cómo contactar a un dispositivo que utiliza una IP estática.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021