Fibra vs. cable Ethernet vs. DSL: ¿cuál es mejor?
Hoy en día, Internet desempeña un papel importante en el uso personal y empresarial. Los proveedores de Internet siguen mejorando sus infraestructuras, ofreciendo distintos servicios de Internet. Antes de desplegar Internet, es necesario determinar qué tipo de conexión a Internet se adapta a sus necesidades. En este post, nos centraremos en la diferencia entre fibra, cables Ethernet y DSL, los tres tipos de cables físicos para las conexiones a Internet.
Fibra vs. cable Ethernet vs. cable DSL: ¿Cuál es la diferencia?
Estructura
Hasta cierto punto, los cables DSL tienen una estructura similar a la de los cables Ethernet: ambos están construidos con cables de cobre para transferir datos mediante impulsos eléctricos. La diferencia es que DSL utiliza el enchufe telefónico estándar, mientras que los cables Ethernet típicos tienen dos pares adicionales de hilos de cobre trenzados con un enchufe más grande, como se muestra en la siguiente figura. En cuanto al cable de fibra óptica, la estructura es evidentemente distinta. El cable óptico consta de un núcleo de fibra, una cubierta exterior y elementos de refuerzo, y transmite los datos a través de la fibra.
Velocidad
La velocidad es un punto clave a la hora elegir el mejor cable para Internet. Históricamente, las velocidades DSL son lentas y es difícil especificar la velocidad exacta. La velocidad de la DSL suele depender de su proveedor de Internet DSL y de la tecnología utilizada, generalmente menos de 1 Mbps, aunque algunos llegan hasta los 100 Mbps.
La velocidad de Ethernet ha estado limitada a 10 Mbps durante un tiempo, sin embargo, el desarrollo de Fast Gigabit ofrece velocidades de hasta 100 Mbps y ahora se está popularizando Gigabit Ethernet, que suministra datos a una velocidad superior. Para uso doméstico, en general, la velocidad de descarga del cable Ethernet suele oscilar entre 10 Mbps y 500 Mbps, y la de subida, entre 5 Mbps y 50 Mbps.
La velocidad del cable de fibra óptica es la más rápida entre estas tres tecnologías de acceso a Internet. La velocidad de carga y descarga de un cable de fibra óptica puede oscilar entre 250 Mbps y 1.000 Mbps y no se ve afectada por la distancia al ISP. Los cables de fibra óptica suelen contener muchas hebras, y se ha demostrado que una sola hebra de cable de fibra óptica puede transportar datos a una velocidad de hasta 100Tbps, lo que sugiere la velocidad superior de los cables de fibra óptica.
Seguridad
DSL proporciona a los clientes una línea dedicada, por lo que es menos probable que cause problemas de seguridad en Internet. La información pasa entre la oficina central y el domicilio del cliente sin pasar por la conexión al módem de otros clientes.
Los cables Ethernet que utilizan señales eléctricas son vulnerables a las interferencias electromagnéticas y fáciles de interceptar por hackers a nivel de hardware.
La transmisión de luz en los cables de fibra óptica no es susceptible a EMI y RFI como las conexiones de cobre, y cualquier rotura física en el sistema es fácil de identificar, por lo que no hay forma de que los hackers escuchen la transmisión. En general, los cables de fibra óptica son los más seguros, con un alto nivel de seguridad y un bajo riesgo para la privacidad.
Coste
El coste del cable DSL, Ethernet o de fibra varía en función de tus necesidades específicas, tu ubicación, tu proveedor, las condiciones del acuerdo y otros elementos. Cuando vayas a instalar uno de ellos para acceder a Internet, debes tener en cuenta no sólo el coste del cable, sino también los gastos de instalación y activación.
Normalmente, el coste de Internet por fibra óptica es el más caro porque la instalación de fibra es más complicada que la coaxial, ya que hay que tener en cuenta muchas variables y hay que pagar por los dispositivos adaptados a los cables de fibra óptica, instaladores profesionales, etc. Dado que la infraestructura de cable Ethernet es más cara que la telefónica, la instalación de cable Ethernet cuesta más en comparación con DSL.
Fibra vs. Ethernet vs. Cable DSL: Comparación de ventajas e inconvenientes
Cable de fibra óptica | Cable ethernet | Cable DSL | |
---|---|---|---|
Pros | velocidad gigabit | mayor velocidad | económico |
gran capacidad de comunicación | ampliamente disponible | ampliamente disponible | |
Contras | precio más elevado | mayor coste | velocidad más lenta |
disponibilidad limitada | la velocidad puede verse afectada | conexión inestable |
Conclusión
En general, el cable DSL es adecuado para los clientes rurales, el cable Ethernet es ideal para las personas que no tienen acceso a fibra o no necesitan velocidades extremadamente rápidas. En cuanto a los cables de fibra óptica, aunque no se han extendido tanto como los cables DSL y Ethernet, no se pueden negar sus grandes ventajas de alta velocidad y seguridad, que es también la tendencia de la red, por lo que son los mejores para particulares o empresas que necesitan las conexiones a Internet más rápidas y la mayor seguridad. Podemos esperar que los cables de fibra óptica se desarrollen hasta tal punto que se conviertan en la corriente principal de las conexiones a Internet.
Preguntas frecuentes sobre el cable de fibra óptica vs. cable Ethernet vs. cable DSL
¿Qué es el cable de fibra óptica?
El cable de fibra óptica es un medio de transmisión de datos de alta velocidad que contiene una o varias fibras ópticas utilizadas para transportar la luz. El cable de fibra óptica es un método relativamente nuevo de acceso a Internet en el hogar y la empresa. Cuando se habla de cables de fibra óptica, lo que se suele valorar es la velocidad. De hecho, los cables de fibra utilizados para Internet son sinónimo de alta velocidad, especialmente cuando se utilizan en largas distancias.
¿Cómo funciona el cable de fibra óptica?
El cable de fibra contiene hebras de fibras de vidrio o plástico dentro de una cubierta aislante. Con este método, las hebras de fibras pueden transportar datos a través de la luz dentro de la línea. Hay dos tipos principales de cables de fibra óptica: Fibra monomodo (SMF) y Fibra multimodo (MMF). Para más información sobre SMF frente a MMF, puede consultar: ¿Cuál es la diferencia entre fibra monomodo y multimodo?
¿Qué es el cable Ethernet?
Los cables Ethernet son el tipo de cable de red más común en nuestra vida cotidiana. Conectan dispositivos de red como PC, routers y switches dentro de una red de área local.
Los tipos de cable Ethernet más utilizados son Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 y la nueva categoría Cat8. Cada nueva promoción de categoría admite velocidades de ancho de banda cada vez más rápidas y mejora la relación señal/ruido.
Entre estos cables de red, los Cat6 siguen siendo populares en uso doméstico, y los Cat7 y Cat8 están dirigidos a usuarios empresariales que necesitan mayores velocidades y mayor ancho de banda.
¿Qué es el cable DSL?
DSL es la abreviatura de Línea de Abonado Digital. Es una de las tecnologías de Internet más antiguas que se utiliza en hogares o empresas para enviar y recibir datos a través de líneas telefónicas de cobre.
Se parece mucho al acceso telefónico, porque ambos utilizan la línea telefónica para transferir datos y conectarte a Internet. Sin embargo, el cable DSL está un paso por encima de la conexión telefónica: Te permite hacer una llamada telefónica y conectarte a Internet al mismo tiempo, mientras que con las conexiones de acceso telefónico sólo puedes hacer una cosa a la vez. Hay dos tipos de cable DSL: Línea de abonado digital simétrica (SDSL) y Línea de abonado digital asimétrica (ADSL). La SDSL ofrece velocidades de subida y bajada iguales, mientras que la ADSL ofrece velocidades de bajada superiores a las de subida.
¿Es mejor el Internet de fibra?
Comparado con el cable DSL o el cable Ethernet, descubrirás que el Internet por fibra no se ralentizará por muy lejos que estés de tu ISP. Su calidad es fiable y su tecnología está preparada para mejorar en el futuro. Además, Internet por fibra también admite el acceso de muchas personas al mismo tiempo sin afectar al rendimiento general.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021