Exploración de los beneficios del tejido del centro de datos
La creciente demanda de procesamiento y almacenamiento de datos ha llevado a la necesidad de centro de datos más ágiles, escalables y flexibles. La arquitectura tradicional de los centro de datos se ha enfrentado a retos en términos de agilidad, escalabilidad y flexibilidad. La necesidad de una arquitectura de centro de datos más modular y flexible ha dado lugar al surgimiento de la estructura de centro de datos. En este artículo, exploraremos el concepto de estructura de centro de datos, sus ventajas y cómo implantarla mediante switches FS.
Problemas actuales de la arquitectura tradicional de centro de datos
El tejido del centro de datos está diseñado para ser más flexible, escalable y ágil que la arquitectura tradicional del centro de datos, lo que la convierte en una opción más favorecida para la arquitectura de red del centro de datos. La arquitectura tradicional de centros de datos, basada en el modelo de tres niveles, tiene varias desventajas que han llevado a la adopción del tejido de centros de datos. La arquitectura de nivel 3 del centro de datos es rígida e inflexible, lo que dificulta la adaptación a las cambiantes necesidades empresariales. Esto puede limitar la capacidad de innovar e integrar nuevas tecnologías en el centro de datos. Estos son los principales problemas de las redes jerárquicas tradicionales de los centros de datos:
-
Escalabilidad limitada: La capacidad y el rendimiento de los switches de capa central de las redes tradicionales de centros de datos son limitados, y existen ciertas limitaciones en la ampliación de escala.
-
Latencia de red y cuellos de botella: En las redes de interconexión jerárquicas tradicionales, el reenvío multisalto de paquetes de datos incurre en una alta latencia de red y puede causar problemas de cuellos de botella.
-
Complejidad de gestión: La arquitectura tradicional requiere una configuración y gestión complejas, y a medida que aumente la escala de los centros de datos, mayores serán los requisitos para los administradores de red.
-
Ingeniería de tráfico ineficaz: La red tradicional tiene algunas deficiencias en la ingeniería de tráfico, que no puede hacer pleno uso de los recursos de la red para lograr el equilibrio de carga y optimizar el rendimiento, lo que afecta el rendimiento general de la red y la eficiencia.
-
Difícil recuperación de fallos: En la arquitectura de los centros de datos, la recuperación de fallos puede requerir el recálculo y el reenvío de rutas por parte de múltiples dispositivos de red, lo que se traduce en un mayor tiempo de recuperación y una mayor dificultad para la localización y solución de problemas.
Con el continuo desarrollo de la tecnología de computación en nube, las ventajas del tejido de centros de datos serán cada vez más prominentes, ya que puede proporcionar servicios de computación en nube más eficientes, más flexibles, más seguros y más eficaces, con el fin de satisfacer mejor las necesidades de los usuarios.
¿Qué es el tejido del centro de datos y cómo funciona?
La estructura de centro de datos es un nuevo enfoque de las redes de centros de datos basado en el concepto de tejido, que es una malla de switches interconectados. Se trata de una red de switches leaf y spine que representan colectivamente una infraestructura resistente y escalable que proporciona conectividad entre entidades de software instaladas en servidores. CLOS y POD son dos enfoques comunes del tejido de centros de datos.
¿Qué sabe sobre CLOS y POD?
CLOS y POD suponen una gran ventaja en el tejido de los centros de datos. CLOS es una topología de red que utiliza varias capas de switches para crear una red de malla. Este enfoque proporciona una gran escalabilidad, tolerancia a fallos y equilibrio de carga. POD es un enfoque modular del tejido del centro de datos que utiliza unidades autónomas denominadas pods. Cada pod contiene servidores, almacenamiento, redes e infraestructura de alimentación y refrigeración. Los pods pueden desplegarse y gestionarse de forma independiente, lo que los hace más ágiles y flexibles que la arquitectura tradicional de centros de datos CLOS y POD ofrecen un enfoque más flexible y escalable del tejido del centro de datos.
Ventajas de aplicación de CLOS y POD
CLOS y POD están diseñados para ser más resilientes, con enlaces y switches redundantes para minimizar el tiempo de inactividad. Pueden diseñarse para utilizar hardware y software estándar, lo que facilita su mantenimiento y su integración con nuevas tecnologías.
Beneficios del tejido del centro de datos
Los tejidos de los centros de datos tienen varias ventajas que los convierten en la solución preferida para las redes de centros de datos modernos:
-
Escalabilidad: Adopta una topología plana que permite la comunicación directa entre dos nodos cualesquiera del centro de datos, evitando el problema del cuello de botella de la capa central en la red jerárquica tradicional.
-
Baja latencia y gran ancho de banda: la arquitectura plana del tejido del centro de datos reduce el número de saltos que da un paquete a través de la red, reduciendo así la latencia de la red. Al mismo tiempo, utiliza una conexión de alta velocidad y un diseño multitrayectoria para proporcionar un mayor ancho de banda y rendimiento que satisfagan las necesidades de las aplicaciones de alto rendimiento.
-
Simplifica la gestión: El tejido del centro de datos separa el plano de control de la red del plano de reenvío de datos, lo que permite la gestión y el control centralizados de la red.
-
Alta fiabilidad y rápida recuperación ante fallos: El tejido del centro de datos emplea rutas redundantes y mecanismos de detección rápida de fallos para recalcular y reenviar rápidamente el tráfico en caso de fallo, lo que permite una rápida recuperación ante fallos y una alta disponibilidad.
Despliegue del tejido del centro de datos mediante switches FS
Solución de red de tejido de centro de datos FS utiliza la arquitectura de red CLOS, combinada con el reenvío de tres capas IP de toda la red, para construir una red de tejido interno de centro de datos modular (IDC). Utiliza switches de centro de datos de la serie N en la capa spine y leaf, que admiten el acceso a servidores y almacenamiento 10G/25G/100G. En la capa central, construye una red de interconexión de alta velocidad 40G/100G mediante switches modulares. Los switches FS se han diseñado para que sean fáciles de instalar y gestionar, lo que los convierte en una opción excelente para desplegar el tejido del centro de datos.
Capa
|
Switch
|
Interconexión
|
Principales características
|
Núcleo
|
Interconexión de alta velocidad 100G
|
|
|
Spine
|
Interconexión de alta velocidad 100G
|
|
|
Leaf
|
10G, 25G, 100G access, 100G interconnection
|
|
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021