Preguntas frecuentes sobre la red Ethernet 40G
Con el desarrollo de la tecnología de fibra, la transmisión Ethernet de 10G/25G ya no puede satisfacer las necesidades de las empresas para una transmisión de datos de mayor capacidad y velocidad. Sin duda, a medida que más usuarios optan por implementar Ethernet 40G para la interconectividad de centros de datos, el Ethernet 40G está madurando y ganando popularidad. Entonces, ¿qué es exactamente el Ethernet 40G? ¿Cuáles son sus principales beneficios? Aquí tienes algunas respuestas a preguntas frecuentes (FAQs) sobre la red Ethernet 40G.
¿Qué es una red Ethernet 40G?
El término 40G Ethernet hace referencia a Ethernet de 40 gigabits, que se refiere a una versión de tecnología de redes informáticas utilizada para transmitir datos a una velocidad de 40 gigabits por segundo. Al combinar tecnologías e interfaces Ethernet existentes con la nueva tecnología, es posible alcanzar una velocidad de transferencia de datos más alta. Hay varias formas en que el Ethernet 40G muestra sus ventajas sobre las tecnologías Ethernet de 10G y 25G. El Ethernet 40G puede ofrecer velocidades de transferencia de datos más rápidas, lo que permite acceder a archivos en redes corporativas y resolver tareas complejas en centros de datos de manera menos consumidora de tiempo.
En una red Ethernet 40G, los métodos de conexión comúnmente utilizados incluyen conexiones de fibra óptica y conexiones de cables de alta velocidad. Las conexiones de fibra óptica utilizan módulos ópticos y cables de fibra óptica para transmitir datos, ofreciendo distancias de transmisión más largas y mayor ancho de banda. Por otro lado, las conexiones de cables de alta velocidad transmiten datos a los dispositivos objetivo a través de cables especializados de alta velocidad.
¿Cuáles son las aplicaciones de la red Ethernet 40G?
El Ethernet 40G es una solución perfecta para la transmisión de larga distancia y la transmisión de switch a switch. Además, será adecuado para grandes empresas y centros de datos que requieren una transmisión de alta capacidad y baja latencia, especialmente para aquellos con grandes máquinas virtuales y pools de contenedores virtualizados, para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Los siguientes escenarios también pueden utilizar el Ethernet 40G:
-
Un sistema de agregación, enrutamiento y conmutación en un centro de datos
-
Puntos de intercambio en la red
-
Puntos de interconexión entre proveedores de servicios
-
Aplicaciones para redes de alta capacidad
-
Sistemas de computación en la nube o de alto rendimiento
¿De qué manera se verá afectado el rendimiento de la transmisión de 40G?
Varios factores pueden influir en el proceso de implementación de una red Ethernet 40G, como el ancho de banda, la pérdida por inserción, entre otros, y podrían afectar la implementación de esta red.
Desfase
Varios parámetros afectan la transmisión de Ethernet de 40G, pero uno de los más importantes es el desfase. Es importante tener en cuenta que el desfase se refiere a la diferencia en el tiempo de vuelo entre las señales ópticas que viajan por diferentes fibras. La óptica paralela y el Ethernet 40G, que utiliza 40G Ethernet, están estrechamente relacionados con el desfase. Un sistema óptico paralelo permite dividir un flujo de datos en múltiples flujos y transmitirlos a través de múltiples fibras, lo que permite el uso de transceptores de bajo costo.
Ancho de banda
Otros factores esenciales que limitan el uso de Ethernet 40G, incluyen el ancho de banda. Si el Ethernet 40G utiliza un ancho de banda suficiente, la distancia de transmisión sobre fibras OM3 y OM4 permite a las empresas satisfacer mejor las demandas de sus usuarios.
Pérdida de inserción
Un componente insertado, como un conector o acoplador, puede causar una pérdida total de potencia óptica, conocida como pérdida por inserción. Esto puede ser causado por un espacio de aire entre férulas coincidentes o por rayones y contaminación. Reducir la pérdida por inserción puede mejorar significativamente el rendimiento del Ethernet 40G.
¿Qué tipo de conectores y cableado se utilizan en la red Ethernet 40G?
El cable para 40 Gigabit Ethernet puede ser de fibra óptica o de cobre. La longitud del canal soportada depende del cable y del tipo de transceptor. Para los centros de datos que operan a 40 Gbps, generalmente se recomienda el cableado multimodo OM3 y OM4 porque su alcance admite una gama más amplia de configuraciones de implementación en comparación con las soluciones de cobre. Y el costo es menor en comparación con las soluciones monomodo. En cuanto a los conectores, el único cambio significativo estipulado en el estándar 802.3ba es el uso de conectores tipo MPO (Multi-Fiber Push On) en los transceptores multimodo para soportar los canales de óptica paralela multifibra. A excepción de los conectores MPO mencionados anteriormente, también hay algunos transceptores 40G equipados con conectores LC que deben funcionar junto con cables de conexión LC.
¿Qué son los transceptores de red Ethernet 40G?
Los transceptores para Ethernet 40G se están desarrollando en varios factores de forma estándar. En términos generales, existen cuatro tipos de transceptores aplicados para Ethernet 40G: QSFP (Quad Small-Form-Factor Pluggable), QSFP+, CXP y CFP, de los cuales el principal es el QSFP+. QSFP+ es una evolución de QSFP y proporciona cuatro carriles de transmisión y cuatro de recepción para soportar aplicaciones de 40 Gigabit Ethernet para fibra multimodo y cobre en la actualidad. Podrán servir cables y conectores Ethernet 40G. En cuanto a la CFP, su tamaño es mucho mayor que el QSFP. Cuenta con 12 carriles de transmisión y 12 de recepción de 10 Gbps para admitir un puerto Ethernet de 100 Gigabit o hasta tres puertos Ethernet de 40 Gigabit. Su mayor tamaño es adecuado para las necesidades de la óptica monomodo y puede servir fácilmente para óptica multimodo o de cobre.
¿Qué tipo de método de transmisión se utiliza en 40G?
Se emplea transmisión óptica paralela para Ethernet 40G a través de fibras multimodo. Existe una diferencia significativa entre la transmisión óptica paralela y la transmisión en serie tradicional basada en la interfaz óptica paralela. Por tanto, es posible transmitir y recibir datos simultáneamente a través de múltiples fibras. También existe la opción de lograr Ethernet 40G a través de fibras monomodo como MTP o LC, que pueden ser más saludables y adecuadas para centros de datos de alta densidad.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021