Español

¿Qué es SFP+ RJ45 y cómo funciona?

Actualizado el 24 de diciembre de 2021 por
11.8k

¿Qué es SFP+?

SFP+ (small form-factor pluggable plus); en español: pequeño factor de forma enchufable plus es una versión mejorada del SFP. Es compatible con Fibre Channel de 8 Gbit/s, 10 Gigabit Ethernet y con el estándar OTU2 de la red de transporte óptico. El módulo SFP+ incorpora también el acoplamiento directo para enlazar dos puertos SFP+ sin transceptores de fibra adicionales, incluyendo DAC (cable de acoplamiento directo) y AOC (cable óptico activo).

¿Qué es SFP+ RJ45?

El módulo SFP+ RJ45 es el primer módulo SFP+ RJ45 10G que proporciona una comunicación de 10Gb/s a través del cable Ethernet, cumpliendo con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Es compatible con el cableado estructurado Cat6a o Cat7, tiene una distancia de transmisión de 100m.

FS SFP+ de conector RJ45

Características del SFP+ RJ45

  • Factor de forma más pequeño: interoperable con conector SFP+.

  • Rendimiento: una demostración PHY completa, lo que significa que no se perderá nada.

  • Innovación: conectable en caliente a través de un arranque suave administrable.

  • Auto-negociable y retro-compatible: Es compatible con las redes anteriores de 10/100/1000BASE-T, permitiendo una migración a los 10GbE sin problemas.

  • Costo: Debido al alto precio de cobre, el precio de SFP+ RJ45 es un poco alto en comparación con SFP+ fibra.

Aplicación de módulo SFP+ RJ45

Los transceptores SFP+ RJ45 pueden aplicarse en arquitecturas Top of Rack, Middle of Row o End of Row en centros de datos y redes empresariales. Las siguientes imágenes ilustran dos aplicaciones con módulos SFP+ RJ45.

Escenario uno: conección el servidores y/o dispositivos de almacenamiento con 10GBASE-T RJ-45 a un switch de red SFP+.

Imagen 1: Transceptor de cobre 10GBASE-T SFP+ que conecta el servidor y el dispositivo de almacenamiento

Imagen 1: Transceptor de cobre 10GBASE-T SFP+ que conecta el servidor y el dispositivo de almacenamiento


Escenario dos: actualización de la red a 10G en switches de extremo.

Imagen 2: Transceptor de cobre 10GBASE-T SFP+ en el switch de extremo

Imagen 2: Transceptor de cobre 10GBASE-T SFP+ en el switch de extremo

Preguntas frecuentes sobre los módulos transceptores SFP+ 10GBASE-T

P:¿Cómo usar el transceptor SFP+ RJ45para conectar 10Gb Ethernet CNA/NIC Intel X550 con un switch de 10GbE?

R: El módulo 10 Gigabit Ethernet CNA/NIC Intel X550 es un adaptador de red convergente con puertos RJ45. Los switches 10GbE suelen estar equipados con puertos SFP+, y el Intel X550 no puede enlazarse directamente con los switches 10G. Por lo tanto, SFP+ RJ45 se pueden insertar en los switches de 10G utilizando cables de cobre Cat6a para realizar la interconexión de NICs de 10GbE con puertos RJ45 y switches 10G con puertos SFP+.

P:¿Puedo usar cables Cat5e para conectar SFP+ RJ45 10G?

R: No. El ancho de banda estándar de Cat5e es de 100MHz que está diseñado para transmitir señales por debajo de 90M. Por lo tanto, se requieren cables de red Cat6a para la transmisión de señal de 10Gb.

P:¿Se puede usar el módulo de cobre SFP RJ45 10G a bajas temperaturas?

R: Los transceptores ópticos SFP+ a RJ45 están disponibles en versiones comerciales e industriales. Los productos estándar son adecuados para temperaturas de funcionamiento que varían entre los 0°C y los 70°C. Para un rango de temperatura más amplio, se recomienda comprar módulos industriales.

P:¿Cuáles son las diferencias entre un transceptor de cobre 10GBASE-T SFP+ y un conversor de medios de 10Gb/s?

R: Ambos productos pueden realizar una conversión mutua entre señales eléctricas y ópticas de 10G. A continuación se enumeran tres diferencias principales entre el módulo SFP+ 10GBASE-T y el conversor de medios 10G:


  • Factor de forma: el módulo 10GBASE-T adopta el factor de forma SFP+ y tiene un tamaño pequeño, mientras que el conversor de medios 10GbE es voluminoso y requiere una fuente de alimentación adicional.

  • Costo: en comparación con el conversor de medios 10G, el transceptor de cobre SFP+ 10GBASE-T es mucho más barato.

  • Perspectivas de aplicación: el mercado de los módulos de cobre SFP RJ45 10G es más amplio que el de los conversores de medios 10G debido a que el módulo 10GBASE-T se puede distribuir en grandes cantidades y a precios más bajos.

P:¿Puede el transceptor SFP+ a RJ45 de 10Gb aumentar la velocidad de transmisión de la red?

R: No. Este módulo es solo un conversor fotoeléctrico de conversión que no procesa la señal y no aumenta la velocidad de transmisión de la señal.

P:¿Se puede interconectar un módulo SFP+ eléctrico de 10 Gigabits con un módulo 1000BASE-T?

A: Sí, se pueden interconectar en una red Ethernet.

Artículo relacionado: ¿Cuál es la mejor solución de red 10G: 10GBASE-T o SFP+?


También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.1k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.8k