Español

Switch Gigabit vs. Switch Fast Ethernet

Actualizado el 20 de enero de 2023 por
36.1k

Switches de Red de FS

Tanto el switch Fast Ethernet y como switch Gigabit Ethernet juegan un papel importante en el borde de la red. ¿Qué diferencia hay entre estos dispositivos? ¿Cuál es el más adecuado para tu red? En este artículo repasaremos los principios básicos de estos switches, y luego, los compararemos para ayudarte a tomar una decisión viable.

Switch Fast Ethernet: Todavía se puede utilizar como switch de escritorio

El Fast Ethernet se conoce como la versión actualizada del Ethernet original, donde se han introducido mejoras de velocidad: se ha aumentado la velocidad de transferencia del Ethernet de 10 megabits por segundo (10 Mb/s) a 100 megabits por segundo (100 Mb/s). El switch Fast Ethernet soporta el protocolo 10/100 y tiene la capacidad de funcionar a 100 megabits por segundo.

Los switches Fast Ethernet suelen estar equipados con puertos RJ45 para conectar ordenadores, servidores, routers, etc. Muchos switches Fast Ethernet también cuentan con puertos de enlace ascendente de alta velocidad donde se pueden utilizar módulos de cobre/fibra para conectar cableado de fibra óptica o UTP, soportando velocidades de 1Gb/s o más.

Switch Fast Ethernet

Switch Gigabit Ethernet: Gestiona los cuellos de botella en el borde de la red

El Gigabit Ethernet es diez veces más rápido que su predecesor, el Fast Ethernet. Está diseñado para satisfacer las necesidades de alta velocidad de los proveedores de servicios de Internet.

El switch Gigabit Ethernet es una versión superior del switch Fast Ethernet, que admite velocidades de transmisión de hasta 1000 Mbps. Además, es compatible con el estándar 10/100 heredado.

El switch de red Gigabit, generalmente construido con múltiples interfaces RJ45 y/o ranuras SFP, funciona bien con cable de cobre de par trenzado y transceptores ópticos SFP. Es común que algunos switches Gigabit también incluyan algunos puertos 10G SFP+ para conectar un switch de 10 GB con una velocidad más alta.

"Consulte también: Switch Gigabit: ¿Cuánto sabe?"

Switch Gigabit Ethernet

Switch Gigabit vs.Switch Fast Ethernet: ¿Cuál es la diferencia?

Aparte de las mejoras en la velocidad de transferencia y el rendimiento, el switch Gigabit Ethernet se diferencia del switch Fast Ethernet en los siguientes aspectos:

Coste: Según la organización International Data Corporation (IDC), cada puerto Gigabit Ethernet cuesta cuatro veces más que un puerto Fast Ethernet. La diferencia de precio entre estos dos tipos de switch puede ser el factor más influyente para los ingenieros de redes a la hora de decidir sobre la actualización de sus infraestructuras.

Conjunto de funcionalidades: El switch Gigabit suele estar fabricado con las últimas funcionalidades de gestión de red, lo que permite a los administradores de red asignar QoS y políticas de seguridad a aplicaciones específicas. Estas funciones avanzadas ayudan a garantizar los acuerdos de nivel de servicio y a mejorar la seguridad. Los switches Fast Ethernet con funciones de gestión y seguridad similares suelen exigir un pago extra, para reducir la diferencia de precio con respecto a los switches Gigabit Ethernet.

Estándar de alimentación: La tecnología PoE original ofrece 12,94 vatios para los puntos de acceso inalámbricos y otros dispositivos con IP. Esta potencia es insuficiente para los requisitos de alimentación de los equipos más nuevos. Los últimos switches Gigabit soportan el estándar PoE+ mejorado, que proporciona 30 vatios de potencia. Aun así, los proveedores no están actualizando sus switches Fast Ethernet existentes con el nuevo estándar de alimentación.

Consumo de potencia: Además de proporcionar un mayor ancho de banda y una gestión más robusta, los switches Gigabit Ethernet son también más eficientes energéticamente. De hecho, las empresas podrían reducir su consumo de potencia si desplegasen switches Gigabit Ethernet en el borde de la red.

Perspectivas de crecimiento: En comparación con los switches Fast Ethernet, los switches Gigabit tienen una gran flexibilidad y preparan tu red LAN para la próxima convergencia o la siguiente actualización tecnológica.

Switch Gigabit vs. Switch Fast Ethernet: ¿Cómo elegir?

Antes de elegir entre un switch Gigabit Ethernet y un switch Fast Ethernet para tu red, debes tener en cuenta tu despliegue actual, tu presupuesto, tus requisitos de velocidad de transmisión y tus necesidades futuras.

Switch Fast Ethernet — Menor velocidad a menor precio

El coste de los switches Gigabit ha bajado drásticamente, por lo que incluso los usuarios comunes pueden permitirse tenerlos en casa o en pequeñas empresas. Ciertamente, hay muchas razones de peso para migrar a switches Gigabit, ya que cuentan con ventajas evidentes de velocidad y rendimiento.

Sin embargo, no todos los tipos de negocios requieren esta velocidad. Si sólo tienes previsto ampliar tu tráfico de Internet a 100 Mb/s y un poco más, o bien, si solo utilizas el Internet para tareas que no requieren un uso intensivo de recursos (correo electrónico, mensajería instantánea o navegación por la web), es posible que las ventajas del switch Gigabit no sean significativas para tu uso de red. En cambio, un switch Fast Ethernet con uno o más enlaces ascendentes Gigabit sí que podría serte útil.

Switch Gigabit Ethernet — Mayor velocidad y flexibilidad a un precio más elevado

Un switch Gigabit puede ser más adecuado para usted si necesita realizar tareas intensivas en la red, como alojar archivos en un servidor o jugar juegos en línea. Además, los switches Gigabit son más eficientes energéticamente. Es posible que las medianas y grandes empresas que requieren más dispositivos alimentados por PoE+ o que tengan múltiples usuarios deban considerar actualizar el borde a Gigabit.

Además, los switches Ethernet 1G están disponibles en una variedad de configuraciones de puertos, incluidos los modelos de 8 puertos, 16 puertos y 24 puertos, que cumplen con una variedad de requisitos de cableado.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa "puerto Ethernet 10/100/1000"?
El puerto Ethernet 10/100/1000 representa la velocidad de transferencia de datos que puede manejar una pieza de hardware de red. Ten cuenta que un switch de red Gigabit soporta hasta 1000 Mb/s, y además, tiene la función de negociar conexiones con dispositivos más lentos, que funcionan a 10 Mb/s o 100 Mb/s.
¿Es Ethernet 10/100 lo bastante rápida para aplicaciones de gran ancho de banda?
Para algunos sitios en la misma LAN y algún nivel de tráfico de red, 100 Mb/s es suficientemente rápido para juegos, transmisión de audio y transmisión de TV 4K UHD. Si 100Mb/s no es suficiente, Gigabit Ethernet (1000Mb/s) será la opción ideal para usted.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k