Español

¿Cómo está impulsando el 5G el desarrollo de las redes 400G?

Actualizado el 30 de abril de 2022 por
1.1k

¿Qué es 5G? ¿Cómo funciona la tecnología 5G?

La tecnología 5G es la tecnología de la quinta generación de comunicaciones móviles, es un nuevo logro dentro del mundo tecnológico que permite a los móviles funcionar a mayor velocidad cuando están usando la red. Las redes 5G ofrecerán un salto sin precedentes en las velocidades de ancho de banda en comparación con las redes móviles anteriores. Por ejemplo, el rendimiento máximo de datos del enlace descendente podría alcanzar los 20 Gbps, mientras que las velocidades máximas de datos del enlace ascendente podrían alcanzar los 10 Gbps. Gracias al 5G podemos descargar videos en segundos. 5G también ofrece menor latencia, lo que puede mejorar las experiencias digitales, como los juegos en línea, videoconferencias y automóviles con piloto automático. Según los expertos del sector, la tecnología 5G va a poder utilizarse por cualquier tipo de ordenador y objetos como electrodomésticos y por supuesto, impresoras.

La nueva radio 5G es el estándar mundial para las interfaces aéreas inalámbricas 5G de mayor capacidad y abarcará el espectro no utilizado por el 4G. Las nuevas antenas utilizarán tecnología conocida como MIMO (entrada múltiple, salida múltiple) en masa, lo que permite que varios transmisores y receptores transmitan más datos al mismo tiempo. Pero la tecnología 5G no se limita al espectro de las nuevas radios. Está diseñado para soportar redes convergentes y heterogéneas que combinan tecnologías inalámbricas con y sin licencia. Esto aumentará el ancho de banda disponible para los usuarios.

Aplicaciones y tendencias 5G

Los servicios de datos surgieron en la era 2G, crecieron en la era 3G y se diversificaron en la era 4G. La red 5G está preparado para marcar el comienzo de una nueva era de comunicaciones móviles. El 5G conectará todo y beneficiará a todos los ámbitos de la vida. Combinará big data, computación en la nube, inteligencia artificial (IA) y muchas otras tecnologías innovadoras para acelerar la llegada de una era dorada de la información en los próximos 10 años.

Las tecnologías digitales permiten la innovación continua en una amplia gama de industrias. Los sectores de TIC, medios de comunicación, finanzas y seguros son los líderes actuales en la transformación digital. Pero esta digitalización también se está acelerando en los sectores minorista, automotriz, petróleo y gas, ingeniería química, atención médica, minería y agricultura.

Servicios en la nube

Los servicios en la nube se están desarrollando rápidamente, con mejoras continuas en sus capacidades de almacenamiento, computación y representación. Muchos servicios se pueden procesar en la nube para reducir el costo de las terminales y permitir una coordinación compleja entre plataformas. Creemos que una combinación de realidad virtual y la nube puede aumentar significativamente la ubicuidad del acceso al servicio. Los juegos de realidad virtual, el modelado y otros servicios pueden prestarse en la nube y luego transmitirse a terminales en tiempo real, a través de redes 5G fiables de alta velocidad. Esto aumentará la accesibilidad del servicio y mejorará la experiencia del usuario.

Videos online

El cambio más grande es la mejora en el video en línea. 5G WTTx puede ofrecer transmisión de video de 8K al televisor de su sala de estar, y se espera que esto impulse un aumento de 6 veces en la demanda de ancho de banda. Otro desarrollo clave en el video 5G: el espectador puede ser una persona o una máquina. Por ejemplo, una máquina de IA en la nube puede permitir que los drones identifiquen matrículas o fugas de gas en tiempo real. Las cámaras industriales inalámbricas pueden hacer posible el posicionamiento de productos en tiempo real y la detección de errores. Una máquina puede transmitir video las 24 horas del día sin parar.

¿Qué es 400G?

400G o 400G Ethernet es la próxima generación de infraestructura en la nube que ofrece un aumento de cuatro veces en la velocidad máxima de transferencia de datos desde el máximo estándar de 100G. Esta tecnología responde a la enorme demanda de ancho de banda que tienen los proveedores de infraestructuras de red, en parte debido a la adopción masiva de iniciativas de transformación digital.

Además, el crecimiento exponencial del tráfico de datos impulsado por el almacenamiento en la nube, la IA y los casos de uso de Machine Learning han hecho que 400G se convierta en una ventaja competitiva clave en el mundo de las redes y las comunicaciones. Los principales centros de datos también están cambiando a infraestructuras más rápidas y escalables para mantenerse al día con el creciente número de usuarios, dispositivos y aplicaciones. Por lo tanto, la conexión de alta capacidad se está volviendo bastante crítica.

La relación entre 5G y 400G

La tecnología inalámbrica 5G, por defecto, ofrece mayores velocidades, latencias reducidas y mayor densidad de conexión de datos. Esto la convierte en una opción atractiva para aplicaciones altamente exigentes como IoT industrial, ciudades inteligentes, vehículos autónomos, VR y AR. Y si bien el estándar 5G es teóricamente poderoso, sus casos de uso en el mundo real son tan buenos como la arquitectura de red en la que se basa esta tecnología inalámbrica.

Las conexiones de baja latencia necesarias entre los dispositivos, los centros de datos y la nube exigen una implementación fiable y escalable de los paradigmas de la computación de borde. Esto se extiende hasta exigir una mayor densificación de la fibra en el borde y velocidades de datos sustancialmente más altas en las redes de fibra existentes. Por suerte, la tecnología 400G cubre estas lagunas en las redes, lo que permite a las operadoras, a los operadores de sistemas múltiples (MSO) y a los operadores de centros de datos racionalizar sus operaciones para satisfacer la mayor parte de las demandas del 5G.

Descubre más productos 400G de FS

¿Cómo promueve la aplicación de 5G el desarrollo de los centros de datos?

El crecimiento masivo de la computación en la nube, la IA y el 5G han impulsado la demanda de soluciones escalables y de ancho de banda alto que sean compatibles con las nuevas técnicas y arquitecturas de 400G. La necesidad de contar con mejores flujos de trabajo operativos, una mejor economía y resultados empresariales concretos sigue impulsando la adopción del 400G.

Aumento de la inversión en infraestructura de TI

La tecnología 5G hace necesario que los centros de datos mejoren sus procesos e infraestructuras para manejar estos contenidos y tecnologías tan innovadores. Las previsiones del mercado indican que la tecnología 5G permitirá a los centros de datos y a otras empresas de redes invertir aproximadamente 326.000 millones de dólares en infraestructura informática hasta 2025, lo que representa aproximadamente el 56% de su gasto total.

Aumento del número de centros de datos locales

La combinación de la tecnología 5G y el concepto de computación perimetral fomentará la recopilación y el procesamiento de datos en los nodos locales, en lugar de trasladar todo a un centro en la nube y luego brindar a los usuarios contenido útil. Por lo tanto, creará la necesidad de un mayor número de centros de datos locales.

Además, la tecnología 5G impulsará un aumento en la cantidad de centros de datos submarinos. Se prevé que lleven alrededor del 95% del tráfico de comunicaciones electrónicas intercontinentales del mundo.

Despliegue comercial de 400G en la industria de las comunicaciones

Cada vez más empresas de telecomunicaciones han lanzado despliegues comerciales de 400G. La transmisión de alta velocidad 5G, requisitos del mercado para centros de datos, computación en la nube y transmisión de video de alta definición son los motores para impulsar el desarrollo de 400G.

Según el informe publicado por el IBM (Institute for Business Value), 47% de los líderes de empresas de telecomunicaciones informa que sus empresas harán grandes inversiones en tecnologías móviles 5G en los próximos dos o tres años, 77% de los primeros usuarios del 5G optarían por el 5G cuando esté disponible, si proporciona una experiencia superior en la calidad de video de los dispositivos móviles.

 

Descubre más productos 400G de FS

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k