Español

¿Cuánto sabes sobre el splitter PLC?

Actualizado el 07 de julio de 2021 por
4.7k

¿Qué es el splitter fibra óptica PLC?

El splitter fibra óptica PLC (también llamado Planar Waveguide Circuit splitter) se utiliza para dividir uniformemente uno o dos haces de luz en múltiples haces de luz, o bien a la inversa. Se trata de un dispositivo óptico pasivo con muchos terminales de entrada y salida, es especialmente aplicable a las redes ópticas pasivas o PON (EPON, GPON, BPON, FTTX, etc.) para conectar el marco de distribución principal (MDF, main distribution frame) y el equipo terminal, así como para ramificar la señal óptica.

El splitter fibra óptica PLC proporciona una solución de distribución de luz de bajo costo con gran estabilidad y fiabilidad; este tipo de dispositivo puede llegar a ofrecer una relación de división de 1x64, que es generalmente más alta que las divisiones del divisor FBT y de otros tipos comunes de divisores ópticos.

Tecnología de fabricación del splitter fibra óptica PLC

El splitter fibra óptica PLC se basa en la tecnología de semiconductores. Como su nombre indica, este dispositivo se fabrican mediante la tecnología de circuitos de guías de ondas planas. Su diseño consiste en un chip óptico PLC y varias matrices ópticas cuya cantidad depende de la relación entrada/salida. Las matrices ópticas están acopladas en ambos extremos del chip splitter fibra óptica PLC.

PLC splitter design consists of PLC splitter chip and fiber arrays.

El chip PLC es un componente fundamental del splitter fibra óptica PLC. Está disponible en relaciones de división 1xN (N=2, 4, 8, 16, 32, 64) y 2xN (N=2, 4, 8, 16, 32, 64). La figura siguiente muestra el diseño típico del chip de un splitter fibra óptica PLC 1x8.

PLC splitter

Diferentes tipos de splitter fibra óptica PLC

Existen diferentes tipos de splitter fibra óptica PLC en el mercado, estos pueden clasificarse según el chip PLC que utilizan. Hay splitter fibra óptica PLC 1xN y 2xN, por ejemplo: el divisor 1x4, el 1x8, el 1x16, el 2x32, el 2x64, etc. Los usuarios pueden elegir diferentes números de entrada y salida dependiendo de la longitud del cable y las condiciones de los suscriptores.

Además, los divisores PLC también se pueden clasificar según las distintas modalidades de carcasas o paquetes que pretenden satisfacer las necesidades de los clientes en varios escenarios, como el splitter fibra óptica PLC de tamaño pequeño que requieren las cajas terminales o el PLC de gran tamaño montado en rack. Los siguientes divisores PLC con carcasas distintas también soportan las formas 1x2/4/8/32. Las distintas relaciones de división causarán diferentes niveles de pérdida en los divisores. La siguiente tabla muestra los tipos de divisores PLC comunes.


Tipos de splitter fibra óptica PLC Características
Divisor PLC de fibra desnuda

Todos los extremos son fibras desnudas (0,9/2,0/3,0 µm) fáciles de dividir.

Requiere el mínimo espacio durante el cableado.

Divisor PLC blockless

Similar al splitter fibra óptica PLC de fibra desnuda, pero tiene conectores de fibra óptica.

Utiliza una carcasa de tubo inoxidable para el chip del splitter fibra óptica PLC.

Divisor PLC fan-out (salida en abanico)

Generalmente utiliza una fibra revestida de 0,9 mm.

Lleva una fibra óptica en cinta conectada a la parte trasera del chip que añade longitud al enlace y está terminada con un kit fanout.

Splitter ABS PLC

Utiliza una caja de plástico ABS para alojar el chip del splitter fibra óptica PLC.

Las fibras de entrada y salida están dispuestas en la misma placa de la caja ABS.

Se puede instalar en una unidad/compartimento de rack estándar de 19”.

Divisor PLC en caja LGX

El splitter fibra óptica PLC entero está alojado en una caja de metal y los adaptadores ópticos para las fibras de entrada y salida se encuentran en su placa delantera.

Se puede utilizar de forma independiente o bien se puede instalar en la unidad/compartimento de rack estándar.

Divisor PLC de enchufe mini

Se parece al splitter fibra óptica PLC en caja LGX pero normalmente emplea una caja hecha de ABS

Se puede utilizar en cajas de distribución de fibra en exteriores para FTTX.

Divisor PLC de montaje en rack

Utiliza el diseño de carcasa estándar de 19”.

Se puede instalar en racks de servidores que en centros de datos o salas de servidores.

Adecuado para el cableado de alta densidad, hasta 64 puertos de salida en un pack de 1U.

¿Cómo funciona el splitter fibra óptica PLC?

En las PON, el splitter fibra óptica PLC se instala habitualmente entre el terminal de línea óptica (OLT, optical line terminal) de la PON y los terminales/unidades de red óptica (ONTs/ONUs optical network terminal/unit) a los que suministra el OLT. El enlace de fibra única procedente del OLT de la oficina central se conecta a la entrada de un divisor y es dividido en una cantidad concreta de fibras salientes. La cantidad de divisiones del enlace va determinada por el número de salidas del módulo PLC.

Este tipo de divisor se puede utilizar en arquitecturas PON centralizadas y distribuidas. En las primeras, se suele desplegar un splitter fibra óptica PLC 1x32 en la oficina central. En cambio, en las segundas, en la oficina central hay un divisor 1x4 conectado al puerto OLT, luego, cada fibra saliente se dirige a una caja terminal de planta exterior que alberga otro splitter fibra óptica PLC (1x8 o 1x4). Véase la siguiente ilustración de referencia:

PLC splitter in PON networks

Conclusión

La demanda de mayor ancho de banda va en aumento y las empresas de telecomunicaciones, que confían en las redes PON, necesitan divisores PLC fiables para abastecer con enlaces de fibra óptica a un número creciente de usuarios. Estos dispositivos permiten que una sola interfaz de red PON sea utilizada por múltiples usuarios, es decir: maximizan la capacidad de usuarios de una red de fibra y ofrecen la mejor solución para los constructores de redes.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k