Español

¿Cómo elegir un switch 10G para una pyme de rápido crecimiento?

Actualizado el 26 de enero de 2022 por
1.2k

En el mundo actual, el aumento de los datos de red está ejerciendo más y más presión sobre las redes de las empresas. Las pymes que están creciendo rápidamente tienden a actualizar sus redes y pasar al 10 GbE. Cruciales para desplegar redes 10G, los switches 10 Gigabit vienen en una variedad de tipos que difieren en cuanto al rendimiento y a las funciones. En el siguiente artículo, nos centraremos principalmente en orientarte sobre cómo elegir un switch 10G para pymes de rápido crecimiento.

 

¿Por qué las pymes necesitan switches 10G?

Hoy en día, las necesidades de datos se duplican cada dos años, los vídeos HD y los contenidos en streaming 4K son cada vez más frecuentes en las empresas, y también más empleados utilizan sus dispositivos personales en las oficinas de la empresa, por no hablar de las cerraduras electrónicas de las puertas, los lectores de tarjetas y las cámaras de seguridad que se utilizan en las oficinas. Todo esto supone un gran impacto en las redes empresariales. Las pymes tienen que tener en cuenta la cantidad de datos que pueden generar sus redes para garantizar un funcionamiento contínuo y sin problemas, incluso tienen que reajustar sus estructuras de red para obtener un mayor ancho de banda y un Internet más rápido.

En este caso, la transición a una red 10G es imprescindible para evitar la congestión de la red en momentos de gran actividad, mejorar la productividad de los empleados, acortar el tiempo de respuesta a los clientes y lanzar nuevos productos al mercado con mayor rapidez. Para conseguirlo, necesitarás switches 10G que te ayuden a actualizar las redes de tu pyme.

10 gigabit switch

 

Factores a tener en cuenta a la hora de elegir switches 10G para PYMES de rápido crecimiento

Los distintos switches 10G tienen funciones y prestaciones diferentes. A continuación, enumeramos los principales factores que debes considerar a la hora de elegir un switch 10G para las redes de tu pyme.

Capa del switch

Los switches de red pueden funcionar tanto en la capa OSI 2 (la capa de enlace de datos) como en la capa 3 (la capa de red) o en la capa 4. Los switches que se ejecutan en la capa 2 se denominan switches L2 (del inglés Layer 2), se basan en la dirección MAC y sólo reenvían datos. No se puede configurar ninguna dirección IP. Permiten a los usuarios finales conectarse directamente a las redes, por lo que suelen requerir una alta densidad de puertos.

Los switches que se ejecutan en la capa 3, también conocidos como switches L3, combinan tanto la tecnología de conmutación L2 como la función de reenvío L3 y pueden configurarse con diferentes direcciones IP VLAN, lo que ayuda a garantizar la seguridad de la red.

La arquitectura de red de tres niveles es el diseño de red jerárquico más básico para las redes de pymes, incluye tres capas y los dispositivos correspondientes: capa de núcleo - switches de núcleo, capa de agregación - switches de agregación, capa de acceso - switches de acceso. Para las capas de núcleo, deben desplegarse switches L3, ya que pueden conmutar los paquetes de red lo más rápido posible. Para la capa de agregación, pueden desplegarse switches L2/L3, ya que deben gestionar todo el tráfico de los switches de acceso y proporcionar un enlace ascendente a los switches de núcleo. Para la capa de acceso, los switches L2 con alta densidad de puertos pueden satisfacer los requisitos de las aplicaciones y reducir los costos de las empresas. La siguiente imagen muestra la arquitectura de red de tres niveles:

Layer3

La mayoría de las pymes contemporáneas han simplificado la arquitectura de red, y en lugar de tres niveles, despliegan redes de dos niveles. La arquitectura de dos niveles consiste en una red que conecta la capa de núcleo y la de acceso mediante switches de núcleo L3 y switches de acceso L2. Esta arquitectura de red permite a las pymes crear un conjunto de recursos más centralizado y flexible que puede asignarse bajo demanda. La siguiente imagen muestra la arquitectura de red de dos niveles:

Layer2

En FS ofrecemos una variedad de switches L3 10G con puertos de acceso 10G (switch 10G de 24 puertos, 32 puertos, 48 puertos) y puertos de enlace ascendente 25G/40G/100G para los switches de núcleo. Tienen baja latencia y alta redundancia para evitar cualquier congestión o cuello de botella y para garantizar la estabilidad y la seguridad de la red. También ofrecen una gran flexibilidad para el despliegue de las redes de tu pyme.

Funciones del switch

Gestión de la red

Según el tipo de gestión, el switch 10G puede dividirse en switch administrable y switch no administrable.

El switch 10G administrable puede ser gestionado mediante puertos de consola, Telnet, CLI e interfaces web. Además, puede configurarse mediante el protocolo simple de administración de red (SNMP, Simple network management protocol). Este tipo de switch permite supervisar en tiempo real el estado de ejecución de la red y el de funcionamiento del switch, se puede realizar in situ, o bien remotamente a través de la función de gestión en segundo plano. Esto facilita considerablemente la administración de las redes de las pymes y conlleva un ahorro de costos.

A diferencia de los switches administrables, los no administrables te permiten «enchufar y usar» los dispositivos a la red inmediatamente. Sin embargo, no soportan la gestión de la red. Algunos switches Gigabit no administrables con puertos de enlace ascendente 10G pueden utilizarse en la capa de acceso, pero para las pymes de rápido crecimiento, los switches 10G administrables aportan un valor mayor que los no administrables.

Accesibilidad PoE

La PoE (Power over Ethernet) es una tecnología que utiliza los cables de red existentes para alimentar los dispositivos conectados, como teléfonos VoIP, puntos de acceso inalámbricos, cámaras de vigilancia, etc. Los switches 10G también se pueden clasificar en switches PoE 10G y switches sin PoE 10G.

Para las pymes de rápido crecimiento, que necesitan desplegar redes inalámbricas en sus oficinas, se puede utilizar un switch 10G con funcionalidad PoE en la capa de acceso, ya que proporciona potencia a la infraestructura de red existente y prescinde de cableado eléctrico adicional, lo que ofrece una gran flexibilidad para emplear el switch donde sea necesario y también ahorra costos para las empresas. Sólo tienes que asegurarte de que la potencia por puerto (en vatios) y el presupuesto total de potencia de los puertos PoE satisfacen las necesidades de tus dispositivos electrónicos.

Obviamente, un switch 10G sin PoE no admite la funcionalidad PoE, es la opción más adecuada para la capa central de las redes de tu pyme que no requieran las conexiones de una gran cantidad de PDs.

Escalabilidad

La escalabilidad se refiere a la capacidad de un switch para crecer en cuanto a la velocidad de los puertos y al número de puertos de entrada y salida soportados. A medida que la escala de la red se amplía, también hay un aumento del número de usuarios en la red. Por lo tanto, al escoger un switch 10G para pymes, hay que tener en cuenta el número de usuarios futuros en lugar de centrarse únicamente los requisitos actuales.

Un switch 10G que soporte el apilamiento y el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP, Link aggregation control protocol) puede mejorar las capacidades de ampliación de la red y lograr un mayor ancho de banda. En FS ofrecemos switches 10G apilables de multi-puertos que están equipados con puertos de enlace ascendente de 25G/40G/100G. Estos switches permiten aumentar la densidad de puertos mediante el apilamiento a través de cables DAC/AOC o transceptores. Esto también supone una simplificación de la gestión, además facilita la ampliación sin necesidad de cambiar la arquitectura de red original y reduce el costo inicial de la inversión para las pymes. Con los puertos de enlace ascendente de 25G/40G/100G, estos switches 10G también proporcionan una gran flexibilidad a la hora de considerar la actualización de la red a medida que se expande la empresa.

 

Resumen

Con tal de lidiar con un mundo cada vez más digital, es crucial que las pymes actualicen sus redes para conseguir una red más rápida que acelere el procesamiento de datos y evite la congestión de la red, entre otras cosas. Tal y como hemos explicado en este artículo, a la hora de escoger un switch de 10G adecuado para tu pyme, debes tener en cuenta la capa del switch, su funcionalidad y la escalabilidad. Pues no solo debes satisfacer la demanda actual, sino que también tienes que considerar los futuros requisitos de tu red. En FS ofrecemos diferentes tipos de switches 10G con múltiples puertos y diferentes funciones para que puedas elegir. Visítanos en FS.com para obtener más información.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k