Cómo elegir un switch de centro de datos adecuado
Independientemente de los motivos que tenga para elegir un switch para centros de datos, siempre querrá invertir en el producto adecuado que mejor satisfaga sus necesidades. Para la mayoría de las empresas, la decisión de sustituir los switches Ethernet LAN/SAN tradicionales por los switches más modernos es una inversión importante. Para evitar malas elecciones y compras, hemos recopilado una lista de factores que debe tener en cuenta a la hora de realizar la actualización.
Qué debe buscar en un switch de centro de datos
Antes de decidirse a actualizar su infraestructura de red, hay que superar ciertas limitaciones. Quizá sea el aumento del tráfico este-oeste o la necesidad de mayores velocidades portuarias. En cualquier caso, ese debería ser el principal factor a tener en cuenta, pero no el único. He aquí otras cosas que hay que tener en cuenta.
Diseño de redes
Existen dos diseños de red principales en el mercado, el diseño ToR (Top of Rack) y el EoR (End of Row). Si planea instalar una nueva red de centro de datos, puede que desee considerar las principales diferencias o los pros y los contras de los dos diseños de red. Sin embargo, si ya dispone de una red y un sistema de cableado existentes, sólo tiene sentido invertir en el mismo diseño de red para evitar costes adicionales.
Tamaño, número de puertos y velocidad de datos
Los switches para centros de datos tienen distintos tamaños. Elegir el tamaño adecuado para su empresa dependerá del flujo de datos actual y futuro. Un switch grande requiere más recursos para su instalación y servirá para sus necesidades actuales y futuras. Un switch más pequeño es económico, pero tendrá que instalarlo en la parte superior del bastidor para evitar cuellos de botella.
También hay que tener muy en cuenta el tamaño de las conexiones de fibra que necesitarás. Es aconsejable decidirse con suficiente antelación sobre la conectividad que se va a utilizar. La interconectividad de fibra varía entre 10 Gbps, 25 Gbps y 40 Gbps, e incluso más.
Los switches de centros de datos también tienen distintos tipos y números de puertos, por lo que debe saber lo que necesita ahora y hacer una estimación razonable de lo que necesitará en el futuro.
Su proveedor
Contar con una buena red de asistencia de su proveedor es fundamental. Cuando elijas un proveedor, revisa los testimonios y opiniones de los usuarios para encontrar uno con buena reputación. Evalúelos por sus servicios, es decir, avances y configuraciones de software, repuestos y sustituciones de hardware y asistencia para la resolución de problemas. Contar con un proveedor accesible que pueda ofrecer estos servicios a un precio competitivo es una gran ventaja.
Fiabilidad
La fiabilidad es otro factor crítico que debe tener en cuenta al comprar un switch para centro de datos. Aquí, pagar precios más altos no significa necesariamente que se esté comprando un producto fiable. Esto significa que elegir una marca no siempre es la solución. En su lugar, debe comparar sus necesidades con la oferta del proveedor. Aspectos críticos como el tiempo de actividad del switch del centro de datos, la vida útil, la garantía y el soporte técnico pueden decir mucho sobre la fiabilidad del producto.
Además, querrá un switch con suficiente RAM y una tabla de memoria direccionable de contenido (CAM). Un switch fiable debe tener capacidad de automatización y ser compatible con protocolos más recientes, como EVPN y VXLAN. Dicho esto, la capacidad de conmutación y la latencia también afectarán en mayor medida a la fiabilidad del switch, por lo que debe tenerlas en cuenta.
Refrigeración y flujo de aire
Antes de comprar un switch, debe saber que la forma de instalarlo y conectarlo afectará a la calidad del flujo de aire y la refrigeración. Si los cables bloquean el flujo de aire, eso podría significar una reducción de la vida útil debido al sobrecalentamiento, lo que podría causar un fallo prematuro.
Del mismo modo, la dirección del flujo de aire de los switches influye en la refrigeración del centro de datos. Por ejemplo, si las conexiones están situadas en la parte delantera de los servidores, debe optar por la refrigeración de delante hacia atrás. Sin embargo, si las conexiones están situadas en la parte posterior de los servidores, debe optar por la refrigeración de atrás hacia delante.
Una pequeña interrupción durante un par de horas o días puede no causar daños graves en el interior del centro de datos. Sin embargo, un problema de diseño que se pase por alto durante meses e incluso años podría significar paradas frecuentes e incluso reparaciones y actualizaciones costosas.
Elegir el switch de centro de datos adecuado
Otra cosa que hay que tener en cuenta es la redundancia del centro de datos que proporcionará respaldo en caso de caídas. En este caso, debe hablar con su equipo de TI y elegir la configuración adecuada antes de tomar decisiones difíciles. El nivel de redundancia que necesitará suele depender de factores como su entorno informático, su presupuesto, sus necesidades de fiabilidad y sus objetivos empresariales.
Ahora que ya sabe lo que debe buscar en un switch, lo que le queda es reducir sus opciones a ese único tipo. Antes de elegir un switch, recuerde que su elección debe responder en primer lugar a sus necesidades más esenciales.
A la hora de elegir un switch para centros de datos en un mercado saturado, una regla general es buscar asesoramiento profesional, es decir, si no se es un experto en la materia. Siempre que sea posible, pida consejo a uno de sus informáticos. Un profesional entenderá mejor algunos términos técnicos, como el tamaño del búfer, la latencia e incluso las velocidades de los puertos, lo que le ayudará a evitar confusiones para que pueda elegir el producto adecuado.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021