Español

¿Cómo elegir un switch 10Gb SFP+ adecuado para tu red?

Actualizado el 22 de febrero de 2022 por
5.7k

Switches de Campus de FS

"Necesito un switch 10Gb con 8 o 12 puertos SFP+ a un precio relativamente barato. Además debe soportar QinQ, MLAG y STP/RSTP/MSTP. ¿Alguna sugerencia?"

Preguntas como las anteriores suelen preocupar a los administradores de redes, pues los requisitos para los switches Ethernet se hacen cada vez más exigentes. Se ha observado que la demanda de switch 10Gb aumenta drásticamente a medida que baja el precio, en especial el switch 10Gb SFP+ . Son muy conocidos por su capacidad de funcionar como switch leaf para la actualización de la red del centro de datos, y por disponer de mayores velocidades Ethernet. En este artículo, te ayudaremos a elegir el switch 10Gb SFP+.

¿Por qué necesitamos un switch 10Gb SFP+?

Con un switch 10Gb, se puede evitar la congestión de la red en momentos de gran actividad, acortando el tiempo de respuesta y mejorando la productividad. Esto ayuda a superar algunas dificultades con los switches 1Gb. Los switches 10Gb se dividen en: el switch 10GBASE-T y el switch SFP+ 10Gb ¿Por qué necesitamos uno de fibra? Por lo general, el switch SFP+ 10Gb consume menos energía y tiene una latencia más baja que el switch 10GBASE-T.

 

Consulta también - FS 10G Switches

 

10Gb-switches

El consumo de energía del switch 10GBASE-T es de 1.5 a 4 vatios por puerto en función de las distancias, mientras que el switch 10GbE SFP+ utiliza aproximadamente 0.7 vatios por puerto independientemente de las distancias. Además, el switch 10G SFP+ ofrece una latencia menor, de unos 0.3 microsegundos por enlace. La latencia del switch 10GBASE-T es de unos 2.6 microsegundos por enlace debido a los sistemas de codificación más complejos de los equipos. Con las ventajas de bajo consumo y latencia, el switch 10Gb SFP+ es adecuado para grandes aplicaciones de alta velocidad.

 

Consulta también - FS S5860-20SQ, 24 puertos Ethernet capa 3 10Gb Switch

 

¿Cómo elegir el switch SFP+ 10Gb adecuado?

Posiblemente se sentirá confundido por la gran cantidad de opciones de switches 10G que existen en el mercado con diferentes configuraciones de varios proveedores. A continuación te ofrecemos una guía de compra de switches 10G SFP+.

Puerto de conmutación

El primer factor a tener en cuenta es el puerto, en particular, los tipos y números de puerto. Los switches 10G suelen incluir puertos 10G SFP+, puertos combinados RJ45 o SFP y un puerto de consola. Los puertos SFP+ 10G se utilizan para conexiones de enlace ascendente y los puertos combo se despliegan para acceder a las redes. El número de puertos 10G suele ser de 8, 12, 24 o 48.

Además, los switches SFP+ de 8 y 12 puertos se suelen utilizar para el hogar o la pequeña empresa. Los switches SFP+ de 24 y 48 puertos se utilizan principalmente en centros de datos o redes de grandes empresas. Puedes elegir el que más te convenga en función de tus necesidades.

 

Consulta también - Switch Gigabit: Puerto SFP vs Puerto RJ45 vs Puerto GBIC

 

Capacidad de conmutación

La capacidad de conmutación es un indicador importante utilizado para medir el ancho de banda y la capacidad de reenvío de paquetes por segundo de un switch. Sin duda, cuanto más rápido, mejor. Pero debes saber que no existe una relación cierta entre la densidad de puertos y la capacidad de conmutación de un switch 10G SFP+. Puedes tener un switch con una densidad de puertos muy alta y una capacidad de conmutación baja.

O puedes tener un switch de baja densidad de puertos con una capacidad de conmutación bastante buena. Por lo tanto, no hay que fijarte solo en el número de puertos de un switch al considerar la capacidad de conmutación, sino comparar detenidamente la información detallada.

 

Consulta también - S5800-48T4S, switch Gigabit Ethernet capa 3 de 48 puertos

 

Consumo de energía

El consumo energético de los switches de 10Gb también varía en función del fabricante. Se trata de un factor vital que debes tener en cuenta todo administrador de switches, especialmente en centros de datos, ya que tanto el número de switches como el de puertos son muy variados. Algunos switches 10G están configurados con protección independiente contra sobrecargas y cortocircuitos, y otros tienen indicadores LED para mostrar el estado de la energía.

Esto puede ayudarte a realizar mejor las operaciones. En realidad, el consumo específico de energía depende en gran medida del volumen de datos. Por tanto, puedes elegir un switch 10G con un consumo relativamente bajo que se ajuste a tus necesidades.

 

Consulta también - FS S5850-24S2Q, Switch 10G de 24 puertos Ethernet de capa 3

 

Capa del switch

Normalmente, el switch 10Gb SFP+ funciona en capa 2 o capa 3. Un switch 10G capa 2 sólo puede conmutar paquetes de un puerto a otro, mientras que un switch 10G capa 3 es capaz tanto de conmutar como de enrutar, que es la principal diferencia entre ellos.

Así, un switch 10G capa 2 es una solución barata y sencilla para redes pequeñas. Al mismo tiempo un switch capa 3 con más funciones es una mejor opción para redes grandes, ya que permite segmentar y controlar las redes empresariales sin pérdida de ancho de banda. Pero no siempre es mejor un switch más avanzado. Debes elegir el más adecuado para la aplicación específica.

 

Consulta también - ¿Cuál es la diferencia entre el Switch de Capa 2 y el Switch de Capa 3?

 

Funciones

Según la función, los switches 10Gb SFP+ se pueden clasificar en varios tipos. Los switches 10G soportan algunas funciones comunes como MLAG, IPv4/IPv6, VXLAN, NVGRE, SNMP, MSTP, etc, encajando por igual en centros de datos tradicionales o totalmente virtualizados. También disponen de algunas funciones de seguridad avanzadas como Storm Control e IGMP Snooping. Pueden supervisar el tráfico de difusión, multidifusión o unidifusión desconocida para ahorrar ancho de banda en la red.

Conclusión

El switch SFP+ 10Gb es considerado como una solución eficiente para el uso doméstico o para la red de centros de datos. Para elegir un switch adecuado para tu red, debes determinar tus necesidades y aplicaciones, y tener en cuenta también las consideraciones expuestas previamente.

 

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k