¿Cómo elegir un switch adecuado para pequeñas empresas?
Comprar un switch para una red doméstica suele ser simple; basta con elegir uno barato de una marca conocida. Sin embargo, seleccionar un switch para una red empresarial es una decisión más compleja, independientemente del tamaño de la empresa o de sus requisitos funcionales. Esta guía destaca la importancia de elegir switches adecuados para pequeñas empresas y los factores clave a considerar.
¿Por qué las pequeñas empresas necesitan un switch adecuado?
Un switch de red es un componente fundamental para cualquier PYME que construya su red empresarial. Permite a las PYMES comunicarse y compartir información a través de una red de área local (LAN), conectando personas y dispositivos en una geografía local como una oficina, departamento o edificio, apoyando la colaboración y el acceso a información empresarial vital.
Mejorar la eficiencia de los empleados y la colaboración con socios comerciales depende de contar con un switch de red que satisfaga las necesidades actuales y esté preparado para el crecimiento futuro.
Expectativas de un cambio adecuado para pequeñas empresas
Aunque las necesidades pueden variar según la industria, un switch adecuado para pequeñas empresas debe cumplir con ciertas expectativas:
-
Alta velocidad de red: Para aplicaciones de datos, voz y video, evitando cuellos de botella.
-
Calidad de voz excelente: Es crucial para las llamadas comerciales.
-
Asequibilidad sin sacrificar calidad: Especialmente importante para empresas con presupuestos ajustados.
-
Fácil de configurar y usar: Ahorra tiempo y costos en profesionales de TI.
Consideraciones al elegir switches de red para pequeñas empresas
La elección de un switch de red que satisfaga las necesidades de las pequeñas empresas requiere una consideración completa de las especificaciones y funciones del switch de red.
Velocidad de Internet
El desarrollo del switch ha pasado por 100M y Gigabit. Con el aumento de los requisitos de transmisión de datos de la mayoría de los usuarios, ahora hay switches de 10 Gigabit.
En términos de velocidad de transmisión, 10 Gigabit es sin duda el más rápido, pero el consumo de energía del switch de 10 Gigabit es mucho mayor que el de los otros dos. En general, las tareas como la transmisión continua y las reuniones requieren 250M, el alojamiento de servidores, el alojamiento de múltiples servidores, una gran cantidad de copias de seguridad en línea y la computación continua basada en la nube requieren 500M, pero si desea realizar todas estas tareas sin interrupciones, necesita el velocidad de 1,000 Mbps.
Si consideramos tanto la velocidad como el costo, entonces la mejor opción es 1 Gbps. El uso de switches Gigabit permite gestionar el acceso a Internet para pequeñas empresas, incluida una amplia gama de aplicaciones multimedia, la transmisión frecuente de transferencias de archivos grandes y otras operaciones.
Número de puertos
En general, cuando el número de puertos es mayor, el costo de un solo puerto es menor . Sin embargo, esto no significa que más puertos es mejor. Las opciones populares para redes domésticas generalmente incluyen concentradores de tamaño pequeño a mediano, como switches de red de 4 puertos, 5 puertos u 8 puertos. Mientras tanto, las redes empresariales o de servidores más complejas pueden requerir hardware mucho más capaz. La cantidad de personas en la empresa determina la cantidad de puertos de switch utilizados. Si la cantidad de usuarios está entre 3 y 14, y la cantidad de empleados no cambia mucho durante mucho tiempo, puede elegir un conmutador de red de 24 puertos. Cuando se requiere alguna redundancia, se puede seleccionar un conmutador de 48 puertos.
Tipos de puertos
Hay dos puertos físicos diferentes: puertos ópticos y puertos eléctricos. Los puertos ópticos se dividen en SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, etc. El puerto eléctrico también es la interfaz del cable de red (RJ45), está conectado al cable de red. Tome nuestra recomendación anterior de switch 1G como ejemplo, el tipo de puerto más común de switch 1G son estos dos: puerto RJ45 y puerto de fibra SFP..
El rendimiento de la conexión RJ45 y la conexión SFP es básicamente el mismo, pero el costo de cableado del puerto SFP es mayor. Sin embargo, el puerto SFP sigue siendo indispensable, ya que puede admitir tanto módulos ópticos SFP con puertos eléctricos como puertos ópticos. Lo más importante es que la distancia de transmisión es obviamente más larga que el puerto RJ45 cuando se utiliza un transceptor óptico de puerto SFP. Mientras tanto, la conexión SFP entre dos switches funciona mejor en aplicaciones prácticas con alta flexibilidad y escalabilidad.
Switch listo para voz
Al elegir un switch listo para voz con políticas de calidad de servicio (QoS, sigla en inglés), función Auto-VoIP y Auto-Voice VLAN, como la serie FS S2800S, su empresa puede ejecutar el tráfico de voz a través de una LAN. Puede reemplazar los servicios de telecomunicaciones o el ramal privado de conmutación automática (PBX, sigla en inglés) tradicional con sistemas avanzados de telefonía IP y teléfonos IP que interoperan con la red telefónica conmutada (PSTN, sigla en inglés) o la Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP, sigla en inglés) contratado. Con un switch preparado para voz, puede reducir los cargos por llamadas de peaje y los cargos por servicios de conferencias, unificar el correo de voz y los mensajes de correo electrónico, e instalar teléfonos en diferentes ubicaciones utilizando la misma extensión. También lo ayuda a mejorar la productividad de los usuarios y el personal y mejorar el servicio al cliente.
Tipo de gestión
-
switch totalmente gestionable: Permite configurar, monitorear y administrar dispositivos en la red manualmente, ideal para empresas con altas demandas de configuración.
-
Switch no gestionable: Simplemente "plug-and-play", sin capacidad de configuración.
-
Switch gestionable inteligente: Ofrece funciones de administración básicas (VLAN, control de velocidad/dúplex, SNMP) y es más económico que los switches totalmente gestionables. Es una buena opción para PYMES por su facilidad de configuración y mantenimiento.
Figura 1: Switch Totalmente Gestionable Vs. Switch no Gestionable
Existe el switch gestionable inteligente que representa un término medio entre switches totalmente no gestionables y switches gestionables. Los switches gestionables inteligentes ofrecen algunas funciones necesarias de administración, con las que puede configurar algunas funciones básicas importantes, como VLAN, control de velocidad/dúplex, SNMP, etc. Para las PYMES, el precio de este es mucho más económico que uno completamente gestionable, y el método de administración basado en WEB también hace que la configuración y el mantenimiento del equipo sea relativamente fácil.
Figura 2: Switch Gestionable Inteligente
Factor de forma
Dependiendo del entorno de trabajo, los switches pueden ser:
-
De escritorio y sin ventilador: Ideales para oficinas pequeñas y salas de conferencias, proporcionando un entorno silencioso.
-
De montaje en bastidor: Para ubicarse en armarios de cableado o centros de datos, junto con otros dispositivos de red.
Figura 3: Switch PoE+ Gestionable Inteligente S2800S-8T2F-P
Solución Campus Branch: Adaptación y evolución para pequeñas empresas
Las pequeñas empresas están en constante evolución, y sus redes deben adaptarse para mantenerse al día. Aquí es donde la solución Campus Branch destaca, aportando un valor global excepcional mediante la integración de varias características avanzadas que garantizan un rendimiento óptimo y una alta fiabilidad en entornos empresariales. A continuación, se detallan los componentes clave de esta solución y cómo pueden beneficiar a las PYMES:
-
1. Switches con sistema operativo unificado, PicOS®: Proporciona estabilidad y fiabilidad, cruciales para el funcionamiento continuo de la red empresarial.
-
2. Plataforma de gestión de red unificada, AmpCon™: Facilita una gestión integrada, permitiendo una supervisión y control eficientes de la red.
-
3. Chipset Broadcom unificado: Asegura un rendimiento consistente y elevado del producto, manejando adecuadamente las demandas de la red.
-
4. Características enriquecidas, Product Power: Diseñadas para satisfacer diversas necesidades, con un funcionamiento estable y protección contra ataques, garantizando así una red segura y fiable.
-
5. Capacidad de servicio personalizada: Permite cumplir con requisitos específicos de I+D, proporcionando una entrega rápida y pruebas eficientes de productos.
Esta solución garantiza que las redes de pequeñas empresas no solo sean robustas y seguras, sino también escalables y flexibles para adaptarse a futuros crecimientos y cambios.
Resumen
Las pequeñas empresas se adaptan y evolucionan constantemente, y su red de oficinas necesita evolucionar para mantenerse al día. Al considerar cuidadosamente los factores mencionados y observar su implementación actual y sus necesidades futuras, puede determinar los switches adecuados para su red empresarial. Integrar una solución como Campus Branch puede proporcionar estabilidad, gestión eficiente, alto rendimiento, seguridad avanzada y capacidad de personalización, asegurando que su red esté preparada para cualquier desafío futuro.
Cómo FS puede ayudarte
Explora soluciones PicOS® para redes multisucursales con FS, tu proveedor de productos y soluciones de red TIC de confianza. Como líder tecnológico mundial especializado en sistemas de red de alta velocidad, ofrecemos productos y servicios de la máxima calidad para soluciones de HPC, centros de datos, empresas y telecomunicaciones. FS te ofrecerá productos personalizados que se adapten a tus necesidades, regístrate para recibir asistencia técnica.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021