Español

Cómo alargar un cable Ethernet Cat6

Actualizado el 23 de febrero de 2023 por
10.1k

Casi todos los negocios, e Internet en casa, depende de los cables para lo esencial, como la electricidad y los datos, pero cuando se trata de la instalación de cables, puede haber un problema común: el cable no puede llegar a la ubicación deseada con la longitud suficiente para hacer una terminación adecuada o empalme ya que hay una limitación en la distancia máxima de transmisión de un cable. En este caso, es posible que la gente quiera alargar los cables Ethernet para satisfacer sus necesidades de instalación. En este artículo se explican las distancias máximas de los cables Ethernet y se enseña cómo alargar cables Ethernet. Por favor, siga leyendo.

cables Ethernet

Distancia máxima del cable Ethernet

Antes de decidir la longitud de cable que necesitas, tienes que saber más sobre el cableado Ethernet y la distancia de transmisión del cable Ethernet.

La conexión Ethernet es una de las formas de cableado más comunes en una red LAN. Está definida por la norma IEEE y puede clasificarse en diferentes categorías, como Cat5e, Cat6 y Cat6a, etc. Generalmente, las velocidades de transmisión de Ethernet pueden ser de hasta 10/100/1000 Mbps. También existe Ethernet 10G, que se utiliza tradicionalmente para redes backhaul y core, como redes troncales corporativas, centros de datos y granjas de servidores, etc. La siguiente tabla muestra las distancias máximas de transmisión de los distintos cables Ethernet:

Categoría Máxima velocidad de transmisión Máxima distancia de transmisión
Cat5e 1000 Mbps / 1 Gbps 100 metros
Cat6 1000 Mbps / 10 Gbps 1000 Mbps a menos de 100 metros10 Gbps a más de 37-55 metros
Cat6a 10000 Mbps / 10 Gbps 100 metros
Cat7 10000 Mbps / 10 Gbps 100 metros
Cat8 25 Gbps o 40Gbps a menos de 30 metros

Como muestra la tabla anterior, para enlaces de 10/100/1000 Mbps, 100 metros (aprox. 300 pies) es la longitud máxima para cables con Cat5e o Cat6. Para que un cableado Cat6 alcance una velocidad de transmisión de 10 Gbps, la distancia de transmisión no debe superar los 55 metros.

En términos generales, el cable Ethernet más largo que debe intentar instalar es de 100 metros, más allá de 100 metros, la señal comenzará a debilitarse, y posiblemente la velocidad general y la fiabilidad de la conexión de red se verán afectadas. Por lo tanto, si está utilizando cables Ethernet Cat6 para sus instalaciones, pero necesita una distancia de transmisión de más de 100 metros, entonces puede considerar la posibilidad de extender los cables Ethernet. El siguiente contenido toma como ejemplo el cable Ethernet Cat6 y le orienta sobre cómo lograr la extensión del cable Cat6.

Cómo alargar un cable Ethernet Cat6

El gran aspecto del cable de par trenzado es que se conecta fácilmente a otros dispositivos. Extender un cable Ethernet requiere algunos equipos adicionales, como un switch de red, un convertidor de medios o un extensor Ethernet.

Switch de red

Como no se puede superar el límite de 100 metros para un solo tramo de cable, se puede colocar un switch de red en medio para ampliar el alcance total del cable Ethenet Cat6.

Un switch de red es un dispositivo que puede proporcionar conexiones ethernet adicionales a tu red. Funciona conmutando paquetes para recibir y reenviar datos a su dispositivo final. Un uso común de los switches de red es crear conexiones ethernet adicionales en una oficina cuando se tiene un gran número de usuarios. Otro uso es si sólo tiene 1 puerto LAN en su dispositivo y desea crear dos conexiones más, entonces esto se puede hacer mediante el uso de un switch de red. Comprendiendo las características de un switch de red, puede ampliar la longitud del cable Ethernet conectándolo a un switch y pasando otros dos o tres cables hasta el dispositivo final.

Ampliar el alcance total del cable Ethenet Cat6 con un switch de red

Convertidor de medios

Otro dispositivo que puedes utilizar para extender el cable ethernet es un convertidor de medios. Un convertidor de medios suele ser un dispositivo de dos puertos equipado con una interfaz de cobre en un lado y una interfaz de fibra en el otro. Como es sabido, la fibra admite distancias de transmisión más largas que el cobre. La fibra multimodo tiene un alcance de 550 metros para enlaces Ethernet 10/100/1000. La fibra monomodo ofrece distancias de más de 30 km para la ampliación de Ethernet 10/100/1000. Un convertidor de medios puede ampliar los enlaces Ethernet convirtiendo los tramos de cable Ethernet de cobre a fibra, y revertiendo una conexión de fibra a cobre. Desde el punto de vista de la red, la conexión ampliada es un enlace Ethernet como cualquier otro, pero tiene un alcance muy largo que resuelve el problema de los dispositivos remotos.

Usar convertidor de medios para extender el cable ethernet

Extensor Ethernet

Otro enfoque basado en estándares para la extensión del cable Ethernet consiste en instalar un dispositivo extensor en medio del tramo de cobre, como un extensor Ethernet.

El extensor Ethernet es un dispositivo que utiliza la tecnología DSL (línea de abonado digital) para la transferencia de datos. Normalmente se utilizan por pares, colocando un extensor Ethernet en cada extremo para convertir Ethernet en DSL y de nuevo en Ethernet. Los extensores Ethernet pueden ofrecer velocidades de 50 Mbps a 300 metros o de unos 10 Mbps a 1.400 metros. Utilizan cables de cobre entre los extensores, por lo que son económicos y duraderos.

Conclusión

En función de las diferentes situaciones, las demandas de la gente en las distancias de transmisión de cables Ethernet pueden variar y, a veces más allá de la limitación máxima distancia de transmisión de cables. Para las personas que quieren extender los cables Ethernet, esta guía puede ayudar a hacer el proceso un poco más fácil. Si desea ampliar su cable Cat6, no olvide adquirir un switch de red o un convertidor de medios en FS.com, o consulte el servicio de diseño de soluciones de red. Disponemos de varios tipos de productos mencionados anteriormente como solución para crear conexiones adicionales con su cable de red mediante la ampliación de la longitud del cable Ethernet para que puedas conectarte a internet en un abrir y cerrar de ojos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k