Español

¿Cómo identificar el código de color de la fibra?

Actualizado el 09 de julio de 2021 por
157.4k

Hemos utilizados diferentes tipos de cables de fibra óptica en nuestros laboratorios y centros de datos en los últimos años. Es normal que una mano verde mezcle las fibras multimodo 50/125 y 62.5/125, o las fibras monomodo, e incluso los cables multifibras que pueden consistir en decenas y cientos de fibras. Afortunadamente, existen sistemas diseñados para abordar estos problemas, como el EIA/TIA-598, que es el sistema más reconocido por todo el mundo. Incluye códigos de color de fibra óptica para diferentes tipos y números de cables de fibra óptica. Los cuales nos ayudan a identificar un cable de fibra óptica por medio de su cubierta, amortiguador, tubo, conector, etc.

Colored jackets of multi-fiber cable

Figura 1: Colores de chaqueta de cable multifibra

Código de color de fibra en organización interna del cable.

Dentro de un cable multifibra, las fibras individuales también cumplen con el código de color de la fibra. Generalmente se distinguen entre sí por las chaquetas, tampones o tubos codificados por colores en cada fibra. Según EIA/TIA-598, las fibras internas están codificadas por colores en un grupo de 12 fibras y se cuentan en el sentido de las agujas del reloj.


fiber color code

Figura 2: Contar la dirección de un grupo de 12 fibras.

 

Hay dos casos para los cables multifibra:

Para los cables que constan de múltiples tubos de protección, cada uno con 12 o menos hilos, cada tubo estará numerado o coloreado siguiendo el mismo código de color de fibra óptica, por ejemplo, el primer tubo es azul, el segundo es naranja, etc.
Para los cables que constan de más de 12 hilos, el código de color del cable de fibra óptica se repite. Cada grupo de 12 fibras se identifica con algún otro medio.Por ejemplo, los 24 grupos de hebras se repiten con el código de color de la fibra con alguna variación, por ejemplo, el primer grupo de 12 hebras es color sólido y el segundo grupo es un color sólido con una franja u otras marcas de identificación.
La secuencia de colores para las fibras internas es la siguiente:
Ítem Color de la chaqueta Ítem Color de la chaqueta
1 Azul 13 Azul con trazador negro
2 Naranja 14 Naranja con trazador negro
3 Verde 15 Verde con trazador negro
4 Marrón 16 Marrón con trazador negro
5 Pizarra gris 17 Pizarra gris con trazador negro
6 Blanco 18 Blanco con trazador negro
7 Rojo 19 Rojo con trazador negro
8 Negro 20 Negro con trazador amarillo
9 Amarillo 21 Amarillo con trazador negro
10 Violeta 22 Violeta con trazador negro
11 Rosa 23 Rosa con trazador negro
12 Aguamarina 24 Aguamarina con trazador negro
Las imágenes en color de la chaqueta son por usuario: Venge, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64098042

Código de color del conector

Los conectores también forman parte del código de colores de la fibra. Dado que existen diferentes estilos de pulido de la cara del extremo de la fibra, los conectores de los puentes de fibra y los adaptadores de acoplamiento están codificados por colores para su identificación. Sin embargo, la llegada de conectores metálicos como el FC y el ST dificultó la codificación de colores del conector, por lo que también se utilizan botas de alivio de tensión de colores. El color de la bota puede variar de un fabricante a otro.


Tipo de fibra Pulido Conector Alivio de tensión/Adaptadores de apoyo
OM1 62.5/125 UPC Beige/Gris Beige/Gris
OM2 50/125 UPC Negro Negro
OM3/OM4 50/125 laser optimized UPC Aguamarina Aguamarina
Monomodo UPC Azul Azul
Monomodo APC Verde Verde

 

Conclusión

El código de color del cable de fibra óptica es un sistema que nos ayuda a distinguir visualmente el chaqueta de fibra de color, el conector de fibra, la bota de fibra, etc. El código de color de fibra óptica también es práctico para los ingenieros de fibra óptica durante el empalme, ya que las fibras de colores también ayudan a garantizar la continuidad de los códigos de color en toda la línea de cable. Por lo tanto, el código de color del cable de fibra es esencial para las comunicaciones de fibra óptica, como el código de color de par trenzado para los sistemas de cableado de cobre.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k