Español

¿Cómo instalar cable de fibra óptica aérea?

Actualizado el 23 de agosto de 2021 por
14.4k

Cables de Fibra Óptica

Este es uno de los cables de fibra óptica para exteriores más comunes. Normalmente se instala en postes y torres, o se monta en edificios. En lo que respecta a su instalación o despliegue de cables, existen dos opciones: cable de tubo suelto y cable ADSS (totalmente dieléctrico autosoportado, por sus siglas en inglés). Los cables de tubo sueltos están normalmente diseñados para un uso subterráneo o aéreo cuando se atan a un mensajero. Los cables de fibra óptica ADSS están diseñados principalmente para uso aéreo. Sin embargo, independientemente del tipo de cable de fibra aérea, el mecanismo de instalación del cable es similar. A continuación le ofreceremos una breve introducción a la instalación de cable de fibra óptica aérea.

Planificación y preparación

La instalación del cable de fibra óptica aérea es una tarea lenta y difícil. Antes de poder comenzarla, es necesario realizar diversos trabajos de preparación para así garantizar una buena instalación.

Peritaje previo

El propósito de este peritaje es el de planificar la ruta del cable, el cual va a determinar el método de instalación de cable de antena que se utilizará, así como los requisitos en cuanto a equipo y material. Este también determinará si es necesario realizar alguna obra a lo largo de la ruta propuesta antes de que comience el despliegue del cable.

Problemas de instalación

Será necesario investigar las características del terreno de la ruta para eliminar problemas innecesarios. Antes del despliegue de cables aéreos, se deben tener en cuenta los problemas de espacio en las carreteras, caminos de acceso, etc. así como los árboles u otras obstrucciones que puedan dificultar la instalación.

Ubicaciones de los empalmes

Durante el peritaje se elegirán las ubicaciones para los cierres de empalme y las cajas de almacenamiento de los cables. La selección de estas ubicaciones de empalme en el peritaje permitirán la verificación del diseño de la transmisión y el cálculo de las longitudes de cable necesarias. Además, también habrá que comprobar que estas ubicaciones no estén localizadas en sitios con un acceso inconveniente o peligroso.

Materiales necesarios

Durante la instalación del tendido de cable de fibra óptica aéreo se suelen dar diferentes situaciones inesperadas, en donde a veces es necesario el pedido de más materiales. Los requisitos especiales para secuenciar los envíos de cable deben especificarse en el pedido de cable.

Herramientas de instalación

La instalación de cables de fibra óptica para exteriores es más difícil que la instalación para interiores. El despliegue del tendido de cable de fibra óptica aérea en el exterior requiere de ciertas herramientas como las que se muestran en este cuadro a continuación.

Herramientas Función
Camión de elevación aéreas Transporte de los trabajadores.
Remolques portabobinas Transporte y suministro del cable
Pulling eye/grip Ofrece un punto de conexión entre el cable y la línea de arrastre. Es posible que el anillo de amarre ya venga con el cable
Pastecas Necesirias para el posicionamiento del cable cuando una bovina rodana on es una alternativa práctica.
Pestañas en la caja de almacenamiento del cableado Asegurar que los cable de fibra almacenados tengan un buen radios de curvarura y hacer posible un almacenamiento horizontal y por niveles.

Tendido de cable de fibra óptica en poste

Existen dos métodos comunes para la instalación de este tendido: el método con bobina móvil y el método con bobina fija.

Despliegue de cable de fibra óptica aérea con método con bobina fija

Este método es un poco diferente al método con bobina móvil. Antes de guiar el cable de fibra óptica aérea, esta debe ser colocada junto al fiador mediante camiones y trailers de bobinas de cable.

  • a. Instale una guía de cable para guiar el cable desde la bobina hasta su posición en fiador.

  • b Conecte soporte del fiador al cable de fibra óptica aéreo; el cual, a su vez, debe estar unido a abrazadera del cable y este a una cuerda de tracción.

  • c. Suspenda los bloques de cable debajo de la caja para recibir la cuerda de tracción y para que así estos actúen como soportes temporales para el cable a medida que se tira. Asegúrese de elegir un bloque de cable adecuado para este parte.

  • d. Mantenga los bloques de cables colocados en la caja de almacenamiento orientados en la misma dirección con sus niveladores de bloqueo ajustados para que se suelten a medida que el atador los golpea. Recuerde que los bloques de cables deben colocarse a una distancia máxima de 50 pies de distancia en la caja.

  • e. Para terminar, fije la cuerda de tracción al anillo de tiro conectado al mango de tracción y comience a enrollar el cable.

Nota: el cable de fibra óptica debe ser tratado con cuidado, puesto que un mal manejo puede dañarlo fácilmente; asegúrese de que haya suficientes bloques de cables para usar, ya que una cantidad insuficiente puede ocasionar un exceso de descolgamiento del cable de fibra óptica, tirones más difíciles y una mayor probabilidad de dañar el cable.

Revisión

El trabajo no se termina por completo una vez terminada la instalación. La posterior inspección de la misma también es importante para una buena implementación del cable. Para su revisión, se debería tener en cuenta lo siguiente:

  • a. Antes de empalmar, inspeccione a fondo la instalación general. Preste atención a la ubicación exacta de todos los puntos de empalme para que puedan incorporarse en el diseño final. Luego tome notas sobre el trabajo de limpieza.

  • b. Fíjese si hay algún cable torcido o dañado.

  • c. Asegúrese de que no falten los bucles y de que estos estén instalados correctamente.

  • d. Asegúrese de que no falten las bases y de que estas estén instaladas correctamente.

Conclusión

En comparación con el cable para fibra subterránea o por conducto, la solución de cable de fibra óptica aérea suele ser más rápida y menos costosa de implementar que la excavación; especialmente para la fibra troncal. De todas formas, la instalación de un tendido aéreo de fibra también es un trabajo arriesgado, necesitándose así un conocimiento específico.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.5k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k