¿Cómo proteger su red industrial?
Las redes industriales desempeñan un papel fundamental en la conexión de máquinas, dispositivos y sistemas para permitir una producción, supervisión y gestión eficaces de los procesos industriales. La seguridad de las redes industriales es una de las principales prioridades de las organizaciones industriales para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de sus activos y procesos críticos. En este artículo exploraremos los obstáculos a la seguridad de las redes industriales y ofreceremos estrategias prácticas para protegerlas.
Obstáculos de seguridad en la red industrial
La seguridad de las redes industriales puede suponer un reto debido a varios obstáculos a los que suelen enfrentarse las organizaciones. Analicemos algunos de los obstáculos más comunes a la seguridad de las redes industriales:
Falta de visibilidad
Las redes industriales son sistemas complejos e interconectados que pueden abarcar varias ubicaciones, incluidas plantas de producción, sitios remotos y entornos en la nube. La falta de visibilidad de la red puede dificultar a las organizaciones la identificación de posibles vulnerabilidades y la detección de actividades anómalas que puedan indicar un ciberataque. Sin una visión completa de la red, las organizaciones pueden tener dificultades para aplicar medidas de seguridad eficaces para proteger sus activos industriales.
Falta de control
Las redes industriales a menudo involucran una gama diversa de dispositivos, incluidos sistemas heredados, sistemas de control industrial (ICS) y dispositivos IIoT, que pueden tener diferentes niveles de capacidades de seguridad y pueden no ser fácilmente parcheables o actualizables. Esta falta de control sobre los dispositivos puede hacer que sea un desafío para las organizaciones implementar políticas de seguridad consistentes y aplicar medidas de seguridad de manera uniforme en toda la red, dejando brechas que pueden ser explotadas por los ciberatacantes.
Falta de colaboración
Las redes industriales suelen estar gestionadas por múltiples partes interesadas, incluidos equipos de TI y OT (tecnología operativa), proveedores externos y contratistas. La falta de colaboración entre estas partes interesadas puede dar lugar a lagunas en la seguridad, ya que puede haber una falta de coordinación a la hora de aplicar medidas de seguridad, parchear vulnerabilidades y supervisar posibles amenazas.
¿Cómo proteger las redes industriales?
La seguridad de las redes industriales requiere un enfoque multicapa que abarque medidas tanto técnicas como organizativas. Veamos algunas estrategias prácticas para proteger las redes industriales.
Infraestructura de red orientada a la seguridad
Construir una infraestructura de red segura es la base de la seguridad de las redes industriales. Construir una infraestructura de red segura es la base de la seguridad de las redes industriales. Esto implica aplicar las mejores prácticas de diseño y arquitectura de redes, incluida la segmentación de la red para minimizar la superficie de ataque, el uso de cortafuegos para aplicar políticas de control de acceso y la implantación de redes privadas virtuales (VPNs) u otros protocolos de comunicación seguros para proteger los datos en tránsito. Las organizaciones también deben asegurarse de que todos los dispositivos de red, como switches industriales, routers y cortafuegos, estén configurados con los últimos parches y actualizaciones de seguridad para abordar las vulnerabilidades conocidas.
Configuración segura del dispositivo
Configurar los dispositivos industriales de forma segura es crucial para evitar accesos no autorizados y minimizar el riesgo de ciberataques. Las organizaciones deben seguir el principio de "mínimo privilegio", según el cual los dispositivos se configuran para permitir únicamente el acceso y la funcionalidad necesarios. Las contraseñas por defecto o débiles deben cambiarse por contraseñas fuertes y únicas, y los servicios o puertos no utilizados deben desactivarse o cerrarse. Las organizaciones también deben asegurarse de que los dispositivos están configurados para enviar registros y alertas a un sistema centralizado de supervisión de la seguridad, que puede ayudar a detectar y responder a posibles incidentes de seguridad en tiempo real.
Gestión de seguridad de redes
Una gestión eficaz de la seguridad de la red implica una supervisión, detección y respuesta continuas a las amenazas potenciales en tiempo real. Las organizaciones deben implantar herramientas de supervisión de la seguridad de la red, como sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDPS), sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y centros de operaciones de seguridad (SOC), para supervisar proactivamente la red en busca de actividades anómalas y potenciales incidentes de seguridad. Deben llevarse a cabo auditorías de seguridad y evaluaciones de vulnerabilidad periódicas para identificar y abordar posibles puntos débiles en la red. Deben establecerse planes y procedimientos de respuesta a incidentes para garantizar una respuesta oportuna y coordinada en caso de violación de la seguridad.
Conclusión
Es importante supervisar y actualizar continuamente las medidas de seguridad para adaptarse al cambiante panorama de las amenazas y garantizar la protección permanente de las redes industriales. Con un enfoque proactivo y holístico hacia la seguridad de las redes industriales, las organizaciones pueden salvaguardar sus activos y procesos críticos, y mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de sus operaciones industriales.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021