Español

¿Cómo terminar e instalar conectores Keystone Cat5e y Cat6?

Actualizado el 21 de diciembre de 2022 por
4.2k

El DIY ("Do It Yourself") para su red doméstica es una tendencia en la comunidad informática y también merece la pena que lo intenten aquellos que no son profesionales. Puede que ya hayas conseguido realizar el cableado de conexión cruzada de tu red de telecomunicaciones por ti mismo siguiendo algunas instrucciones en línea o puede que aún no lo hayas hecho. Este artículo sobre "Cómo hacerlo" cubre la información básica, los materiales necesarios y las técnicas específicas de perforación para su cableado Cat5e/Cat6. Si quiere terminar por si mismo los cables de red (cable Cat5e o Cat6) en conectores Keystone, consulte ahora este sencillo tutorial de terminación.

 

Información preliminar sobre los conectores Keystone

Para terminar e instalar conectores Keystone Cat5e/Cat6 por sí mismo, tiene que estar seguro de cada conexión que realice para garantizar una red fiable. Antes de introducir el método y el proceso de terminación, es necesario tener algunos conocimientos básicos o sobre "conectores keystone".

¿Qué es un conector Keystone? Un conector Keystone es un conector hembra utilizado en las comunicaciones de datos, en particular para las redes de área local (LAN), normalmente montado en una placa de pared o panel de conexiones. T568A y T568B son las dos normas de cableado para un conector modular de 8 posiciones, permitidas en el documento de normas de cableado TIA/EIA-568-A. La única diferencia entre T568A y T568B es que los pares de cables naranja y verde (par 2 y par 3) están intercambiados. Tanto los esquemas de cableado T568A como T568B están etiquetados para los conectores Keystone. Los esquemas de cableado de cat5e y cat6 con los colores correspondientes están trenzados en el cableado de la red y deben permanecer trenzados en la medida de lo posible cuando se terminan en un conector.

t568a-and-t568b

Una de las principales ventajas de los conectores Keystone es su versatilidad. Se pueden montar varios tipos de conectores Keystone en un mismo panel de conexiones. Están disponibles en formas apantalladas y no apantalladas y pueden alojar cordones y cables con distintos números de conductores. Cada conector Keystone es ligeramente diferente en cuanto a su etiquetado y a la disposición de los colores. A continuación, se indican los tres conectores Keystone más comunes:

Diagrama Explicación
punchdown 2 pares de estándares a la derecha y 2 pares de variables a la izquierda. La norma A es la columna central y la norma B está a la izquierda. Tanto el estándar A como el B se aplican al lado derecho del conector.La caja de color sólido a la que le falta la esquina inferior derecha representa el cable de color sólido con la franja blanca; la caja blanca con la punta de color representa el cable blanco con la franja de color.
punchdown Las normas A y B en ambos lados del conector, con el código de color en el centro.Los códigos de las normas A y B etiquetados en el exterior del conector, con la norma A en la parte superior y la norma B en la parte inferior.
punchdown Los códigos estándar A y B están etiquetados en el exterior del conector, con el estándar A en la parte superior y el estándar B en la parte inferior. El recuadro sólido representa el cable sólido con la franja blanca, mientras que el recuadro con; la franja blanca diagonal que pasa por el medio representa el cable blanco con la franja de color.
 

Materiales y herramientas necesarios para el cableado Cat5e/Cat6

Reunir sus materiales y herramientas es lo que necesita hacer después de tener algunos conocimientos técnicos sobre los conectores keystone. Las herramientas esenciales que necesitará se enumeran a continuación antes de comenzar la terminación Cat5e / Cat6:

 

 

Guía de terminación de Cat5e y Cat6

Siga las siguientes instrucciones paso a paso de acuerdo con el diagrama de cableado, encontrará que el cableado Cat5e o Cat6 puede parecer intimidante, pero es pan comido.

Primer paso

Introduzca el cable en la herramienta de pelado hasta la longitud de pelado requerida. Pele sólo la cantidad de cubierta del cable necesaria para terminar correctamente los pares (de 1 a 1,5 pulgadas debería ser suficiente para terminar los pares). Sujetando el cable cerca de la herramienta, gire la herramienta alrededor del cable varias veces. Doble ligeramente la cubierta exterior y retire manualmente el trozo cortado o deslice la cubierta exterior cortado con el pelador.

Step 1 for Cat5e & Cat6 Keystone Jacks Installation

Segundo paso

Doble cada par en una dirección para dejar al descubierto el ripcord, el aglutinante o el relleno de cross-web del cable. Retire el ripcord, el aglutinante o el relleno cross-web si están presentes en el cable, dejando sólo los pares de cables trenzados. El relleno cross-web debe cortarse lo más cerca posible de la cubierta. Determine el esquema de cableado y alinee adecuadamente los cuatro cables en la toma. Mantenga la cubierta del cable lo más cerca posible del conector.

Nota: Utilice conectores, placas de pared y paneles de conexión que sean compatibles (con la misma clasificación o superior) con el grado del cable utilizado.

Step 2 for Cat5e & Cat6 Keystone Jacks Installation

Tercer paso

Conserve las torsiones del par de cables lo más cerca posible del punto de terminación. Cuando conecte conectores y enchufes, no desenrolle el cable más de 0,5 pulgadas para los cables Cat5e, Cat6 y Cat6a. (Para su información: media pulgada de un par de cables sin retorcer da lugar a 1,5 dB de diafonía de extremo cercano). Introduzca los cables en las ranuras de los terminales IDC para colocarlos antes de perforarlos y mantener el trenzado. Termine los cuatro pares en el esquema de cableado T568B, por ejemplo.

Step 3 for Cat5e & Cat6 Keystone Jacks Installation

Cuarto paso

Cuando utilice una herramienta de perforación, asegúrese de que la herramienta esté recta antes de perforar el conector. Asegúrese de que el lado de corte de la herramienta esté orientado hacia afuera. Inspeccione el conector para comprobar que los cables están completamente conectados en los terminales IDC y que están cortados correctamente. Coloque una cubierta contra el polvo en el conector para protegerlo.

Step 4 for Cat5e & Cat6 Keystone Jacks Installation

¡HECHO!

La siguiente imagen muestra el aspecto de un conector ensamblado. ¿Listo para insertarlo en una placa de pared o en un panel de conexión keystone?

Complete Cat5e & Cat6 Keystone Jacks Installation

Si se salta las descripciones textuales anteriores, vaya a ver este vídeo que lo explica de forma más directa y visual. El siguiente vídeo de orientación se centra principalmente en la terminación de la bobina de cable FS Cat6 en el módulo de conexión Keystone sin apantallamiento Cat6:

 

Breve resumen

Bien, ahí lo tienes: una terminación de conector keystone lista para usar para tus cables Cat5e y Cat6. ¿Has adquirido esta habilidad después de seguir todos los pasos? En este tutorial, hemos tratado de hacer los pasos más intuitivos y útiles para usted. Si has aprendido a terminar un conector Keystone, ¿por qué no lo intentas? ¡Esperamos que tu conexión a la red sea fluida!

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.0k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.8k