Español

¿Cómo puedes utilizar el conversor de medios de fibra en tu red?

Actualizado el 23 de abril de 2020 por
12.8k

Los conversores de medios han ganado mucha fuerza a lo largo de los años gracias a su rentabilidad y flexibilidad para integrar la infraestructura de cobre en un sistema basado en fibra. Estos ofrecen una manera muy simple de extender la distancia que el cableado de cobre UTP tradicional no brinda. Al ser la red LAN una de las aplicaciones más demandadas , el conversor de medios se ha convertido en una herramienta omnipresente en una gran variedad de entornos de red. ¿cómo puedes utilizar el conversor de medios y cómo puedes conectarlo adecuadamente a dispositivos tales como switches de red, transceptores ópticos, cables de fibra y de cobre? Los procedimientos para el cableado los describiremos a lo largo de este texto.


Guía de uso del conversor de medios

Los conversores de medios actuales son ampliamente utilizados en todo tipo de industrias y sectores entre los que se destacan: el sector de vigilancia y la seguridad, defensa gubernamental, empresariales, y las redes LAN para campus y universidades, cuyos requerimientos exigen una conexión entre el cobre y la fibra. Su clásico tamaño compacto los hace perfectos para su instalación en ordenadores de escritorio, armarios de cables y centros de datos. Si bien el entorno de aplicación de los conversores de medios puede variar, su cableado es, en esencia, idéntico. A continuación te presentamos dos ejemplos de uso frecuente para la conexión del conversor de medios.

Utilización de un único conversor de medios de comunicación

Por lo general, se requiere de un par de conversores de medios de fibra en una red. Sin embargo, en ocasiones se necesita de un solo conversor de medios para conectar el cableado de cobre a un dispositivo de fibra. En la siguiente imagen, un conversor de medios de fibra con una ranura 1×SFP y 1×RJ45 ha sido aplicado para conectar el switch Ethernet (Switch B) de todas las interfaces RJ45 a un switch SFP (Switch A). Los pasos para conectar el cable de fibra óptica y el cable de cobre al conversor de medios son los siguientes:

1. Conecta el puerto de cobre del switch B al puerto RJ45 del conversor de medios de fibra con un cable UTP (Cat5 y superior).

2. Enchufa un transceptor SFP en la ranura SFP del conversor de medios, y conecta otro módulo SFP en el switch A.

3. Conecta un cable de conexión de fibra en los transceptores SFP del conversor de medios y en el switch A.

Utilizar un conversor de medios en la red

Utilización de un par de conversores de medios de comunicación

A menudo se emplean un par de conversores de medios de fibra para unir dos sistemas de cableado de cobre y así ampliar la distancia de transmisión; situación muy común con los conversores de medios en una red. A continuación se describe cómo utilizar un par de conversores de medios con switches de red, transceptores y cables de fibra y cobre.

1. Conecta el puerto de cobre del switch A y el puerto RJ45 del conversor de medios de fibra 1 usando un cable UTP (Cat5 y superior).

2. Enchufa un módulo SFP en la ranura SFP del conversor de medios de fibra 1 y conecta otro módulo SFP en la ranura SFP del conversor de medios de fibra 2.

3. Utiliza un cable de conexión de fibra para conectar el conversor de medios de fibra 1 y el conversor de medios de fibra 2.

4. Conecta el puerto RJ45 del conversor de medios de fibra 2 al switch B con un cable UTP.

Utilizar un par de conversor de medios en la red

Nota: Los transceptores ópticos son básicamente dispositivos de conexión en caliente, por lo que no es necesario apagar el conversor de medios al insertar los transceptores en los puertos correspondientes. Recuerda siempre retirar el cable de conexión de fibra antes de extraer el transceptor. Asimismo, instala el transceptor en el conversor de medios antes de conectar el cable en la parte posterior del transceptor.

Consideraciones sobre la utilización de los conversores de medios de comunicación en una red

Los conversores de medios son dispositivos plug and play, pero aún así hay que considerar algunos factores a la hora de conectarlos a la red. Es mejor elegir un lugar plano y seguro para instalarlos. Recuerda dejar suficiente espacio alrededor del conversor para la ventilación.


  • Las longitudes de onda de los transceptores en ambos conversores de medios deben ser consistentes. Es decir, si un transceptor tiene una longitud de onda de 1310nm/850nm, lo mismo rige para el otro transceptor. Además, la velocidad de datos de los transceptores y los conversores de medios debe ser la misma: los transceptores 1000BASE SFP se utilizan para los conversores de medios Gigabit. Igualmente, el tipo de transceptor en un par de conversores de medios debe ser el mismo. Utiliza transceptores ópticos monomodo o multimodo en ambos lados.

  • La terminación del cable de fibra debe ajustarse al puerto del conversor de medios. Por lo general, los cables de conexión de fibra SC se utilizan para conectar los conversores de medios con los puertos SC, mientras que los cables de conexión de fibra LC se conectan a los puertos SFP/SFP+ de los conversores de medios de fibra.

  • Asegúrate de que el conversor de medios sea compatible con la transmisión full-duplex o half-duplex. Utilizar conversores de medios full-duplex con un switch o un hub de modo half-duplex ocasionará una grave pérdida de paquetes en la red.

  • La temperatura de funcionamiento debe mantenerse en un rango adecuado, de lo contrario el conversor de medios no podrá funcionar. Los parámetros de los conversores de medios son diferentes dependiendo del fabricante.

Resolución de problemas con el conversor de medios en la red

Los conversores de medios han sido diseñados para ser utilizados fácilmente en la transmisión por fibra óptica. Cuando la conexión no funciona, como se espera después de configurarla en una red, necesitamos hacer algunas correcciones. La verificación incluye, aunque no se limita a, los siguientes seis aspectos:

1. El indicador LED POWER del conversor de medios está apagado y la unidad no recibe energía.

Sugerencias:


  • Comprueba que el cable esté bien conectado a la fuente de energía y al conector de corriente continua (CC) en el panel trasero del conversor de medios.

  • Verifica que la tomacorriente tenga energía conectando otro dispositivo.

  • Intenta utilizar otro adaptador de corriente del mismo tipo con el que se suministró tu conversor de medios.

  • Asegúrate de que el voltaje de la fuente de energía esté dentro de los niveles requeridos para tu región.

2. El indicador SYS del conversor de medios está apagado.

Sugerencia:


  • Puede que un componente interno de la unidad esté dañado o no funcione correctamente. Prueba con el ciclo de energía de la unidad. Si el ciclo de energía no funciona, ponte en contacto con el proveedor para solicitar ayuda.

3. El indicador SYS del conversor de medios está titilando lentamente.

Sugerencia:


  • Es posible que haya un error en esta unidad. Apaga la unidad y enciéndela de nuevo. En caso de que no funcione, extraéla y reinstala el módulo SFP o intenta con otro módulo SFP. Comprueba que el módulo SFP sea el correcto para la aplicación.

4. El rendimiento entre el puerto de par trenzado del conversor de medios y un nodo final es lento.

Sugerencia:


  • Puede que haya un desajuste de modo dúplex entre el puerto y el nodo final. Esto ocurre cuando un puerto de par trenzado que emplea autonegociación se conecta a un dispositivo con un modo dúplex fijo de full-dúplex. Si ésta es la causa del problema, tan sólo ajusta el modo dúplex del puerto en el nodo final o en el conversor de medios para que ambos puertos utilicen el mismo modo dúplex.

5. No existe comunicación entre los dispositivos conectados al conversor de medios.

Sugerencias:


  • Puede ser que los cables de fibra óptica conectados al extremo de transmisión (TX) y recepción (RX) estén invertidos.

  • Podría ser que el puerto RJ45 no esté conectado correctamente con los dispositivos (presta atención al método de conexión de los cables rectos y cruzados).

6. Cuando se instala el conversor de medios, el enlace entero de la red no puede comunicarse de forma constante.

Sugerencias:


  • Es posible que la atenuación del enlace de fibra sea demasiado grande. En este caso, sólo utiliza por el momento un medidor de potencia óptica para probar la potencia en el extremo receptor. Si la potencia óptica excede su rango de sensibilidad normal, la comunicación defectuosa podría estar siendo causada por el fallo del enlace de fibra.

  • Si la conexión entre el conversor de medios y el switch de la red no está funcionando bien, entonces conecta el conversor de medios de fibra con el ordenador. Si el conversor de medios funciona bien con el ordenador, quiere decir que hay algo malo con el switch de la red.

  • Si el conversor de medios es defectuoso, conecta los dos extremos del conversor de medios al ordenador directamente. Si no hay nada malo con el PING en ambos extremos, simplemente transfiere un archivo grande ( por ejemplo uno de 100M) de un extremo al otro y fíjate en la velocidad. Si la velocidad es muy lenta (más de 15 minutos por debajo de 200M), se puede considerar que el conversor de medios está dañado.

Resumen

Los conversores de medios brindan funciones adicionales de valor agregado para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones de red, proporcionando la flexibilidad necesaria para que los administradores de red elijan la opción que mejor se adapte a cada ambiente en particular. Los métodos de conexión anteriores solamente ofrecen una referencia de cómo utilizar los conversores de medios de fibra en una red. Recuerda siempre comunicarte con tu proveedor y solicitarle asesoramiento y apoyo.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.5k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k