La guía definitiva para transceptores industriales
Debido a las crecientes demandas de comunicación en el sector industrial, con el desarrollo de la automatización industrial, un número cada vez mayor de dispositivos requieren comunicación e intercambio de datos en tiempo real. Los equipos de comunicación tradicionales a menudo no cumplen con los requisitos de los entornos industriales, por lo que se necesitan módulos de grado industrial especialmente diseñados para abordar este problema. En este blog, demostraremos el transceptor industrial de manera integral desde los aspectos de definición, tipos, aplicaciones y perspectivas.
¿Qué es un transceptor industrial?
Un transceptor industrial es un dispositivo utilizado en sistemas de comunicación industriales para transmitir y recibir señales digitales o analógicas. A menudo está fabricado con láseres semiconductores resistentes a altas temperaturas y otro hardware que puede funcionar en temperaturas extremas durante un período prolongado de tiempo. También necesita un software de compensación de temperatura, que regula el suministro de corriente de funcionamiento constante de los módulos ópticos. Además, habrás comprendido que el rango de temperatura comercial es de 0 °C a 70 °C, mientras que el rango de temperatura de los módulos industriales es mucho más amplio. Por ejemplo, oscila entre -40 °C y 85 °C. Por lo tanto, los módulos industriales se usan comúnmente en la automatización industrial y el Internet de las cosas (IoT) para desempeñar un papel crucial al permitir una comunicación confiable y eficiente, mientras que los módulos de nivel comercial se usan comúnmente en la comunicación de oficina.
Tipos de transceptor industrial
Existen varios tipos de transceptores industriales, cada uno de ellos diseñado para aplicaciones y entornos específicos. Algunos de los tipos comunes incluyen transceptor de fibra óptica, transceptor Ethernet, transceptor inalámbrico, etc. El tipo de transceptor industrial más común y ampliamente utilizado en entornos industriales es el transceptor de fibra óptica, también conocido como módulo óptico o módulo de fibra óptica. Entre ellos, los módulos 10g sfp+, 25g sfp28, y 50g sfp56 son altamente seleccionados.
Escenarios de aplicación de transceptores industriales
Los transceptores de "grado industrial" se necesitan con frecuencia para instalaciones de las industrias aeroespacial, militar, de telecomunicaciones, de transporte y de energía. Por ejemplo, en la industria de las telecomunicaciones, se pueden utilizar módulos de grado industrial en enrutadores, conmutadores y equipos de comunicación de fibra óptica de alta capacidad. En el campo del transporte, se pueden utilizar en dispositivos de comunicación robustos para comunicación de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I), sistemas de transporte inteligentes, sistemas de control de tráfico y equipos de señalización ferroviaria. Independientemente del entorno, estos transceptores diseñados para aplicaciones industriales son más resistentes y versátiles. También existen estrictos requisitos de certificación y cumplimiento en varias empresas. A menudo se les exige que operen de manera eficiente en el exterior, pero deben ser capaces de mantener la integridad en rangos de temperatura extremos bajo condiciones de operación duras.
¿Cómo elegir un transceptor industrial?
Conector
Los conectores desempeñan un papel vital en los módulos industriales, ya que sirven como interfaz esencial para establecer conexiones confiables y seguras entre varios componentes y dispositivos. Los tipos de conectores involucran LC y SC. Los conectores LC normalmente admiten fibra de par trenzado (multimodo y monomodo) y multimodo. Por otro lado, los conectores SC se utilizan habitualmente con fibra multimodo. Por tanto, a la hora de seleccionar un conector, es necesario determinar el tipo de fibra que se utilizará. Los conectores LC se utilizan predominantemente en módulos de alta velocidad como 25G SFP28, 50G SFP56 y superiores, mientras que los conectores SC se utilizan principalmente en módulos ópticos de velocidad baja a media, como 10G SFP+. Además, también se pueden diseñar conectores personalizados en función de requisitos específicos.
Distancia de transmisión
La capacidad de distancia de transmisión de un transceptor es crucial para establecer conectividad entre dispositivos, permitir la transferencia de datos y respaldar una comunicación eficiente a través de distancias extendidas. Es importante tener en cuenta los requisitos de distancia de transmisión de la aplicación particular al elegir un transceptor. Por ejemplo, para distancias de transmisión de hasta 2 kilómetros, el módulo SFP-10GLRL-31-I se puede elegir, mientras que para distancias de transmisión de 80 kilómetros y más, el módulo DWDM-SFP10G-80-I puede seleccionar. También es importante considerar variables que incluyen la distancia física entre dispositivos, el tipo de infraestructura de red y cualquier posible influencia ambiental en la calidad de la señal.
Velocidad de datos
La velocidad de datos de un transceptor afecta directamente la cantidad de datos que se pueden transmitir dentro de un período de tiempo determinado, lo que afecta el rendimiento general de la red y la capacidad del ancho de banda. Tarifas de datos comunes para transceptores industriales incluyen 1 Gbps (Gigabit por segundo), 10 Gbps, 25 Gbps, 40 Gbps e incluso 100Gbps. Estas velocidades de datos se adaptan a diferentes requisitos de red, desde centros de datos a gran escala hasta WAN. Las personas pueden ver directamente la tarifa del módulo. Por ejemplo, 10G SFP+ significa 10Gbps.
Perspectivas del transceptor industrial
El mercado global de transceptores industriales se está expandiendo como resultado del creciente uso de estos dispositivos en el sector de las telecomunicaciones. La necesidad de estos transceptores también está aumentando significativamente en varios sectores verticales de la industria, incluidos ITES, electrónica de consumo, atención médica y productos farmacéuticos. Por otro lado, el rápido crecimiento de la infraestructura de TI y las soluciones basadas en TI en muchas industrias está creando una demanda de transceptores industriales en todo el mundo. Uno de los principales impulsores del desarrollo son las tendencias actuales hacia la transmisión de redes de alta velocidad y la creciente demanda de los centros de datos, que se combinan con la adopción generalizada de Internet. También se espera que estos factores creen oportunidades potenciales de crecimiento para los transceptores industriales durante el período de pronóstico.
Conclusión
El desarrollo y la actualización de la infraestructura de TI y Drum Corps International presentan oportunidades potenciales de crecimiento para los transceptores industriales durante el período de pronóstico. Este blog proporciona una guía completa de módulos industriales, que cubre su definición, escenarios de aplicación, tipos y perspectivas. A la hora de seleccionar módulos industriales, la temperatura del módulo es uno de los principales indicadores de referencia. Si el dispositivo necesita soportar temperaturas que oscilan entre -40 °C y 85 °C, se pueden elegir módulos industriales. Por el contrario, si el dispositivo necesita soportar temperaturas de 0 °C a 70 °C, los módulos comerciales son la mejor opción.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021