Español

¿Cuánto sabes sobre el QSFP56?

Actualizado el 18 de enero de 2021 por
2.2k

En los últimos años, han salido al mercado varios tipos de módulos ópticos debido al desarrollo de nuevas tecnologías e interconexiones de alta velocidad. Uno de estos módulos ópticos es el QSFP56 (miembro de la familia QSFP), una solución para aplicaciones de 200G. ¿Cuál es la diferencia entre el QSFP56 y otros factores de forma de la familia QSFP? ¿El QSFP56 es lo mismo que el QSFP56-DD? Si tienes estas dudas, este artículo es para ti.

Factor de forma de los transceptores

Figura 1: Factor de forma de los transceptores

 

QSFP56―Factor de forma de los transceptores de 200G

Para aclarar lo que es el QSFP56, echemos primero un vistazo al factor de forma del QSFP. El el factor de forma pequeño cuádruple enchufable (QSFP, Quad Small Form-Factor Pluggable) fue desarrollado después del SFP y originalmente fue diseñado para reemplazar los SFP de un solo canal con módulos ópticos de alta densidad. Puesto que denota cuatro carriles para hasta 4 longitudes de onda, proporciona una mayor capacidad de ancho de banda en comparación con los módulos SFP.

Desarrollado sobre la base de QSFP, surgió el QSFP+ 40G y, más tarde, el QSFP28 100G para aplicaciones de alta densidad. Con el aumento del tráfico de datos en los centros de datos y las aplicaciones de red avanzadas, en el mercado hay una necesidad de lograr una mayor velocidad disponible. Hay más factores de forma de la familia QSFP, como el QSFP56 200G y el QSFP56-DD 400G.

 Factores de forma de los tipos de QSFP

Figura 2: Factores de forma de los tipos de QSFP

Como evolución de los anteriores QSFP+ 40G y QSFP28 100G, Quad 50 Gigabits Small Form-factor Pluggable (QSFP56) está diseñado para el Ethernet de 200G. QSFP56 denota 4 x 50 Gb/s hasta 56 Gb/s en un factor de forma QSFP. Por razones de simplicidad también se lo llama QSFP 200G. Los módulos ópticos QSFP56 son similares a los QSFP en cuanto al tamaño y al factor de forma. Clasificados por distancia, los módulos QSFP56 pueden dividirse en QSFP56 CR, SR, DR, FR, LR, lo que permite diferentes distancias de transmisión a través de una fibra monomodo o multimodo.

Generalmente, se pueden utilizar dos módulos QSFP56 con una fibra monomodo o multimodo para realizar un enlace de 200G. Los cables ópticos pasivos/cables de conexión directa del QSFP56 también son una forma de establecer un enlace de 200G mediante la conexión de los puertos del QSFP56 en dos dispositivos en un proceso de enlace simplificado. Para unir los puertos QSFP56 de 200G con otras velocidades, hay cables de conexión QSFP56 de 200G a 2x QSFP28 100G y cables de conexión QSFP56 de 200G a 4x SFP56 50G para lograr conexiones de 2x100G o 4x50G.

 

QSFP56 vs QSFP28 vs QSFP+

Visto desde sus nombres de industria, QSFP56, QSFP28 y QSFP+ son muy similares en cuanto a que comparten el mismo factor de forma QSFP como muestra su postfijo y tienen el mismo tamaño. Sin embargo, su centro de datos y sus capacidades de conectividad son diferentes. En la siguiente tabla enumeramos los parámetros básicos de QSFP56, QSFP28 y QSFP+.

Nombre de industria Año Abreviación de Cantidad de carriles eléctricos Cantidad de carriles ópticos Tasa de bits por carril Modulación Velocidades de linea
QSFP+ 2013 Factor de forma pequeño cuádruple enchufable plus 4 4 10Gbps NRZ(Sin retorno a cero) 40G
QSFP28 2016 Factor de forma pequeño cuádruple enchufable 28) 4 4 25Gbps NRZ 100G
QSFP56 2017 Factor de forma pequeño cuádruple enchufable 50 Gigabits 4 4 50Gbps PAM4 200G

En el cuadro comparativo se puede ver claramente que, comparado con el QSFP+ y el QSFP28, el factor de forma del QSFP56 realiza una mayor velocidad de red, ya que el QSFP de 200G soporta canales de 4×50G, mientras que el QSFP+ soporta canales de 4×10G que admiten Ethernet de 10G, canal de fibra de 10G o InfiniBand QDR. Introdujo el concepto de multiplexación de cuatro carriles para aumentar el ancho de banda, capaz de manejar velocidades de línea de 40 Gb/s a 10GBaud NRZ por carril. El QSFP28 soporta canales de 4×25G, además, contiene un transmisor óptico de 4 carriles y un receptor óptico de 4 carriles, como el QSFP+.

El cambio más significativo de QSFP+ y QSFP28 a QSFP56 es que QSFP56 ha cambiado de la codificación NRZ a la PAM4. Aunque el QSFP56 sigue utilizando 4 carriles como el QSFP28, la modulación se duplica a 50G por canal, lo que permite más datos en la fibra existente y lo convierte en la opción más adecuada para las redes de centros de datos a hiperescala.

 

Cambio de QSFP56 a QSFP56-DD (400G QSFP-DD)

Con los centros de datos experimentando un rápido crecimiento, la creciente demanda de volumen de datos está exigiendo a los componentes de la red a soportar un mayor ancho de banda y una mayor densidad. La última iteración del factor de forma del módulo óptico es de QSFP56 a QSFP56-DD, que también se llama QSFP-DD 400G. DD significa doble densidad puesto que se logra llegar a los 400G (conPAM4 50G) al duplicar los carriles de datos del QSFP56, de 4 carriles a 8 carriles.

Aunque el QSFP56-DD tiene el doble de densidad, su tamaño es similar al del QSFP56. El puerto QSFP56-DD de 400G es compatible con el transceptor QSFP, lo que significa que mientras el switch lo soporte, el QSFP56 puede funcionar en el puerto QSFP56-DD. Si se utiliza un módulo QSFP56 en un puerto QSFP56-DD, este puerto se configurará para una velocidad de datos de 200G, en lugar de 400G.

Actualmente el mercado de 400G reconoce al QSFP56-DD como el factor de forma de 400G que más preocupa. A pesar de que hoy en día el Ethernet 400G se considera una solución con perspectivas de futuro para el centro de datos de próxima generación, todavía hay una necesidad de QSFP56 de 200G para algunas organizaciones que tienen el Ethernet 200G desplegado.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.5k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k