¿El 25GbE es el nuevo 10GbE?
Como la demanda de un gran ancho de banda se está disparando, el 10GbE sufre atascos en las conexiones switch/servidor. El Ethernet 25G es el nuevo estándar que ofrece importantes beneficios en cuanto a la densidad, el costo y la energía para los enlaces de switch/servidor. Esto ha resultado en la popularización del switch 25G en los últimos años. Algunos afirman que los 25G ocuparán el lugar del 10G y se convertirán en el fundamento del futuro de Ethernet. ¿Es eso posible?
El auge de los 25G
En la cumbre de los centros de datos abiertos (open data center summit) de 2016, Mellanox predijo que el 25G se convertiría en la red principal de los centros de datos en los próximos tres años. En 2019, el precio de un SFP28 25G era casi el mismo que el de un SFP+ 10G. La tecnología y el portafolio 25G han sido sujeto de un desarrollo continuo impulsado por las aplicaciones de los centros de datos y de la tecnología 5G.
Impulsado por la actualización de la topología del centro de datos
Cada vez más compañías de computación en la nube como Amazon, Facebook, Google y Microsoft están desplegando Ethernet 100G en sus centros de datos, pero los dispositivos terminales superan las capacidades del 10 GbE. Se necesita más ancho de banda a medida que los datos descienden hacia los equipos básicos y el Top of rack. Hay, por consiguiente, una adopción continua del 25 GbE en el acceso entre los servidores y los switches ToR (Top of rack). La migración a 25G ha logrado un rendimiento general del sistema 2,5 veces mayor con pocos costos incrementales. Además, el 25 GbE proporciona un trayecto más sencillo para las velocidades de Ethernet de 50 Gb/s, 100 Gb/s y más. Visto que la tecnología de 25G madurará en un futuro próximo, los usuarios finales pueden esperar que haya una operación ininterrumpida entre los componentes principales de la red del centro de datos.
Impulsado por la tecnología 5G
La estructura de la red 5G consiste en secciones de fronthaul, middlehaul y backhaul tienen requisitos distintos para módulo transceptor. Por ejemplo, los transceptores ópticos de 25G comprenden una gran parte de la infraestructura de fronthaul, puesto que la granularidad del fronthaul de la red 5G es de 25 Gb/s. Los transceptores ópticos estándar de 25G, como el SFP28 SR4 25G y el LR4, se utilizan intensivamente para la conexión directa de fibra óptica punto a punto. Además, la tecnología 5G genera abundantes aplicaciones. La tecnología del internet de las cosas (IoT, internet of things) se hace predominante. El aprendizaje automático va en aumento. Todo esto hace que aumenten los requisitos de cobertura y capacidad de la red. 25 El transceptor óptico BiDi con larga distancia de transmisión es la solución rentable para abordar este problema.
10G vs. 25G
Además de reemplazar al 10G en la capa de acceso y servir como el pivote en el fronthaul 5G, el 25G también presenta muchas más ventajas.
Velocidad de los puertos | Velocidad por canal | Número de canales por puerto | Puertos disponibles | Ancho de banda total |
---|---|---|---|---|
10G | 10 | 1 | 128 | 1280 |
25G | 25 | 1 | 128 | 3200 |
1. El 25 GbE proporciona un rendimiento 2,5 veces superior al 10 GbE. Como el factor de forma SFP28 comparte la misma forma con el SFP+, el switch 25G proporciona 2,5 veces más ancho de banda que el switch 10G con la misma densidad de puertos.
2. 25 GbE ofrece un mayor ancho de banda con el mismo consumo de energía que 10 GbE.
3. 25 GbE tiene un precio parecido a 10GbE.
4. 25 GbE es compatible con los avances de la tecnología de 10GbE en cuanto al empaquetamiento y al silicio.
En el futuro, los centros de datos, las redes inalámbricas, las redes de acceso y las redes de transmisión formarán una demanda cooperativa de transceptores ópticos de 25G; se alcanzará el punto de rotura de las nuevas demandas. En cambio, ya se ha observado un cambio en el mercado de transceptores ópticos de 10G con la rápida disminución de la demanda.
La necesidad de la migración de 10G a 25G
Es de esperar que 25G sustituya al 10G para convertirse en el fundamento del futuro de Ethernet. A continuación, enumeraremos una serie de perspectivas al respecto:
El 25G habilita la migración del centro de datos
En los centros de datos, actualizarse de la velocidad 10 GbE a la 25 GbE supone ahorros tanto de gastos de capital como de gastos de operación por retrocompatibilidad, para la protección de la inversión y las migraciones ininterrumpidas con un diseño de rack consistente y la reutilización de la infraestructura del cableado existente, evitando cambios costosos y complejos. La participación de la tecnología 100/400G en los centros de datos y la computación en nube lidera la actualización de la estructura y los 25G prevalecen sobre los 10G en la capa de acceso.
La red de acceso de 5G impulsa el desarrollo de 25G
El auge de la transmisión de datos en la era 5G requiere un ancho de banda y velocidad más alto en la red de fronthaul, los transceptores 10 GbE carecen de las cualificaciones necesarias. Ahora han surgido los 25/50G para hacer la transición. En la actualidad, los transceptores ópticos 25G están relativamente maduros, excepto el transceptor óptico sintonizable 25G (en fase de investigación y desarrollo) y el BiDi 25G (en fase de pruebas como prototipo). Con un portfolio de productos cada vez más perfeccionado, el 25 GbE está sustituyendo al 10 GbE.
El alto rendimiento de 25G frente al 10G
La prosperidad del 25 GbE no pasa desapercibida y muchos vendedores se apresuran a participar en las tecnologías 25G, esto resulta en la disminución del precio del producto. Por ejemplo, los transceptores ópticos 25G ofrecen un rendimiento 2,5 veces mejor que los módulos ópticos 10G y cuestan casi lo mismo. El panorama apunta a que los 25G se convertirán en los nuevos 10G.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021