Diferencia entre conector MTP y MPO
Los conectores MPO/MTP nos ofrecen una alternativa diferente a la que nos ofrecen los conectores LC y SC. Además, los conectores MPO/MTP se han venido implementado a gran escala en aplicaciones de alta densidad. El concepto que se tiene sobre los conectores MPO y los conectores MTP se usa indistintamente y, a veces, las personas no tienen claras las diferencias entre éstos. En este artículo abordaremos los aspectos básicos de los conectores de fibra MPO y MTP y hablaremos de sus respectivas diferencias.
Diferencias entre el conector MPO y el conector MTP
El MPO (Multiple-Fiber Push-on/Pull-off) se utiliza en las aplicaciones de multifibra necesarias para la transmisión de alta velocidad de 40/100G y de mucha más velocidad. El MTP, por otro lado, es una marca registrada que cumple con el estándar MPO. Estos dos conceptos se utilizan indistintamente.
Conector MTP
El conector de multifibra de empuje (Multi-fiber Termination Push-on o MTP, por sus siglas en inglés) es una marca registrada de US Conec catalogada como una marca específica de conector tipo MPO.
Diferencia entre conectores MTP y MPO
![Cable MTP Cable MTP](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202107/15/cable-mtp-1626332752-mj2m9jLcIU.jpg)
Conector MPO
El multi-fiber push on o MPO por sus siglas en inglés, se rige bajo la normativa IEC-61754-7 (estándar común) y bajo el estándar U.S. TIA-604-5. La tecnología de transferencia mecánica de la férula es el eje principal del conector MPO. Los conectores MPO están diseñados para las aplicaciones de cinta multifibra de 4, 8, 12, 24, 36, 48, 96 y 144 fibras. Los conectores MPO se pueden dividir en conectores hembra-hembra, macho-macho y hembra-macho. El conector macho tiene pines guía metálicos que aseguran la alineación de las fibras al acoplarse, mientras que el conector hembra no tiene pines. Actualmente, los conectores MPO de 12 fibras y los conectores MPO de 24 fibras son los más utilizados para el cableado de 40G y 100G.
Ventajas de los conectores MTP y MPO
Los montajes de cables MTP/MPO han ganado fuerza en los centros de datos debido a sus numerosas ventajas. A continuación, nos referiremos a los beneficios de los conectores MTP/MPO.
Rápida implementación: El cableado MPO/MTP terminado en fábrica permite una instalación rápida y fácil. El diseño (push-and-pull o de empujar y tirar) permite que la inserción y extracción sea sencilla e intuitiva. Es por esto que los ensamblajes MTP/MPO contribuyen a la reducción del tiempo de instalación en un 75% en comparación con la terminación tradicional en campo.
Mayor densidad y más escalabilidad: El conector MTP/MPO con terminación de fábrica puede acomodar 12 o 24 fibras teniendo en cuenta que tiene el mismo tamaño que el conector SC. De ese modo, permite conexiones de mayor densidad entre los equipos de red, a la vez que ahorra mucho más espacio en la tarjeta de circuito y en el rack o bastidor. Además, los ensamblajes de cables MTP/MPO tienen generalmente diseños modulares que son totalmente ajustables en caso de futuras expansiones y en caso de reconfiguraciones del sistema, pues cuentan con alta velocidad.
Ahorro de costes: La instalación del cable MTP/MPO terminado en fábrica es bastante fácil gracias al diseño de módulo plug-and-play. De esta manera se reduce el tiempo de instalación en el emplazamiento y el costo asociado con la implementación y con el mantenimiento del ensamblaje de cables MTP/MPO.
Conector MTP vs. Conector MPO
Los conectores MTP y MPO son literalmente diferentes pero al final de cuentas son lo mismo. El conector de multifibra de empuje (Multi-fiber Termination Push-on o MTP, por sus siglas en inglés) es una marca registrada de US Conec que no es más que un conector MPO. En otras palabras, un conector MTP y un conector MPO son lo mismo. No obstante, un conector de fibra MTP es un conector de fibra MPO de mayor calidad y de alto rendimiento diseñado para un mejor funcionamiento mecánico y óptico. Luego entonces nos podemos preguntar, ¿qué hace que el conector MTP sea superior a los conectores MPO genéricos?
¿Por qué el conector MTP es superior al conector MPO?
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021