MTP vs MPO Cable: ¿Cuáles son las diferencias?
Los cables MTP y MPO son cables de fibra óptica cubiertos en ambos extremos con conectores MTP/MPO, dotados de un sistema insensible al doblado y pulidos en fábrica para un rendimiento de baja pérdida. Además, son ideales para un entorno de alta densidad que exige soluciones de gestión de cable innovadoras y que ahorran espacio. Las principales diferencias entre los cables de fibra óptica MTP y los MPO radican en sus conectores. ¿Cuáles son entonces las diferencias concretas entre los cables MTP y MPO? Las respuestas las encontrarás en este artículo.
Cables MTP vs. MPO: ¿En qué se diferencian?
Aunque el cable MTP puede interconectarse directamente con las infraestructuras basadas en MPO, el MTP y el MPO se diferencian en cuanto al tipo de conector, abrazaderas de sujeción, férula flotante, los pines guía, la carcasa extraíble y su rendimiento.
Tipo de conector
El sistema MPO (Multi-Fiber Push On) se trata de un conector para cables de cinta con al menos 8 fibras que ha sido diseñado para proporcionar conectividad multifibra en un conector, y para soportar aplicaciones de sistemas de cableado de gran ancho de banda y de alta densidad. Es compatible con el estándar IEC 61754-7 y con el estándar TIA-604-5 estadounidense. En la actualidad, los recuentos de fibra más comunes son 8, 12 y 24, 16 y 32, y también se pueden usar recuentos de 48 a 72 fibras en aplicaciones limitadas.
El conector MTP (Multi-Fiber Pull Off) hace referencia a la marca US Connector en una versión del conector MPO con especificaciones mejoradas. De modo que los conectores MTP son totalmente compatibles con todos los conectores MPO genéricos y pueden interconectarse directamente con otras infraestructuras basadas en MPO. No obstante, el conector MTP supone una mejora en la ingeniería de los productos con el fin de mejorar el rendimiento óptico y mecánico en comparación con los conectores MPO genéricos.
Pin Clamp o mordaza de sujeción
El conector MTP tiene una abrazadera metálica para asegurar un cierre fuerte en las clavijas y minimizar cualquier rotura accidental al acoplar los conectores. En cambio, el conector MPO suele estar equipado con pinzas de plástico inferiores que pueden provocar la rotura involuntaria de los pines que se acoplan de forma constante en el cable.
![Pin clamp de conector MTP y MPO](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202106/07/pin-clamp-de-conector-mtp-y-mpo-1623047466-c7XKWoENO2.jpg)
Férula (casquillo) flotante
El MTP tiene la férula flotante que se emplea para mejorar el rendimiento mecánico. En otras palabras, la férula flotante del conector del MTP puede flotar en el interior para mantener el contacto físico sobre un par acoplado bajo una carga aplicada. El conector MPO no se fabrica con el casquillo flotante.
Pines de guía
A diferencia de los conectores de una sola fibra, los adaptadores para los conectores de múltiples fibras sirven sólo para la alineación más grande. Por lo tanto, los pines guía son críticos para una alineación precisa cuando se acoplan dos férulas MT. Los pines guía adoptados por los conectores MTP y MPO también son diferentes. El conector MTP utiliza pines de guía elípticos de acero inoxidable con tolerancia ajustada para reducir la cantidad de residuos que pueden caer en los orificios de éstos o en la cara del extremo de la férula. Sin embargo, los pines guía de forma estriada que adoptan los conectores MPO producirán más desechos cuando se utilizan.
![Pines de guía de conector MTP y MPO](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202106/07/pines-de-guia-de-conector-mtp-y-mpo-1623047520-YH9O1DG8CZ.jpg)
Carcasa extraíble para el cable MTP
El conector MTP ha sido diseñado con una carcasa extraíble que le permite a los usuarios volver a trabajar y pulir la férula MT, y acceder fácilmente a las pruebas de rendimiento. Del mismo modo, se puede cambiar el género sin problemas después del montaje o incluso sobre el terreno. Existe un cable MTP llamado cable MTP PRO capaz de reconfigurar rápida y eficazmente el género y la polaridad del cable en el terreno, asegurando al mismo tiempo la integridad y el rendimiento del producto. Para más información acerca del cambio de polaridad del cable MTP/MPO PRO, por favor consulta El manual de uso de la herramienta para cables MTP PRO en el terreno.
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202106/07/fs-cable-mtp-1623047588-xnXz9iuNLn.jpg)
Rendimiento
El conector MPO se ha reconocido como un estándar internacional para las arquitecturas de red, adecuado para las estructuras de cableado de los centros de datos de 40G/100G. Sin embargo, el uso de los conectores MPO puede producir algunos problemas, tal y como la pérdida óptica, la caída de paquetes y demás problemas. El conector MTP es un conector MPO de alto rendimiento diseñado para asegurar una alineación precisa de los lados macho y hembra. Esto ayudará a reducir la pérdida de inserción y la pérdida de retorno al transmitir los datos en sistemas de cableado de alta densidad.
Preguntas frecuentes sobre los cables MTP y MPO
P: ¿Qué es un MTP Elite?
R: La versión MTP Elite proporciona una menor pérdida de inserción en comparación con el cable de fibra óptica estándar MTP. La máxima pérdida de inserción para un par acoplado puede ser de 0.35db o 0.6db para cables de fibra multimodo, y de 0.35db o 0.75db para cables de fibra monomodo.
P: ¿Es el conector MTP un conector MPO?
R: Sí. El conector MTP es un conector MPO de alto rendimiento diseñado para un mejor desempeño mecánico y óptico.
P: ¿Debo utilizar el cable MTP o MPO para sistemas de cableado de alta densidad?
R: Tanto el cable de fibra óptica MTP como el cable MPO pueden utilizarse para estructuras de cableado de alta densidad, pero el cable MTP es una versión mejorada del cable MPO destinada a mejorar el rendimiento óptico y mecánico en la arquitectura del cableado para centros de datos. Esta solución proporciona la flexibilidad de hacer cambios o actualizaciones en tu red sin tener que recurrir a ingenieros especializados para llevar a cabo cambios de género o polaridad.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021