Muxponder vs. Transpondedor: ¿En qué se diferencian en la red OTN?
Los centros de datos empresariales y los proveedores de servicios de Internet (ISP) se enfrentan a una creciente demanda de latencias bajas, seguridad de los datos, mayor velocidad y distancia de transmisión en las redes. Tanto los transpondedores como los muxpondedores son componentes clave para mejorar sus redes satisfaciendo esas demandas. En la red de transporte óptico (OTN), ambos pertenecen a la unidad de transformación óptica (OTU)/unidad de conversión de longitud de onda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre muxponder y transpondedor? En este post, profundizaremos en la diferencia y sus aplicaciones en la red OTN.
Muxpondedor vs. Transpondedor: Visión general
¿Qué es un muxponder óptico?
En las comunicaciones de fibra óptica, los muxpondedores pueden combinar varios servicios en una sola longitud de onda/enlace ascendente utilizando el protocolo de red de transporte óptico (OTN) de la UIT para asignar los servicios en el mismo enlace ascendente. Un muxponder puede maximizar la capacidad de la fibra reduciendo el número de longitudes de onda necesarias para transportar datos, lo que permite un uso más eficiente de las fibras y las hace ideales para el futuro crecimiento de la red. Las operadoras, los ISP y otros sectores adoptan a menudo los muxpondedores, ya que disponen de funciones de nivel carrier, como monitorización y gestión remotas flexibles, herramientas de diagnóstico de enlaces y monitorización bidireccional del rendimiento de las interfaces de servicio del cliente y del enlace ascendente.
¿Qué es un transpondedor óptico?
Los transpondedores ópticos suelen utilizarse para ampliar la distancia de transmisión óptica mediante la conversión de longitudes de onda. Convierte la señal óptica del lado del cliente en una señal eléctrica realizando las 3R (retemporizar, reformar y reamplificar) o mapeándola en la red de transporte óptico, y luego la convierte de nuevo en una señal óptica hacia el lado de la línea. La realización de las 3R puede garantizar un enlace de comunicación óptica fiable y sin errores.
Un transpondedor puede eliminar la necesidad de generadores mediante el mapeo de las señales en OTN estándar, que admite la corrección de errores en tiempo real (FEC) en enlaces amplificados de larga distancia y metro. Los transpondedores ópticos suelen clasificarse según su velocidad de transmisión de datos y el alcance de la señal. Los operadores, ISP y otros sectores suelen desplegar transpondedores para construir sus redes troncales de calidad portadora y redes DCI, o para prestar servicios gestionados a empresas.
Principal diferencia entre muxponder y transpondedor en una red OTN
En las comunicaciones por fibra óptica, tanto los transpondedores como los muxpondedores son los elementos que reciben y envían las señales a través de la fibra. Los muxpondedores combinan servicios multiplexados de baja capacidad en una única longitud de onda/enlace ascendente de alta capacidad. Los transpondedores convierten cada señal óptica del equipo del cliente en una longitud de onda.
La principal diferencia entre los muxpondedores y los transpondedores es que los primeros tienen la capacidad adicional de combinar varios servicios en una sola longitud de onda multiplexando varios canales en una señal de orden superior, lo que permite un uso más eficiente de las fibras que un transpondedor.
Aplicaciones del transpondedor y el muxponder
Funciones del transpondedor y el muxponder en la red WDM
Los transpondedores y muxpondedores se utilizan para realizar aplicaciones OEO (óptico-eléctrico-ópticas) en la red WDM. Las funciones incluyen principalmente:
-
Amplificar la señal óptica: Pueden convertir una señal de entrada débil en una señal de salida potente.
-
De multimodo a monomodo: Amplían la distancia de transmisión mediante la conversión de multimodo a monomodo.
-
Conversión de tipo de fibra: Maximiza la capacidad de la fibra mediante la conversión de tipo de fibra.
-
Conversión de longitud de onda óptica: consiga una solución WDM mediante la conversión de longitud de onda de fibra.
¿Cuándo utilizar transpondedores y muxpondedores?
Los transpondedores y muxpondedores pueden recibir, amplificar y retransmitir automáticamente señales en nuevas longitudes de onda sin modificar en absoluto los datos transportados por la señal, lo que no puede conseguirse adoptando únicamente transceptores.
Una solución WDM basada en transpondedores activos o muxpondedores es una mejor opción, sobre todo cuando los transceptores y switches no son totalmente compatibles o cuando los transceptores por sí solos no bastan para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, es posible que necesite mayor velocidad, mayor distancia de transmisión y mayor seguridad que la conseguida con la combinación de switches y routers ya instalados. A continuación, se exponen algunos casos en los que el uso de una solución basada en transpondedores puede resolver retos habituales:
1. Si desea cifrar sus redes, los muxpondedores y transpondedores contribuirán a proteger los datos sensibles y a cumplir los requisitos normativos con cifrado.
2. Si los datos deben transmitirse a una distancia muy larga y los transceptores no admiten WDM de larga distancia, una solución basada en OEO con transpondedores y muxpondedores puede ampliar la distancia de la red WDM con corrección de errores FEC.
3. Si los ISP necesitan entregar una señal gris (es decir, no WDM) a los usuarios finales, los transpondedores y muxpondedores pueden realizarlo y facilitar a los ISP la restricción del ancho de banda de la conexión óptica.
4. Si en las redes WDM es necesario transmitir los datos a una velocidad superior a la alcanzada por los transceptores, los transpondedores y muxpondedores son otra forma de admitir una velocidad mayor sin recurrir a transceptores más rápidos que podrían ser más grandes de lo que prefieren los vendedores.
Solución basada en transpondedores FS para satisfacer sus necesidades
En general, la cuestión de si necesita transpondedores y qué transpondedores necesita es muy individual. Hay muchos factores que debe tener en cuenta antes de comprar, como la compatibilidad con los switches y transceptores existentes, la velocidad y la distancia que pretende cubrir y otros requisitos.
FS ofrece los mejores transpondedores 10G/25G/100G y muxpondedores 10G/100G/200G, junto con chasis y accesorios profesionales para satisfacer todas sus necesidades.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021