Visibilidad de la red: La clave para una gestión proactiva de la red y la seguridad
En el mundo de las redes, es crucial tener visibilidad de lo que ocurre en su red. Sin ella, corre el riesgo de no poder detectar problemas, solucionarlos u optimizar el rendimiento. La visibilidad de red es la capacidad de ver y comprender lo que ocurre en su red en tiempo real, y es esencial para cualquier organización que dependa de su red para mantenerse conectada y productiva. En este artículo, exploraremos qué es la visibilidad de red y por qué es tan importante.
¿Qué es la visibilidad de la red?
La visibilidad de la red se refiere al proceso de crear representaciones visuales de redes, métricas de rendimiento y flujos de datos. También puede definirse como la capacidad de supervisar y analizar el tráfico de red para identificar posibles problemas, amenazas a la seguridad y cuellos de botella en el rendimiento. Esto puede hacerse con las siguientes funciones: gráfico de topología, mapa de bicapa, gráfico de dependencia, gráfico de visualización. Estas funciones permiten ver las relaciones físicas y lógicas entre routers, switches, servidores y otros dispositivos para identificar y corregir rápidamente los problemas de rendimiento. Normalmente, en las topologías de red, la NPB es adoptada por el personal informático para visualizar la red y ver lo que ocurre en ella en tiempo real, lo que permite identificar y resolver proactivamente los problemas antes de que afecten a los usuarios finales.
¿Por qué es tan importante la visibilidad de la red?
La visibilidad de la red es importante porque proporciona a las organizaciones la capacidad de supervisar y analizar el tráfico de la red. He aquí algunas razones por las que la visibilidad de la red es tan importante:
-
Rápida solución de problemas: El uso de funciones como mapas de Capa 2, vistas de negocio o gráficos de rendimiento nos ayuda a identificar rápidamente los problemas y a determinar con precisión dónde se encuentran en la red. Un buen software de visibilidad de red también debe tener un sistema de alarma que notifique inmediatamente cuando algo va mal. Esto nos permite resolver el problema en el menor tiempo posible.
-
Mejor visibilidad: El tamaño de las redes modernas y la cantidad de información accesible dificultan a las grandes empresas la visualización de sus redes, y los mapas topológicos pueden mejorar la visibilidad de toda la red.
-
Planificación eficiente de la red: Las herramientas de visibilidad de la red ayudan a identificar los dispositivos inactivos en la red, lo que puede ayudar a los administradores para una asignación eficaz de los recursos.
-
Presentación intuitiva: La visibilidad de la red puede mostrar mucha información sobre redes complejas de forma sencilla y fácil de entender.
Ventajas de la NPB en la visibilidad de la red
Las soluciones de visibilidad de red como Network Packet Broker (NPB) pueden ayudar a las empresas y proveedores de servicios a maximizar el retorno de su inversión (ROI) en seguridad de red y herramientas de monitorización. Estas son algunas de las ventajas de utilizar NPB para la visibilidad de la red:
-
Gestión centralizada: La NPB proporciona una plataforma centralizada para gestionar el tráfico de red, lo que simplifica la supervisión de la red y la resolución de problemas. En lugar de tener que gestionar múltiples herramientas y dispositivos de supervisión, los administradores de red pueden gestionarlo todo desde una única NPB.
-
Uso eficiente de las herramientas de supervisión: La NPB puede filtrar y agregar tráfico de red, lo que ayuda a reducir la cantidad de tráfico que se envía a las herramientas de supervisión. Esto reduce la carga de las herramientas de supervisión, lo que puede ayudar a prolongar su vida útil y mejorar su rendimiento.
-
Mejora de la seguridad de la red: NPB puede utilizarse para filtrar el tráfico de red en busca de amenazas para la seguridad, como malware, virus y otro tráfico malicioso. Esto permite a los equipos de seguridad identificar rápidamente las amenazas y responder a ellas, mejorando la seguridad general de la red.
-
Rendimiento optimizado de la red: La NPB puede utilizarse para identificar la congestión de la red y otros problemas que pueden afectar a su rendimiento. Al dirigir el tráfico a las herramientas de supervisión adecuadas, NPB puede ayudar a optimizar el rendimiento de la red y reducir el tiempo de inactividad.
-
Flexibilidad: NPB puede personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de una organización. Puede configurarse para filtrar el tráfico en función de criterios específicos, como direcciones IP, protocolos y aplicaciones. Esta flexibilidad permite a las organizaciones adaptar la supervisión de su red a sus necesidades específicas.
Evaluación de sus necesidades específicas de intermediario de paquetes de red
NPB es una forma eficaz de conseguir visibilidad de red, proporcionando funciones críticas de filtrado, agregación, equilibrio de carga y seguridad. Al evaluar el NPB, debe tener en cuenta factores como la capacidad, el filtrado, la agregación, el equilibrio de carga, la seguridad y el coste para elegir la mejor solución para sus necesidades específicas. Con las herramientas de visibilidad de red adecuadas, su organización puede permanecer conectada, productiva y segura.
Los productos NPB de FS tienen una mayor densidad de puertos, lo que puede mejorar la escalabilidad y satisfacer una variedad de necesidades de tráfico, como T5850-48S6Q-R Network Packet Broker (NPB) de FS. Cuenta con 48 puertos SFP+ (1/10 Gbps) y 6 puertos QSFP+ (40 Gbps) que proporcionan agregación, replicación, filtrado y equilibrio de carga en escenarios de análisis y supervisión de puertos de gran ancho de banda. Las capacidades de visibilidad de red en tiempo real pueden mejorar la seguridad de la red, optimizar el tráfico de red y mejorar el rendimiento y la eficacia de las herramientas de red.
Conclusión
En resumen, la visibilidad de la red es vital para la gestión eficaz de la red y la seguridad. Las soluciones NPB, como los productos NPB de FS, proporcionan una plataforma centralizada para gestionar el tráfico de red, mejorar la seguridad de la red y optimizar el rendimiento. La incorporación de herramientas de visibilidad de red en una estrategia de arquitectura de visibilidad puede ayudar a proteger valiosos activos de TI y garantizar la fiabilidad, seguridad y rendimiento de la red.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021