¿Cuál es la mejor opción entre la fibra multimodo de OM3 y la OM4?
La fibra multimodo (MMF) cuenta con la capacidad de ampliar las distancias de los enlaces, de aumentar la seguridad de la red y de reducir los costes mediante la centralización de la actividad electrónica. La fibra multimodo OM3 se ha utilizado ampliamente para la transmisión óptica de onda corta de 10G por medio de la utilización de fibra optimizada por láser. La fibra multimodo OM4 está diseñada para soportar redes de alta velocidad tales como centros de datos, centros financieros y campos corporativos. Es posible que nos sorprendan las diferencias entre las fibras multimodo OM3 y OM4, pues a veces nos confundimos. En este artículo se explicarán las diferencias entre OM3 y OM4 y se proporcionaremos una guía para que usted elija la mejor alternativa.
¿En qué consisten las fibras OM3 y OM4?
La fibra OM3 y la fibra OM4 son fibras multimodo optimizadas por láser con núcleo 50/125, que cumplen con la normativa ISO 11801. La especificación sobre la fibra OM3 estipula que ésta debe estar diseñada principalmente para una velocidad de transmisión de 10 Gb/s. Sin embargo, también puede ser implementada a más de 40 Gb/s y 100 Gb/s. La fibra OM4 (versión actualizada de la fibra OM3) se utiliza principalmente para una red de mayor velocidad, por ejemplo, para Ethernet 10G, 40G y 100G. Las fibras OM3 y OM4 tienen un mínimo de 2000 MHz*km de ancho de banda modal efectivo EMB (también conocido como ancho de banda láser) y 4700 MHz*km de ancho de banda EMB respectivamente. En cuanto a la compatibilidad entre OM3 y OM4, la fibra OM4 es completamente compatible con la fibra OM3.
Diferencias entre las fibras OM3 y OM4
OM3 y OM4 son cables de fibra multimodo optimizados por láser diseñados para su uso con VCSELs ( láseres de emisión en superficie y de cavidad vertical VCSELs) de 850 nm y tienen vainas de agua. ¿Entonces cómo podemos distinguir el uno del otro?
Diferencias de velocidad entre los cables OM3 y OM4
La fibra multimodo OM3 está diseñada para la transmisión Ethernet de 10G. En ese orden de ideas, OM3 es, por lo general, la mejor opción para Ethernet de 10 Gigabit en comparación con la fibra multimodo. Si necesita una mayor distancia de transmisión, la fibra multimodo OM4 es una opción óptima. Es importante resaltar que las fibras OM3 y OM4 soportan velocidades de 40 Gb/s y 100 Gb/s. Ethernet de 40G y de 100G emplea tecnología de transmisión óptica paralela que permite la transmisión y recepción simultánea de datos a través de múltiples fibras. Las interfaces de 40G son canales de 4x10G divididos en cuatro fibras por dirección; en esa medida, el cable OM3/OM4 terminado con un conector MTP/MPO de 8/12 fibras puede ser utilizado para una transmisión de 40 Gb/s. Las interfaces de 100G son canales 10x10G divididos en 10 fibras por dirección, y en esa medida, el cable OM3/OM4 terminado con un conector MTP/MPO de 24 fibras podría soportar hasta 100 Gb/s.
Distancias de transmisión OM3 y OM4
Tanto la fibra multimodo OM3 como la OM4 se pueden implementar en aplicaciones de 1GbE, 10GbE, 40GbE y 100GbE, aunque su distancia de transmisión cambia. En la siguiente tabla, se describen las respectivas distancias de transmisión máxima de OM3 y OM4 bajo distintas velocidades de transmisión. La distancia de fibra OM4 es mayor que la distancia de fibra OM3 basada en 10 Gb/s. Sin embargo, las longitudes de transmisión máximas de OM4 por debajo de 10G fueron objeto de controversia. Como regla general, se reconocen los 400m, pero todavía puede alcanzar hasta 500m, o incluso los 550m si se utiliza la fibra OM4 de ultra- alta calidad.
Colores de las fibras OM3 y OM4
Tanto las fibras multimodo OM3 como las fibras multimodo OM4 optimizadas por láser comparten el mismo color (azul aguamarina) en la envoltura o forro. Es por esta razón, que identificar el cable de fibra óptica OM3 y OM4, en especial cuando observan el frente de un panel en donde todos los adaptadores tienen el mismo aspecto, no es una tarea fácil para los técnicos. La nueva presentación del cable OM4 viene en color violeta, o también conocido como Violeta-Erika. Esta presentación se implementó para resolver este problema. Sin embargo, la presentación de la fibra OM4 en color violeta sólo se ha aplicado en Europa y en varias empresas americanas por el momento. En FS.com, la cubierta exterior del cable de fibra estándar OM3 y OM4 terminado con conectores LC, SC, ST y FC viene en la presentación de color azul aguamarina. Los forros de los cables OM3 con conector MTP/MPO vienen de color azul aguamarina, y el forro o envoltura de los cables OM4 viene de color Violeta o Violeta-Erika.
Precios de las fibras OM3 y OM4
El cable de fibra OM4 es casi dos veces más costoso que el cable OM3. El precio o valor del OM4 es más alto debido al proceso de fabricación y a las fluctuaciones del mercado. El precio más bajo del cable OM3 se atribuye a los volúmenes de producción que actualmente se desarrollan. El costo depende, en gran medida, del tipo de construcción del cable (tubo suelto, amortiguador apretado, etc.). De ahí que la diferencia en costo de muchos productos de fibra tales como, los paneles de conexión de fibra estándar, los módulos de casete MTP, y los cables de conexión de fibra sea muy pequeña (pues el volumen de cable es pequeño). En FS.com, la discrepancia entre los precios de las fibras OM3 y OM4 es leve: el precio del cable OM3 oscila entre 1,3 y 13 dólares y el del cable OM4 entre 1,7 y 12 dólares.
¿Qué tipo de fibra multimodo debo elegir entre OM3 y OM4?
Dado que la atenuación en la fibra OM4 es menor que en la de la fibra OM3 y que el ancho de banda modal es mayor en la OM4 que en la fibra OM3, la distancia de transmisión de la fibra es mayor en la OM4. La siguiente tabla describe los detalles para que usted determine la escala de su red y qué tipo de cable es el más adecuado.
En vista de que el rendimiento de los cables OM4 es mejor que el de los cables OM3, el cable OM4 cuesta dos veces más que el cable OM3 casi siempre. El precio es un aspecto limitante en los cables OM4. Sin embargo, si usted decide comprar en Fiberstore, es muy probable que pueda adquirir fibra o cableado OM4 aun precio mucho más asequible, y no muy diferente del precio de en la fibra OM3. Por favor refierase a la tabla de precios de los diferentes tipos de cables OM3 y OM4 en Fiberstore:
Tanto el OM3 como el OM4 logran ajustarse a sus necesidades de cableado. Usted sólo debe elegir la alternativa más adecuada para que optimice su red a un precio cómodo.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021