Centro de Datos en las instalaciones vs. Centro de Datos en la Nube: ¿Cuál es el adecuado para su negocio?
Cada negocio o empresa tiene un conjunto de datos y aplicaciones que necesitan ser compartidos o accedidos por diferentes departamentos en toda la organización. Estos datos deben configurarse y almacenarse en algún lugar que permita una fácil recuperación.
Tradicionalmente, las empresas dependían únicamente del hardware del servidor ubicado dentro de las instalaciones comerciales para almacenar y acceder a los datos a través de la red local. Sin embargo, la transformación digital ha hecho que varias empresas comiencen su viaje de migración a la nube. Hoy en día, la mayoría de las empresas ejecutan centros de datos locales y en la nube a través de una estrategia de nube híbrida que ofrece los beneficios de ambos mundos.
Tanto los centros de datos locales como los de la nube tienen sus pros y sus contras. Hemos explorado esto y más en las siguientes secciones a continuación.
¿Qué es un centro de datos y por qué es importante?
Un centro de datos a menudo se define como una instalación física o en la nube que alberga aplicaciones e información críticas para el negocio. Los centros de datos comprenden varios elementos que se pueden categorizar en tres grupos: almacenamiento, computación y redes.
El elemento de cómputo representa la potencia de procesamiento y la memoria necesarios para ejecutar aplicaciones, a menudo proporcionados por servidores de alta gama.
El almacenamiento se refiere al medio utilizado para almacenar los datos empresariales. Incluyen cintas, discos duros y unidades de estado sólido con varias copias de seguridad.
Por otro lado, las redes consisten en interconexiones entre los componentes del centro de datos y enrutadores, controladores, switches, etc.
Dado que muchas empresas ahora tienen algunos de sus datos alojados en la nube, la confiabilidad, la seguridad y la eficiencia se están convirtiendo en las principales consideraciones. Se espera que el centro de datos moderno se comunique a través de múltiples sitios en la nube y en las instalaciones. Esta infraestructura admite cargas de trabajo y aplicaciones en centros de datos físicos y en un entorno de varias nubes.
Conceptos básicos del centro de datos local y en la nube
Un centro de datos en las instalaciones se refiere a un centro de datos que está ubicado físicamente en un edificio comercial. El personal de TI de la empresa es responsable de mantener los servidores y realizar los servicios de mantenimiento de rutina, como la instalación y actualización del software de seguridad. Una nube privada alojada por un proveedor de servicios de nube de terceros también se puede considerar local. Aquí, la empresa mantiene el software local, mientras que el proveedor de servicios supervisa la nube privada.
Por otro lado, un centro de datos en la nube está controlado y operado por un proveedor de servicios en la nube externo como AWS o IBM Cloud. Hay dos tipos de centros de datos en la nube: públicos y privados. Con los centros de datos de nube pública, comparte recursos de computación en la nube con otras empresas, por lo que es una opción más económica. Un centro de datos de nube privada es costoso ya que su empresa no comparte recursos de computación en la nube con otras empresas.
Centros de datos locales vs. centros de datos en la nube
Antes de elegir entre centros de datos en la nube y en las instalaciones, es esencial comprender las similitudes, las diferencias y los pros y los contras. Cada empresa es única, y lo que funciona mejor para una empresa puede no ser ideal para la suya. Aquí hay una descripción general rápida de los factores a considerar antes de tomar una decisión.
Similitudes
Si bien los centros de datos en la nube y en las instalaciones tienen algunas diferencias significativas en la forma en que operan, estas soluciones tienen como objetivo reducir las cargas y los costos de mantenimiento mediante la implementación de una infraestructura de TI ágil y moderna. Algunas de las principales similitudes incluyen:
Gestión flexible de la carga de trabajo: similar a las implementaciones en la nube, los centros de datos locales también pueden usar la computación en la nube para optimizar las cargas de trabajo. Por ejemplo, pueden probar y ejecutar cargas de trabajo adicionales en la nube como una solución temporal según los requisitos.
Acceso a tecnologías modernas: tanto la infraestructura en la nube como la local dependen de una combinación de tecnologías modernas para garantizar la seguridad y la eficiencia. Estas tecnologías incluyen una plataforma de administración, un sistema operativo e interfaces de programación de aplicaciones (API), que trabajan juntas para garantizar el buen funcionamiento de los centros de datos.
Automatización de alto nivel: la automatización de la infraestructura de TI se ha adoptado en la nube y en entornos locales. Esto ayuda a liberar el trabajo manual y repetitivo al mismo tiempo que reduce los costos y optimiza las implementaciones de la carga de trabajo.
Diferencias
Las organizaciones que eligen la infraestructura de datos en la nube ven diferencias significativas con las que alojan y administran sus datos dentro de las instalaciones comerciales. Algunas de las diferencias clave radican en los siguientes parámetros:
Costo: los centros de datos en las instalaciones requieren una inversión inicial considerable, mientras que las implementaciones en la nube son relativamente económicas, gracias a los servicios de suscripción orientados al usuario, como los modelos de pago por uso.
Seguridad de datos: los centros de datos locales ofrecen un control total sobre sus datos; por lo tanto, puede implementar fácilmente medidas de seguridad avanzadas. Sin embargo, puede perder el control directo sobre sus datos en las implementaciones en la nube según el tipo de servicio en la nube que haya elegido. Si opta por un modelo de responsabilidad compartida, asegúrese de comprender sus responsabilidades y los requisitos para mantener sus datos seguros.
Implementación de recursos: en las instalaciones, la mayoría de sus recursos se implementan dentro de las instalaciones comerciales, mientras que los centros de datos en la nube tienen la mayoría de sus recursos en un servidor de terceros.
Escalabilidad y flexibilidad de las operaciones: las implementaciones locales son menos escalables y menos flexibles que los centros de datos en la nube.
Problemas de cumplimiento: la mayoría de las implementaciones locales se alinean con las políticas de cumplimiento de datos. Sin embargo, los centros de datos en la nube, por defecto, violan las políticas de cumplimiento de datos debido a la pérdida de control directo sobre los datos de uno.
Pros y contras
Para una mejor comparación y descripción general de las dos opciones de implementación del centro de datos, aquí hay algunos pros y contras a considerar.
-
Reduce las responsabilidades y el personal de su personal de TI.
-
Elimina la necesidad de inversiones iniciales sustanciales.
-
Puede ajustar los servicios a su presupuesto.
-
Ofrece una mejor copia de seguridad de datos que las implementaciones locales.
Desventajas de los centros de datos en la nube
-
La calidad de su conexión a Internet determina la experiencia del usuario.
-
Poco control sobre sus datos significa que los datos pueden ser menos seguros.
-
La escalabilidad de gama alta significa que los costos de implementación de la nube pueden dispararse si las operaciones no se administran.
Ventajas de las implementaciones en las instalaciones
Además de ofrecer un mejor control sobre los datos de su empresa, el almacenamiento de datos en las instalaciones ofrece los siguientes beneficios:
-
Permite un funcionamiento rápido y cómodo, incluso sin acceso a Internet.
-
Disminuye los costos mensuales de TI.
Desventajas del almacenamiento de datos en las instalaciones
-
Requiere soporte informático interno, aumentando los costes de mantenimiento.
-
La falta de una seguridad de datos sofisticada y una estrategia de copia de seguridad aumenta el riesgo de pérdida de datos.
-
Menos escalabilidad significa que cualquier avance futuro o reubicación comercial puede ser bastante costoso.
Elegir la solución de centro de datos adecuada
Ahora que conoce las similitudes, diferencias, ventajas y desventajas de los centros de datos locales y en la nube, elegir la solución adecuada para su organización no debería ser un desafío.
La mejor opción a menudo se reduce a sus necesidades comerciales únicas, costos y preferencias personales. Si se encuentra en una industria altamente regulada, como las finanzas, es posible que desee considerar una solución de nube híbrida. Sin embargo, una pequeña empresa se beneficiará de la implementación en la nube debido a la reducción del costo de TI y una mejor escalabilidad.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021