¿Cómo clasificar los módulos transceptores 10G SFP+?
Normalmente, según medios de transmisión, los transceptores 10G SFP+ se clasifican en SFP+ 10G de fibra y SFP+ 10G de cobre. SFP+ 10G de fibra hay dos tipos: módulo SFP+ 10G para usos generales (SFP+ 10GBASE-SR/LR/LRM/ER/ZR, etc.) y módulos SFP+ 10G para usos particulares (SFP+ WDM y BiDi SFP+). La siguiente tabla demuestra tipos de transceiver SFP+ 10G. Informaciones sobre tipos de SFP 1000BASE, consulta: ¿Qué es transceiver fibra óptica sfp (mini-gbic) y cómo opciona?
Transceptor de Cobre 10G SFP+
Los transceptores 10G SFP+ cobre, que cumplen con el estándar MSA, están diseñados para realizar transmisión velocidades de datos de 10 Gbps a través del cable Cat6a/Cat7. La distancia máxima de transmisión es de hasta 30 metros.
Con menos presupuesto, menor consumo y una implementación más sencilla, muchos usuarios prefieren 10G SFP+. En primer lugar, la infraestructura basada en cobre es mucho menos costosa que la fibra óptica. Además, el transceptor de cobre 10GBASE-T SFP+ consume 2.5w, que es menos que los DAC SFP que también cumplen con el estándar 10GBASE-T (valor promedio: 4-8w). La comprensión de los módulos de transceptor de cobre SFP+ 10GBASE-T lo ayudará a obtener más detalles de este transceptor 10GB SFP+.
Conexión del 10G SFP+ cobre
Transceptor óptico 10G SFP+
Hay dos tipos principales de transceptores multimodo 10G SFP+: 10GBASE SR y 10GBASE LRM que se utilizan para transmisión de fibra de corto alcance.
SFP+ multimodo 10GBASE-SR
El transceptor de fibra óptica 10GBASE-SR es uno de los módulos más utilizados para 10GbE. SR significa corto alcance, la distancia de transmisión de los módulos 10GBASE-SR puede alcanzar hasta 300 metros combinados con fibra multimodo (MMF) OM3. Implementados con un VCSEL, los transceptores 10GBASE-SR también se conocen como los módulos de menor costo y menor consumo. El tipo de variante se denomina 10GBASE-SRL (10GBASE-SR lite).
10GBASE-LRM MMF/SMF SFP+
Como reemplazo de los módulos 10GBASE-LX4, los transceptores de fibra óptica 10GBASE-LRM pueden admitir longitudes de enlace máximas de 220 metros sobre MMF, es decir, OM3. Tengas en cuenta que los módulos 10GBASE-LRM de Cisco (o compatibles con Cisco de algunos proveedores) también pueden admitir longitudes de enlace máximas de 300 metros a través de fibra monomodo(SMF).
Módulo de fibra monomodo 10GBASE SFP+
Hay tres tipos principales de transceptores monomodo 10G SFP+: 10GBASE-LR, 10GBASE-ER y 10GBASE-ZR que se utilizan para transmisión de largo alcance.
SFP+ monomodo 10GBase-LR
Transceptor de fibra óptica 10GBASE-LR, LR significa "largo alcance", opera a una longitud de onda nominal de 1310 nm y puede alcanzar hasta 10km a través de fibra monomodo. El módulo 10GBASE-LR se implementa con un láser de retroalimentación distribuida (DFB), en comparación con el módulo SR que adopta VCSEL.
SFP+ monomodo 10GBase-ER
Como versión mejorada de los módulos LR, el transceptor 10GBase-ER que opera a una longitud de onda nominal de 1550 nm también está diseñado para transmisión de larga distancia a través de fibras monomodo, que admite una longitud de enlace de hasta 40 kilómetros. A diferencia de los módulos anteriores, el módulo 10GBASE-ER se implementa con un láser modulado externamente (EML).
SFP+ monomodo 10GBase-ZR
Al igual que los módulos ER, el transceptor 10GBASE-ZR también opera a la longitud de onda nominal de 1550 nm y opera con SMF, pero con una distancia de transmisión más larga de 80km.
La distancia mínima de cableado para los módulos -SR, -LRM, -LR, -ER es de 2m, según IEEE 802.3ae.
Nota: Para algunas aplicaciones especiales, encontrará estos tipos de módulos 10G SFP+: módulo CWDM SFP+, módulo DWDM SFP+, módulo BIDI SFP+, módulo Fibre Channel SFP+ y módulo Industry SFP+.
Transceptor 10G SFP+ WDM
La tecnología de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) se puede dividir en dos partes: CWDM y DWDM (C = Grueso; D = Denso). El transceptor 10G CWDM SFP+ a menudo opera a 18 longitudes de onda CWDM de 1270 nm a 1610 nm, y su distancia de transmisión es de 10km a 80km. Mientras que el transceptor 10G DWDM SFP+ opera a longitudes de onda DWDM desde CH17-CH61, la distancia máxima de transmisión puede llegar hasta 80km. Los transceptores 10G SFP+ WDM se aplican en empresas grandes y flexibles y en la implementación de centros de datos. Más informaciones sobre WDM, consulta: CWDM SFP+ vs DWDM SFP+ : ¿Cuál comprar?
Transceptor 10G SFP+ BiDi
A diferencia de los transceptores de fibra óptica tradicionales mencionados anteriormente, los transceptores 10G SFP+ BiDi transmiten y reciben señales ópticas en longitudes de onda separadas sobre una sola fibra mediante la adopción de la tecnología WDM. Por lo tanto, los transceptores BiDi también se conocen como un tipo de transceptores WDM. Y los módulos deben usarse en pares para que funcionen de manera efectiva. La longitud del enlace varía de 10km a 120km para diversos requisitos. Debido a su maximización de la capacidad y el uso de fibras ópticas, esta solución rentable se ha convertido cada vez más en la preferencia en muchas infraestructuras. Comprender el Transceptor BiDi ilustrará este tipo de módulo 10G SFP+ de manera elaborada. Más informaciones sobre SFP BiDi, consulta: ¿Qué es un transceptor BiDi y tipos de BiDi SFP?
Conclusión
Los requisitos interminables para un mayor ancho de banda y la actualización continua de los centros de datos han brindado mayores oportunidades para la industria de los transceptores de fibra óptica. Pero eso no significa que el desarrollo de los productos que admiten un ancho de banda relativamente menor se esté volviendo más estrecho. Los módulos 10G SFP+ siguen siendo la tendencia para muchos centros de datos que tienen servidores o conmutadores con puertos 10G o tienen los planes de actualización a través de productos 10G relevantes. Ahora se utiliza una amplia gama de módulos 10G SFP+ para implementaciones de 10GbE en diversos entornos de red y seguirá siendo la tendencia dentro de cierto tiempo.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021