Español

¿Protocol de enrutamiento OSPF y BGP, cuál es tu mejor opción?

Actualizado el 04 de junio de 2020 por
20.3k

Tanto el OSPF (Abrir el camino más corto primero) como el BGP (Protocolo de puerta de enlace de frontera) son protocolos de enrutamiento que toman decisiones de enrutamiento a través de Internet. Representan un conjunto de reglas o algoritmos que instruyen a los enrutadores de red sobre cómo comunicarse entre sí, para que puedan redirigir el tráfico a la mejor ruta. OSPF vs BGP, ¿cuáles son sus diferencias? ¿Cómo elegir entre los dos?

what is ospf vs bgp

¿Cuál es la diferencia entre QSFP y BGP?

La principal diferencia entre OSPF y BGP es que OSPF es un protocolo de enrutamiento intradominio que utiliza el enrutamiento de estado de enlace, y la operación de enrutamiento se realiza dentro de un sistema autónomo, mientras que BGP es el protocolo de enrutamiento entre dominios que utiliza el enrutamiento vectorial de ruta, con el enrutamiento operaciones realizadas entre dos sistemas autónomos.


  • Configuración: OSPF se configura fácilmente, mientras que la configuración BGP es mucho más compleja.

  • Tasa de convergencia: OSPF puede lograr la convergencia (el tiempo que tarda un enrutador en compartir y actualizar la información de enrutamiento más reciente) más rápido. En contraste, el BGP tiene una tasa de convergencia lenta.

  • Diseño o topología de red: OSPF es un tipo de diseño o topología de red jerárquica, mientras que BGP es un tipo de diseño o topología de malla.

  • Requisito de recursos: OSPF requiere un uso intensivo de memoria y recursos de CPU. Con BGP, por otro lado, el tamaño de la tabla de enrutamiento dicta los recursos necesarios del dispositivo.

  • Escala: BGP es más flexible y escalable que OSPF y también se usa en una red más grande.

  • Ruta preferida: OSPF se utiliza para determinar la ruta más rápida, mientras que BGP pone énfasis en determinar la mejor ruta.

  • Protocolo: en OSPF, se utiliza el protocolo de Internet. Mientras está en BGP, se usa el protocolo de control de transmisión.

Aquí hay un cuadro que resume las diferencias entre OSPF y BGP:


OSPF BGP
Protocolo de puerta de enlace Protocolo de puerta de enlace interno Protocolo de puerta de enlace exterio
Despliegue Fácil Complejo
Convergencia Rápida Lenta
Desiño Red jerárquica Malla
Necesidad de recursos del dispositivo Intensivo de memoria y CPU El escalado es mejor en BGP aunque depende del tamaño de la tabla de enrutamiento
Tamaño de las redes. Se utiliza principalmente en una red de menor escala que podría administrarse centralmente Se utiliza principalmente en redes a gran escala como internet
Función La ruta más rápida es preferible a los cortos La mejor ruta se determina para el datagrama.
Algoritmo Usado Algoritmo de Dijkstra Mejor algoritmo de ruta
Protocolo IP TCP

OSPF vs BGP: ¿Cómo elegir?

Si está realizando un enrutamiento interno, como el enrutamiento dentro de un sitio, empresa o campus, querrá usar OSPF. El BGP generalmente se necesita en el borde del sitio, donde se dirige a Internet público. Si está buscando construir en el sitio con varias casas, es posible que desee considerar BGP. Además, para la red empresarial, elija OSPF como su protocolo de enrutamiento. Como un protocolo desarrollado y maduro, OSPF es compatible con la gran mayoría de los proveedores de redes. Como proveedor de servicios, adopte el BGP para llevar las rutas de sus clientes. En general, la mayoría de los proveedores de servicios usarían IGP para transportar IP de infraestructura y BGP para transportar rutas de clientes.

ospf vs bgp difference

Aunque BGP se usa entre múltiples sistemas autónomos como un protocolo de enrutamiento externo, muchos gigantes de la red como Microsoft y Facebook lo usarían internamente; en este caso, BGP generalmente es apto para redes muy grandes que OSPF no puede manejar. Una de las muchas razones por las que BGP no funciona bien como protocolo interno de puerta de enlace es que es muy lento para converger.


Artículo recomendado: ¿Cuál es la diferencia entre EIGRP y OSPF?


También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k