Español

Visión General sobre Red Tradicional, Red Abierta y Código Abierto

Actualizado el 30 de junio de 2022 por
3.3k

Switches para Centros de Datos de FS

¿Qué es una red tradicional?

La red tradicional se refiere a la antigua forma convencional de conexión en red que utiliza dispositivos de hardware fijos y dedicados, como enrutadores y conmutadores, para controlar el tráfico de la red. En el creciente panorama empresarial actual, la incapacidad de escalar, la seguridad, la flexibilidad y el rendimiento son las principales preocupaciones de hoy en día, por lo que la SDN está tomando el control de la red tradicional.

¿Qué es una red abierta?

Las redes abiertas se basan en estándares abiertos (como el protocolo OpenFlow) y en hardware bare-metal, lo que permite a las empresas elegir de forma flexible los equipos, el software y los sistemas operativos de red. Así, las redes abiertas pretenden proporcionar una red flexible, ágil y programable. Además, las redes abiertas aprovechan eficazmente la separación entre software y hardware para hacer que los sistemas informáticos sean abiertos en términos de compatibilidad de componentes, interoperabilidad y capacidad de expansión, lo que permite a las empresas reducir sus costes, aumentar sus capacidades y obtener un mejor rendimiento de la inversión.

Red Abierta vs. Red Tradicional

Red Abierta vs. Red Tradicional

En comparación con las redes tradicionales, las redes abiertas brindan mayor flexibilidad y permiten a las empresas reducir sus costos, aumentar las capacidades e impulsar un mejor retorno de la inversión.

Mayor flexibilidad

Las redes abiertas son más flexibles que las redes tradicionales y permiten múltiples opciones para el despliegue de la red de las empresas. Con las redes abiertas, puede implementar la topología y los protocolos apropiados según la arquitectura de acuerdo con sus necesidades. Y los equipos, el software y los diseños arquitectónicos pueden proceder de distintos proveedores, lo que hace posible la configuración de red más rentable. Además, en una red tradicional, la programación de la red requiere seguir protocolos estándar específicos. Mientras que las redes abiertas permiten a los desarrolladores programar la red directamente.

Mayor agilidad y productividad

Las redes abiertas se gestionan a través de interfaces y protocolos abiertos comunes, lo que permite agilizar las pruebas, la validación y el despliegue de la red. Además, es más fácil eliminar los excesos o el estancamiento del ancho de banda, lo que le ayuda a aprovechar al máximo los recursos existentes. Así, la red abierta puede ofrecer una mayor velocidad de ejecución y una mayor productividad. En última instancia, puede resultar en una extensión del servicio más rápida.

Eficiencia de costo

El costo de construir una red abierta es mucho más bajo que el de una red tradicional, porque los desarrolladores tienen libertad para elegir el equipo. El hardware y los sistemas operativos de red abiertos suelen tener un precio más bajo y se adaptan a sus necesidades.Además, las estadísticas de la industria muestran que las redes abiertas ofrecen ahorros significativos en términos de espacio, energía y costos generales en comparación con las redes tradicionales. Con redes abiertas, la utilización del rack y el uso de energía están por encima del 50 %.

¿Qué es el código abierto (open source)?

El Código Abierto u Open Source es un término que indica que algo es de acceso público. En general, se refiere a software o un programa cuyo código fuente puede ser usado, modificado y compartido libremente por cualquier persona.

Este término tiene su origen en el desarrollo de software y se refiere a un enfoque específico para crear programas informáticos. Con el desarrollo de Internet, la demanda de reelaboración del código fuente es cada vez mayor. Cuando el código fuente se abre al público, la gente puede ver, aprender, compartir, modificar o posiblemente mejorar libremente el software cuando tiene acceso a ese código. Es conveniente crear diversas vías de comunicación y comunidades técnicas interactivas. También puede ayudar a construir múltiples equipos de red, como los switches Ethernet. Por ello, el código abierto atrae cada vez más atención. Muchas personas que se centran en el desarrollo de software específico, como desarrolladores, ingenieros, proveedores de servicios, vendedores, etc., se unieron a proyectos de código abierto.

Por lo general, el software de código abierto (programa o aplicación) está de acuerdo con una licencia como la Apache o la Licencia Pública General (GNU). La licencia define los términos y condiciones para utilizar o modificar el software de código abierto, por ejemplo, una declaración de derechos de autor dentro del código, el requisito de redistribuir el software con licencia sólo bajo la misma licencia o preservar el nombre de los autores. Los usuarios deben aceptar todos los acuerdos al utilizar el software de código abierto.

Switches para Centros de Datos

Red Abierta vs. Código Abierto

Tal como lo implican sus nombres, tanto las redes abiertas como el código abierto dependen del concepto de ser abierto. Pero hay una clara diferencia entre las redes abiertas y el código abierto. Las redes abiertas y sus sistemas operativos de red no requieren código abierto.

Las redes abiertas permiten a los usuarios elegir libremente el sistema operativo, como Cumulus Linux de Cumulus Networks, Switch Light de Big Switch Networks y PicOS® de Pica8 instalados en hardware básico o de proveedor. Aunque estos sistemas operativos de red suelen estar basados en Linux, no es necesario que sean de código abierto.

En resumen, el código abierto es cualquier software o programa disponible para su uso y modificación públicos, mientras que las redes abiertas se basan en software diseñado para crear más flexibilidad, interoperabilidad y automatización para los dispositivos de red.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k