Español

PCI vs PCI-X vs PCI-E, ¿por qué elegir la tarjeta PCI-E?

Actualizado el 09 de julio de 2021 por
17.5k

Una de las características más sobresalientes de las computadoras modernas es su capacidad de actualización. Las nuevas funciones se pueden añadir instalando una tarjeta de expansión en una de las ranuras, las cuales cumplen tres estándares diferentes: PCI, PCI-X, y PCI-E. De esta manera, surgen las tres versiones de las tarjetas de red.. La tarjeta PCI se conoce como la edición original, y la tarjeta PCI-E se considera actualmente como la preferida¿Cuáles son las diferencias entre las tarjetas PCI y las PCI-X?, ¿o entre las PCI y las PCI Express,? ¿Por qué se debería elegir la tarjeta PCI-E? A continuación encontrarás las respuestas.

Generalidades de las tarjetas PCI, PCI-X, y PCI-E

El estándar PCI (Peripheral Component Interconnect) ha registrado innumerables avances, tanto grandes como pequeños que se han visto reflejados en las tarjetas de red. Inicialmente, la tarjeta PCI había sido un hardware de red versátil que había servido a usuarios domésticos y comerciales durante muchos años, sin poder evitar ser reemplazada con el tiempo al haberse requerido una demanda mucho mayor en términos de rendimiento. Como precursora de la tarjeta PCI-E, la tarjeta PCI-X o tarjeta de interconexión de componentes periféricos ( Peripheral Component Interconnect eXtended, por sus siglas en inglés) es una versión mejorada de la tarjeta PCI que incorpora un mayor ancho de banda; el requerido por los usuarios. La tarjeta PCI-E (E significa Express), la última versión de dichas tarjetas, se ha convertido en la opción principal para muchos compradores una vez se lanzó al mercado . Si deseas más información acerca de la tarjeta PCI-E, por favor consulta: todo lo que necesitas saber sobre la tarjeta PCI Express.

Diferencias entre las tarjetas PCI, PCI-X, ys PCI-E

Todos los adaptadores de red "serie PCI" funcionan a modo de interfaz de conexión que conecta los dispositivos al ordenador. Sin embargo,existen diferencias entre las tarjetas PCI, PCI-X y PCI-E. A continuación, te presentaremos una comparación entre cada una de estas tarjetas.

Topología de trabajo

La principal diferencia entre la antigua tarjeta PCI, la tarjeta PCI-X y la tarjeta PCI-E es la transmisión de datos "paralela versus en serie". Las tarjetas de red PCI y PCI-X cumplen con el estándar PCI original, el cual consiste en una arquitectura clásica de bus compartido con todos los periféricos conectados, utilizando el mismo bus en paralelo. Específicamente, los datos se enviarán y recibirán simultáneamente a través de múltiples líneas. Los dispositivos normalmente tienen que esperar en el bus cuando se comunican con el ordenador. El rendimiento general disminuirá a medida que aumenten los dispositivos agregados. Sin embargo, la tarjeta PCI-E adopta una tecnología serial exclusiva punto a punto, que se asemeja a una red integrada. Por lo tanto, cada dispositivo individual tiene su propio bus, lo que crea un sistema más eficiente. Ten en cuenta que una conexión en serie con un reloj superior puede igualar la velocidad de varias líneas paralelas que se mueven en la misma carga.

Working Topology of PCI & PCI-X vs PCI-E Card.jpg

Imagen 1: Topología de trabajo de PCI / PCI-X vs Tarjeta PCI-E

Tamaño de la ranura

El tamaño de la ranura en la placa madre del ordenadora, difiere mucho entre las tarjetas PCI, PCI-X, y PCI-E . Los tamaños estándar de las tarjetas PCI convencionales corresponden a las versiones de 32 bits y 64 bits. La tarjeta PCI-X (solo tiene 64 bits de ancho) y es físicamente similar a una tarjeta PCI de 64 bits. Las ranuras PCI convencionales corresponden a la versión de 32 bits de 85 mm de largo, la mayoría de las tarjetas de red PCI-X emplean la ranura de 64 bits de 130 mm de largo. Como resultado, las ranuras y las tarjetas de red correspondientes ocupan bastante espacio en la placa madre. Sin embargo, las tarjetas PCI-E solo se pueden insertar en las ranuras PCI-E diseñadas para las mismas. El tamaño de la ranura depende de la cantidad de carriles que tenga el bus PCI-E, que se especifica como "x1", "x8", etc. El número indica los "carriles" que ofrece la ranura. Una ranura PCI-E x1, que tiene un solo carril, casi no ocupa espacio en la placa madre. Una ranura PCI-E x32 de 32 carriles tiene un tamaño similar r a las ranuras de la tarjeta PCI-X.

Banda ancha

Como se indicó anteriormente, la tarjeta PCI dispone de dos versiones: 32 bits y 64 bits, que funcionan a 33 MHz y 66 MHz, respectivamente. El ancho de banda potencial es de 133 MB/s en 32 bits a 33 MHz (la configuración estándar), 266 MB/s en 32 bits a 66 MHz o en 64 bits a 33 MHz, y 533 MB/s en 64 bits a 66 MHz. La mayoría de los adaptadores de red PCI-X son solo de 64 bits y normalmente funcionan a 66 MHz, 100 MHz, 133 MHz, y hasta los 533 MHz con una tarjeta PCI-X 2.0, permitiendo una velocidad de transmisión máxima de 1.06GB/s. Respecto a la tarjeta PCI-E, se ha conseguido un gran avance en cuanto a un r ancho de banda superior. El ancho de banda varía de 250 MB/s a varios GB/s por línea, dependiendo del tamaño y la versión de la tarjeta. El ancho de banda máximo de la tarjeta PCI-E 5.0 x1 es de 3.9GB/s.

En la siguiente tabla se presentan algunas de las especificaciones más importantes:

Tipo Topología de trabajo Tipo de bus Velocidad de reloj Velocidad de transmisión
PCI Transmisión paralela 32-bit
64-bit
33MHz
66MHz
32-bit: 133MB/s, 266MB/s
64-bit: 266MB/s, 533MB/s
PCI-X Transmisión paralela 64-bit 66MHz
100MHz
133MHz
(Hasta 533MHz)
533MB/s;
800MB/s;
1066MB/s
PCI-E
(PCIe 1.0 8x)
Transmisión en serie 8-bit 2.5GHz 4GB/s

Elegir la tarjeta PCI-E ¿Una tendencia inevitable?

Después de comparar y analizar, se ha llegado a la conclusión de que la tarjeta PCI-E con un nuevo diseño es evidentemente superior debido a las abrumadoras ventajas en comparación con las tarjetas PCI y PCI-X.

Resolución de los cuellos de botella de los predecesores

Técnicamente, la tarjeta PCI-E abandona la transmisión paralela convencional adoptada por los adaptadores de red PCI y PCI-X, la cual requiere un difícil enrutamiento de rastreo. Esta utiliza una tecnología de transmisión en serie que permite que cada carril tenga su propio ancho de banda exclusivo y con ello, que los carriles no se afecten entre sí. Asimismos, sufre menos problemas de interferencia.

Garantía de una transmisión efectiva

En términos prácticos, la velocidad de transmisión de datos no se debilitará con el aumento de carriles para una tarjeta PCI-E. Es decir, si el usuario usa tarjetas PCI-E, aunque se monte una tarjeta más, la velocidad de transmisión de datos anterior no disminuirá. Por el contrario, si el usuario usa tarjetas PCI o PCI-X, montar una tarjeta más hará que la velocidad de transmisión de datos anterior disminuya, lo que constituye una limitación inherente a la topología de bus compartido de PCI/PCI-X.

Una solución rentable

Desde el punto de vista económico, el adaptador de red PCI Express de transmisión punto a punto podría disminuir los costos de desarrollo y fabricación del sistema, ya que se reduce la complejidad y la dificultad del diseño de la plataforma de hardware.

En la actualidad, las tarjetas PCI, PCI-X, yPCI-E coexisten en el mercado. Dado que la tarjeta de red PCI-E es compatible con los sistemas operativos actuales y puede proporcionar velocidades más rápidas, más diseñadores y fabricantes de hardware continuarán integrando PCI-E en sus últimas ofertas. La tarjeta PCI-E está reemplazando el estándar PCI/PCI-X gradualmente, y las tarjetas basadas en PCI se volverán obsoletas en un futuro no muy lejano.

10GBase-T PCIe Network Card.jpg

Inagen 2: Tarjeta de red PCIe 10GBase-T

Preguntas frecuentes

¿Puede una tarjeta PCI-E funcionar en una ranura PCI/PCI-X?

La respuesta es no. Las tarjetas PCI-E y PCI/PCI-X no son compatibles entre sí debido a sus diferentes configuraciones. En la mayoría de los casos, hay ranuras PCI y PCI-E en la placa madre, por lo tanto, es importante que introduzcas la tarjeta en su ranura correspondiente y no utilices de forma incorrecta ninguna de las dos tarjetas.

¿Se puede usar una tarjeta PCI en una ranura PCI-X?

La respuesta es sí, pero no es recomendable. La tarjeta PCI-X es compatible con la tarjeta PCI para las versiones anteriores. Si se inserta una tarjeta PCI en una ranura PCI-X, el sistema descenderá a operaciones de nivel PCI sin ejecutar operaciones basadas en PCI-X. Si solo tiene una tarjeta PCI a mano, puedes intentarlo pero con el riesgo de ralentizar el dispositivo basado en PCI-X a niveles PCI.

¿Es compatible una tarjeta PCI de 32 bits con las ranuras PCI-X de 64 bits?

La mayoría de las tarjetas PCI de 32 bits funcionarán correctamente en las ranuras PCI-X de 64 bits, pero la velocidad del bus se limitará a la frecuencia del reloj de la tarjeta más lenta. Es decir, si se instala una tarjeta PCI de 66 MHz en una ranura PCI-X capaz de alcanzar los 133 MHz, la placa posterior del bus estará limitada a los 66 MHz.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.4k