Comparación entre cámaras de seguridad inalámbricas y cableadas
La seguridad siempre ha sido un tema de tendencia, la vigilancia en el hogar o en las oficinas es cada vez más omnipresente en aras de la seguridad. Las cámaras IP pueden proporcionar soluciones viables para que los usuarios monitoreen las regiones específicas que requieren. Generalmente, hay dos tipos de sistemas de seguridad de vídeo: sistema de cámaras de seguridad con cable y sistema de cámaras de seguridad inalámbrica. Entonces, ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? ¿Qué ventajas o desventajas especiales tienen? ¿Y cómo elegir entre ellas? En este artículo abordaremos todas estas preocupaciones para usted.
Introducción de sistemas de cámaras de seguridad por cable e inalámbricos
El sistema de seguridad con cámara por cable se considera la solución tradicional de videovigilancia. Como su nombre lo indica, este sistema requiere cables para la alimentación, la conexión a internet y la transmisión de vídeo. Las cámaras con cable transmiten señales de vídeo y audio a través de un cable al sistema de gestión central. Con la introducción de la tecnología Power-over-Ethernet (PoE), tanto la alimentación como la conexión a internet se realizarán con un solo cable. Es como matar a dos pájaros con un ''cable''. Las cámaras IP que soportan la tecnología PoE, también conocidas como cámaras PoE, son capaces de enviar la señal de vídeo que graban a la red a la vez que reciben datos y alimentación de ese mismo switch PoE.
Como alternativa, un sistema de cámara inalámbrica que adopta tecnología inalámbrica permite que las cámaras se conecten a un enrutador de forma inalámbrica sin una conexión cableada. Sin embargo, todavía se requiere alimentación por cable. La cámara IP wifi funciona transmitiendo imágenes de seguridad de la cámara grabadora, a la que se puede acceder dentro de una red de forma remota. Es decir, el usuario tiene acceso a las imágenes a través de un dispositivo incorporado o de almacenamiento en la nube.
Pros y contras de las cámaras de seguridad cableadas e inalámbricas
Las cámaras de seguridad con cable o inalámbricas pueden ofrecer funciones básicas de monitoreo. Las diferencias entre ellos, sin embargo, son bastantes distintas. En los siguientes puntos se explicarán sus beneficios e inconvenientes respectivamente.
Ventajas de las cámaras con cable
-
Conexión segura y estable: Las cámaras de seguridad con cable, incluidas las cámaras PoE, no son susceptibles a interferencias ni bloqueos de señales inalámbricas debido a la conexión física por cable.
-
Calidad de vídeo consistente: una conexión por cable estable dará lugar a vídeos y señales de audio potentes para grabar vídeos de alta calidad.
-
Energía constante: con alimentación por cable, las cámaras seguirán grabando mientras la red eléctrica del edificio siga funcionando.
Contras de las cámaras con cable
-
Requiere instalación profesional: Dado que hay trabajo de cableado, es muy posible que sea necesario una instalación profesional.
-
Falta de flexibilidad: después de fijar una cámara con cable a un lugar específico, puede costar mucho trabajo moverla a otro lugar.
Ventajas de las cámaras inalámbricas
-
Fácil de instalar: El despliegue de cámaras inalámbricas es relativamente más sencillo ya que no es necesario colocar cables de red detrás de las paredes.
-
Alta flexibilidad: a los propietarios les resulta fácil redistribuir esas cámaras inalámbricas/wifi o ampliarlas.
-
No hay que cortar cables: No hay posibilidad de que los intrusos corten el cable porque no hay ninguno.
Contras de las cámaras inalámbricas
-
Señal de vídeo inestable: para las señales enviadas a través de wifi u otras redes inalámbricas, es más probable que pierda la conexión o sufra interferencias.
-
Ciberseguridad: siempre hay vulnerabilidad a la conectividad a internet, por lo que será menos seguro que una opción cableada.
-
Fallo en el suministro eléctrico: Las cámaras inalámbricas son propensas a perder carga cuando las baterías se agotan.
Cámara de seguridad PoE vs. Wifi, ¿Cómo hacer una selección adecuada?
Dado que las cámaras de seguridad wifi y PoE tienen sus propios pros y contras, no es fácil tomar una decisión rápida y sabia. Hágase varias preguntas antes de comprar: ¿Cómo son mis condiciones de red y energía? ¿Para qué tipo de aplicación la quiero? ¿Cuántos dispositivos necesito configurar? ¿Debo considerar futuras actualizaciones? Tómese su tiempo, evaluando su situación actual en función de los siguientes factores de consideración.
Entorno de red
El punto más importante es evaluar su red actual y las situaciones de energía. La intensidad de la señal inalámbrica, o el alcance de la cobertura, está vinculada a varios factores como el enrutador, la interferencia, las señales de ruta que deben tomar para llegar a sus cámaras, y así sucesivamente. Además, el diseño de energía existente también tiene un impacto en las decisiones futuras de su sistema de seguridad.
Escenarios de aplicación
En términos generales, las cámaras IP inalámbricas o wifi se utilizan ampliamente para la seguridad del hogar en interiores no profesionales, y las cámaras con cable se instalan para sistemas de vigilancia al aire libre. Cuando planifique las cámaras IP en el exterior, asegúrese de que los modelos que compre sean resistentes la intemperie. Además, los sistemas de cámaras de seguridad con cable son normalmente para propietarios de viviendas o empresas con usos relativamente permanentes, mientras que los sistemas inalámbricos son ideales para inquilinos o empresas en ubicaciones temporales.
Escala y escalabilidad
El tamaño de su propiedad y la cantidad de cámaras necesarias determinarán su decisión entre las cámaras de seguridad cableadas e inalámbricas. Si desea instalar una sola cámara IP para monitoreo doméstico, puede elegir una cámara IP inalámbrica wifi. Sólo asegúrese de que la cámara IP inalámbrica esté instalada dentro de la cobertura de su enrutador wifi. Sin embargo, muchos propietarios de hogares o negocios con propiedades grandes desean una cobertura completa con un rendimiento perfecto. Se recomienda un sistema cableado que pueda admitir y vincular todas las cámaras. Además, la tecnología PoE lo hace más flexible al agregar, mover, cambiar o implementar temporalmente cámaras de seguridad, lo cual es ideal para futuras actualizaciones. Compruebe la siguiente imagen para ver cómo se despliegan las cámaras PoE.
En resumen, si desea una instalación más sencilla y una mayor flexibilidad para sus aplicaciones actuales de interior a pequeña escala, opte por las cámaras de seguridad inalámbricas wifi; si necesita una red estable y escalable con una mejor gestión para aplicaciones de exterior, es más recomendable optar por las cámaras de seguridad PoE con cable.
Otras consideraciones
La necesidad de seguridad en aplicaciones residenciales, junto con una tendencia creciente de hogares u oficinas inteligentes, ha provocado una mayor adopción de cámaras de seguridad con cable e inalámbricas en hogares y edificios de oficinas. Se espera que esto impulse el mercado de cámaras IP en los próximos años. Al comparar cámaras de seguridad cableadas e inalámbricas, podemos ver que las cámaras cableadas cuentan con una velocidad de transmisión más rápida, mayor confiabilidad, mejor seguridad y una cobertura más amplia para aplicaciones en otros escenarios. Con la popularidad de la tecnología PoE, estas cámaras PoE están preparadas para ganar más cuota de mercado y serán una tendencia inevitable en un futuro predecible.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021