Español

Preguntas sobre los switches KVM que necesitas saber

Actualizado el 28 de julio de 2021 por
13.0k

¿Por qué son tan populares los switches KVM en los centros de datos y en las salas de servidores actuales? ¿Qué es un switch KVM? Si hay 20 servidores en una sala, ¿cómo se pueden controlar simultáneamente con un solo clic? Esto es lo que los switches KVM pueden lograr en condiciones reales. ¿Ya sabes cómo funcionan los switches KVM, o todavía tienes preguntas acerca del rol que estos tienen en tus conexiones? A continuación discutiremos algunas de las inquietudes más comunes con respecto a los switches KVM.

1. ¿Qué es un Switch KVM?

keyboard, video and mouse (KVM) significa teclado, vídeo y mouse (ratón). Un switch KVM es un dispositivo de hardware que permite a los usuarios controlar más de un ordenador desde un único teclado, un monitor y un mouse. También se le conoce como " Switch CATx KVM " porque conecta otros dispositivos a través de cables de cobre tales como el Cat5, el Cat5e o el Cat6. Al presionar un botón en el switch KVM, el administrador puede fácilmente cambiar el control de un servidor a otro.

Switch KVM

2. ¿Cuáles son los switches KVM más comunes?

A medida que se van desplegando grandes cantidades de dispositivos en los centros de datos o en el hogar, la presentación y las características de los switches KVM también varían según el tamaño y la configuración. Por ejemplo, podemos encontrar switches KVM de montaje en rack o en bastidor para optimizar nuestros espacios. En términos de gestión, encontramos los switches KVM con 4, 8, 16 y 32 puertos para diversos dispositivos que deben ser controlados. Además, los dispositivos modernos incorporan la posibilidad de compartir con otros periféricos tales como dispositivos USB y de audio.

Tipo de Switch KVM Definición
Switch KVM USB Este tipo de switch gestiona las conexiones del teclado y del ratón a través de cables USB. Además, los usuarios pueden compartir periféricos USB como escáneres entre los ordenadores conectados. Es un switch plug-and-play (de fácil conexión).
Switch HDMI KVM Ofrece alta resolución y se utiliza para conectar monitores compatibles con HDMI, proporcionando conectividad de pantalla HD para teatro en casa, presentaciones profesionales, entre otros.
Switch KVM para monitor El switch es compatible con un monitor que se utiliza generalmente como conexión interna en lugar de DVI y VGA. Soporta múltiples monitores y el acceso a muchos dispositivos.
KVM sobre IP Este switch se utiliza para la conexión a través de Internet y LAN, permitiendo a los usuarios controlar todas las CPU y servidores desde cualquier parte del mundo.

3. ¿En dónde se requiere un switch KVM?

Los switches KVM son altamente utilizados en centros de datos debido al gran número de dispositivos o servidores que se necesitan para controlarlos. Los switches KVM también se utilizan con frecuencia en la administración de redes LAN, laboratorios, operaciones de manufactura, varios ordenadores de escritorio, entre otros.

4. ¿Cuáles son los switches KVM de doble monitor y los switches KVM de múltiples monitores?

ordenadores con dos pantallas. El switch KVM de múltiples monitores permite acceder a varios ordenadores que disponen de dos o más monitores.

El switch KVM de doble monitor es la solución ideal para aquellas aplicaciones que requieren de más espacio. Tanto los switches KVM de doble monitor como los de múltiples monitores ofrecen acceso tradicional KVM a varios ordenadores con la ventaja adicional de que permiten ampliar los equipos de escritorio a través de dos o más pantallas. Además, se ofrecen en diversas conexiones, entre las que se incluyen VGA, DVI, HDMI, DisplayPort o incluso en una combinación de conexiones.

5. ¿Cuál es el mejor switch KVM para mi configuración?

La respuesta depende de la necesidad concreta. Cada configuración es única y cada usuario tiene necesidades específicas. Antes de que adquieras alguno, procura saber qué es lo que realmente necesitas. Por ejemplo, ten en cuenta aspectos como: el número de usuarios, el ancho de banda, los requisitos de distancia, la potencia, la seguridad, entre otros.

6. ¿Qué se necesita para operar un Switch KVM?

Eso depende del switch que tengan los usuarios. En la mayoría de los casos, para una configuración básica, se requieren las siguientes herramientas: Un switch KVM, suficientes cables para conectar todos los dispositivos (ordenadores, teclados, monitores, ratones). Es posible que se necesiten más componentes en equipos más avanzados.

7. ¿Cómo configurar un switch KVM?

  • a. Apaga todos los ordenadores y monitores que se van a conectar al switch KVM.

  • b. Conecta el transformador de corriente al switch KVM.

  • c. Conecta los cables de vídeo de tus monitores al puerto de consola del switch KVM y enciende el monitor.

  • d. Conecta el teclado y el mouse a los puertos PS/2 o USB de la consola en el switch KVM. Después, conecta los cables de vídeo del PC1 al switch KVM.

  • e. Conecta los cables PS/2 o USB del PC1 a los puertos PS/2 o USB del PC1 en el switch KVM.

  • f. Enciende el PC1. Es importante que compruebes que el ordenador carga el sistema operativo que utilizas en el PC1 y que el ratón y el teclado pueden

  • g. Controlar el PC1.

  • h. Repite los pasos anteriores para conectar otros ordenadores al conmutador KVM y asegúrate de que el teclado y el ratón pueden controlar el ordenador conectado.

    Configurar switch kvm

8. ¿Qué es KVM sobre IP y por qué se necesita?

KVM sobre IP es una tecnología que le permite a los usuarios conectarse a un switch KVM o CPU a través del puerto de su teclado, monitor y ratón mediante una conexión IP, permitiéndoles el acceso a la red en banda y fuera de banda a todos los servidores vinculados al switch KVM. Al combinarse con seguridad avanzada e independientemente del sistema operativo, los dispositivos KVM sobre IP le permiten a los usuarios controlar remotamente sus servidores/CPUs. Para aquellos que se preocupan demasiado por la seguridad de las conexiones, el KVM IP constituye una buena opción.

Asimismo, la tecnología KVM sobre IP es la mejor opción para situaciones en las que se necesita acceso total a los servidores, aunque los dispositivos no se encuentren ubicados físicamente uno al lado del otro.

9. ¿Qué ancho de banda requiere el acceso IP remoto?

Hay diferencias en la mayoría de las tecnologías de compresión. Los requisitos de ancho de banda varían significativamente dependiendo de la intensidad gráfica de la aplicación que los usuarios estén utilizando.

10. ¿Qué es OSD?

OSD (On Screen Display) se traduce como: Visualización en pantalla. Con la OSD, los administradores pueden saber qué equipos están conectados al switch KVM y pueden elegir los ordenadores que se requieran sin necesidad de pulsar el botón del switch KVM o sin necesidad de utilizar la conmutación por teclas de acceso directo.

OSD

11. ¿Qué es la conmutación ?

La conmutación de teclas de acceso rápido le permite a los administradores cambiar de un ordenador a otro sin tener que pulsar el botón del switch correspondiente. Se puede realizar mediante una combinación de teclas o pulsando un botón un par de veces. Cada switch es diferente y normalmente las instrucciones se encuentran en el manual del mismo.

12. ¿Qué es un extensor KVM?

El extensor KVM es un dispositivo utilizado para aumentar la distancia entre un teclado, monitor y ratón (switch KVM) y un ordenador con cable Cat5 o de fibra óptica. Dado que los protocolos USB y PS/2 y el mouse sólo están diseñados para recorrer una distancia de entre 5 y 10 metros, es posible ampliar la distancia hasta 150 m (CATX) o incluso más mediante conexiones de fibra o IP con ayuda del extensor KVM.

13. ¿Qué es la emulación de puertos?

Para los switches KVM, la emulación de puertos es fundamental. Con ello se asegura que el ordenador siga percibiendo que el ratón está conectado directamente al ordenador. Esta función se utiliza a menudo para controlar máquinas que pueden reiniciarse de forma independiente y sin supervisión.

14. ¿Por qué algunos Switches KVM son mucho más económicos que otros?

Existen varias alternativas de switches KVM en el mercado. Algunas ofrecen compartición USB, OSD, soporte de audio, emulación de puertos y capacidad multiplataforma. En cuanto a accesorios, se ofrecen cables de alimentación, cables KVM y módulos de interfaz RJ45 a VGA, lo cual hace que los precios varien de un switch KVM a otro. FS.com te ofrece switches KVM con diferentes y montables en rack para aplicaciones locales o remotas. A continuación, encontrarás la lista de precios de los switches KVM de FS.com.

Tipo Descripción Precio
Switch KVM para montaje en rack Switch KVM USB Cat5 con 8 puertos para 2 usuarios con acceso remoto IP $510
Switch KVM USB Cat5 con 16 puertos para 2 usuarios y acceso remoto IP $770
Switch KVM USB Cat5 con 32 puertos 5 usuarios y acceso remoto IP $3400

15. ¿Cuáles son las diferencias entre el switch KVM y el servidor de consola?

El switch KVM y el servidor de consola son dos dispositivos utilizados para la gestión de la red, la principal diferencia entre ellos radica en el equipo con el que pueden funcionar.

Por lo general, los switches KVM permiten el acceso y el control de ordenadores y servidores cercanos: a lo largo de la sala, en otra sala, y en otro piso del edificio. El switch KVM IP permite el acceso y control remoto de los dispositivos. Los dispositivos típicos con los que el switch KVM tiene compatibilidad son: ordenadores, servidores de impresión, servidores de dominio y servidores blade. Los servidores de consola permiten el acceso y el control de todos los dispositivos de red, incluidas las ubicaciones locales y remotas. El servidor de consola puede gestionar principalmente servidores, PDUs, firewalls, switches KVM IP, routers, etc.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k