Selección del mejor switch Gigabit para la red doméstica
Gigabit Ethernet es una de las redes más utilizadas por las pequeñas empresas y los hogares. Pero con una variedad de opciones disponibles, seleccionar el switch correcto para su red doméstica puede ser desalentador. En este artículo, veremos qué es un switch Gigabit, los beneficios de usarlo y qué hay que tener en cuenta a la hora de elegirlo.
¿Qué es un switch Gigabit?
Un switch Gigabit, también denominado switch 1G, es un dispositivo que conecta varios sistemas informáticos y otros dispositivos de red en una red de área local (LAN). Tiene una velocidad máxima de transferencia de datos de 1000 megabits por segundo (1 Gigabit). Además, los switches Gigabit son ideales para redes con altos requisitos de ancho de banda y aplicaciones como transmisión de video y juegos.
Existen dos tipos principales de switches Gigabit: noadministrables yadministrables. La alternativa más simple y menos costosa son los switches noadministrables, que no necesitan configurarse. Los switchesadministrables, por el contrario, exigen configuración y proporcionan funciones y control adicionales. Los switches gigabit SFP son un tipo de switch administrado que transmite datos a través de cables de fibra óptica mediante transceptores SFP.
"También consulte: Switch Gigabit: ¿Cuánto sabe?"
Beneficios de usar un switch Gigabit
Al igual que otros switches Ethernet, un switch Gigabit Ethernet se encarga de dirigir el ancho de banda de su conexión de red a diferentes dispositivos cableados de la red doméstica, como ordenadores y PC. ¿Por qué lo necesitamos cuando ya existe un router? Aquí están las tres explicaciones principales:
Los switches Gigabit ofrecen suficiente velocidad para la red doméstica
La mayoría de las personas actualizaría de Fast Ethernet a Gigabit Ethernet por razones de velocidad. En la mayoría de los casos, una red cableada es más estable que una red inalámbrica a una velocidad específica, como una velocidad de datos de 10/100/1000 Mbps. Dado que los switches de red doméstica pueden proporcionar una velocidad considerablemente mejor, puede obtener un mejor rendimiento de su dispositivo de transmisión 4K y disfrutar de una experiencia de red de alta confiabilidad.
Los switches Gigabit ofrecen más puertos para los dispositivos cableados domésticos
Un router doméstico se utiliza habitualmente para conectar dispositivos inalámbricos como ordenadores y teléfonos inteligentes. Sin embargo, si tiene varios dispositivos cableados que conectar, como cámaras IP, televisores inteligentes y ordenadores portátiles, necesitará un switch Ethernet Gigabit. Con más puertos conectados a dispositivos cableados domésticos, podrá experimentar fácilmente una mayor velocidad de transferencia de datos y tiempos de descarga más rápidos.
Los switches Gigabit ofrecen menos latencia para la red doméstica
Si varios usuarios acceden al mismo dispositivo de red, un switch Gigabit Ethernet proporcionará más ancho de banda total, reduciendo la congestión de la red y mejorando el rendimiento general. Además, el switch 1G es útil para transferencias de archivos grandes o juegos en línea. Por ejemplo, cuando se realizan copias de seguridad de servidores a través de una red.
Qué considerar al elegir un switch Gigabit
Hay algunas consideraciones clave que debe tener en cuenta a la hora de elegir el mejor switch para su red doméstica.
Número de puerto
Los switches de red vienen con un número variable de puertos. Cuantos más puertos tenga el switch Gigabit, más dispositivos podrá conectar a la red.
Al elegir un switch, debe considerar si las interfaces son suficientes para admitir la futura actualización. Es mejor tener un switch que tenga más interfaces que la necesidad real. Para uso doméstico. Para uso doméstico, un switch Gigabit de 5 puertos FS S1900-5T o un switch Gigabit de 8 puertos FS S1900-8T es una buena elección.
Tasa de reenvío real
Para satisfacer diferentes demandas, los switches Gigabit admiten velocidades de reenvío de hasta 15Mpps, 95Mpps y 130Mpps. Por lo tanto, los usuarios pueden elegir uno en función de la velocidad de reenvío requerida. Sin embargo, no todos los switches de red pueden alcanzar la tasa de reenvío como lo han afirmado.
Por lo tanto, será necesario realizar una prueba de rendimiento cuando elija un switch Gigabit. Tomando los switches FS como ejemplo, los switches FS S3900-24T4S han superado la prueba Ixia y las velocidades de reenvío son las que prometemos.
Administrable o no administrable
Los switches administrables y no administrables son dos tipos comunes de switches Gigabit. ¿Cuál es más adecuado para las redes domésticas?
-
Los switches no administrables realizan la función simple sin ninguna instalación o configuración previa. Este tipo de switch se suele utilizar en redes más pequeñas en las que los usuarios no quieren gastar demasiado tiempo ni dinero. Por eso, la mayoría de estos switches se utilizan en redes domésticas, ya que la gente simplemente quiere conectar sus dispositivos de una forma sencilla (plug-and-play). Los switches no administrables también son una forma rentable de obtener más puertos Ethernet para conectar los dispositivos.
-
Los switches administrables tienen muchas funciones avanzadas, como VLAN, CLI, SNMP, etc. Pueden gestionar y monitorear sus redes. Por supuesto, eso también los hace más caros y necesitará profesionales para configurar y mantener el switch. Pero en realidad, la red doméstica no requiere estas "características sofisticadas", porque normalmente no hay mucha conexión ni tráfico de red que gestionar, y para la mayoría de las familias, el tiempo y el presupuesto son limitados.
PoE o no
De hecho, para elegir un switch gigabit adecuado también hay que tener en cuenta si se desea la función PoE. Los switches PoE permiten a los propietarios ahorrar un tiempo precioso y costes de mano de obra, ya que Ethernet y la alimentación se suministran a través del mismo cable. Es ideal para usuarios domésticos obtener un switch Gigabit Ethernet administrable con función PoE si necesitan un sistema de cámaras IP.
Sin ventilador o no
Un switch Gigabit sin ventilador puede ofrecer un entorno operativo silencioso con un nivel de sonido de 0 dB, que es bienvenido tanto en hogares como en oficinas. Si le importan mucho los ruidos causados por dispositivos de red como switches, asegúrese de elegir uno sin ventilador.
Preguntas frecuentes sobre los switches Gigabit
La velocidad de Internet depende principalmente del ancho de banda de su ISP (proveedor de servicios de Internet). No tiene mucho que ver con su switch de red. La forma más efectiva de hacer que su velocidad de Internet sea más rápida es aumentar el ancho de banda de su Internet.
En términos de uso, Gigabit y fast Ethernet son lo mismo, la diferencia es que los switches Gigabit tienen velocidades de transferencia de datos más rápidas cuando transfieres archivos grandes.
"También consulte: Switch Gigabit vs. Switch Fast Ethernet: ¿Cuál es la diferencia?"
Sí, necesitará uno. Aunque los switches y los routers realizan algunas funciones similares, siguen siendo diferentes. El switch común funciona en la capa de enlace de datos, y el router en la capa de red. El switch Gigabit Ethernet no puede conectarse por sí mismo a Internet. En otras palabras, necesita un router para conectarse a Internet. La principal tarea de los switches Gigabit Ethernet es ampliar la capacidad de la red.
Pero hay una excepción. Un switch de capa 3 tiene la función principal del router básico. El switch de capa 3 tiene tanto funciones de intercambio de datos como de enrutamiento y reenvío, pero su función principal sigue siendo el intercambio de datos.
Sin embargo, los switches de capa 3 no pueden sustituir a los routers, porque los protocolos o funciones más complejos se implementan actualmente en software, mientras que los switches implementan el procesamiento de datos a través de hardware.
Conclusión
Antes de elegir el mejor switch Gigabit para su red doméstica, debe averiguar si necesita uno. Una vez que decida comprar un switch de red doméstica, es mejor considerar los factores que acabamos de mencionar y luego elegir el adecuado.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021