¿Qué es un sistema operativo de servidores y cómo elegirlo?
El sistema operativo del servidor es la clave para gestionar su gestión y la ejecución de aplicaciones en el mismo. La elección del sistema operativo de servidor apropiado para tu empresa puede resultar difícil porque hay que tener en cuenta numerosos factores, como el rendimiento general, la gestión, el funcionamiento, etc. Este artículo ofrecerá una visión detallada de los sistemas operativos de servidores para ayudarte a elegir el más apropiado para tus necesidades y el funcionamiento óptimo de tu negocio.
¿Qué es un sistema operativo de servidores?
Se trata de un sistema operativo instalado y utilizado en los servidores para gestionar sus recursos de hardware y software y proporcionar servicios a múltiples programas.
Estos sistemas están optimizados para ofrecer características y funciones más avanzadas para las arquitecturas cliente-servidor o los entornos informáticos empresariales. Además, están orientados a la red y no a un solo usuario, por lo que pueden gestionar múltiples escritorios, facilitar la administración y reducir el tiempo de inactividad.
Tipos de sistemas operativos de servidores
La mayoría de los servidores pueden soportar una amplia gama de sistemas operativos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. A continuación se presentan los sistemas operativos de servidor más comunes en el mercado.
1. UNIX
UNIX es un sistema operativo multiusuario y multitarea que se utiliza ampliamente en el entorno cliente-servidor. Está implementado con un lenguaje de programación C de alto nivel que soporta múltiples plataformas, de modo que es apropiado para muchas arquitecturas de hardware.
UNIX está diseñado para entornos multiusuario y lleva incorporado TCP/IP para una estabilidad y seguridad superiores. Sin embargo, es muy costoso y no hay un UNIX estándar porque múltiples proveedores tienen su propia versión.
2. Linux
El sistema operativo para servidores Linux es un sistema operativo tipo UNIX con todas las funciones correspondientes. Es el sistema operativo dominante en servidores y superordenadores, de hecho, más del 96,4% del millón de servidores más importantes del mundo utilizan Linux como sistema operativo de servidor.
Es gratuito, de código abierto y admite las operaciones multiusuario, multiproceso y multihilo. Sin embargo, su implementación requiere amplios conocimientos técnicos para la instalación, el mantenimiento y la resolución de problemas.
3. Windows
El sistema operativo Windows se desarrolló a mediados de la década de 1980 para el uso personal diario y los servidores profesionales. Proporciona servicios a múltiples usuarios y soporta la gestión y el control del almacenamiento de datos, las aplicaciones y las redes empresariales.
Windows para servidores es un sistema operativo aplicable a la nube, que soporta la gestión de la memoria virtual y tiene una interfaz gráfica de usuario intuitiva. Además, es más fácil de instalar y utilizar que la mayoría de los sistemas operativos basados en Linux. Sin embargo, es un sistema de pago y se enfrenta a más amenazas de seguridad, lo que requiere la descarga de los parches de seguridad más recientes para proteger el sistema y garantizar la seguridad continua.
4. NetWare
NetWare fue ampliamente utilizado en las primeras LAN. Este sistema operativo soporta la gestión de multiprocesadores y de memoria física de alta capacidad. También cuenta con magníficas capacidades para compartir e imprimir archivos y proporciona una alta escalabilidad para las redes corporativas a través de estándares abiertos y protocolos de archivo. Sin embargo, NetWare tiene inconvenientes muy evidentes; requiere una inversión costosa y una instalación complicada, además, es incompatible con muchas aplicaciones.
Cómo encontrar el sistema operativo de servidor adecuado para las empresas
Los servidores pueden ser preciados para las empresas de todos los tamaños y son importantes para el crecimiento del negocio. Aunque la mayoría de los servidores tienen un funcionamiento más o menos igual, sus características y rendimiento pueden variar mucho en función del sistema operativo que utilicen. El mercado actual ofrece numerosas opciones de sistemas operativos de servidores que se adecúan a diferentes tipos de empresas. En el siguiente apartado enumeraremos algunas sugerencias para ayudarte con la elección del sistema operativo en función del tamaño de la empresa.
Pequeñas empresas
A la hora de elegir un sistema operativo de servidores, las pequeñas empresas deben tener en cuenta su presupuesto y la experiencia del equipo de mantenimiento. En primer lugar, deberás calcular qué nivel de sistema operativo para servidores puedes permitirte dentro de tu presupuesto.
Si su presupuesto es suficiente, el Windows Server Essentials (antes Small Business Server o SBS) es una buena opción, tiene un precio de gama media y está diseñado específicamente para pequeñas empresas. Ofrece todas las características básicas de un sistema operativo para servidores y muestra grandes ventajas en cuanto a la gestión, como la gestión unificada y el acceso remoto. Sin embargo, sólo puede albergar hasta 25 usuarios y 50 dispositivos, por lo que suele ser más adecuado para las pequeñas empresas de nueva creación.
Medianas empresas
A las empresas medianas les conviene elegir un sistema operativo de servidores que no requiera una gran inversión pero que facilite su crecimiento y que proporcione una mayor estabilidad y seguridad.
Las distribuciones de Linux pueden ser la mejor opción para una empresa mediana, como el sistema operativo Ubuntu. Es una distribución de Linux basada en Debian gratuita, estable y fácil de instalar que goza de una gran escalabilidad. Dado que Ubuntu es de código abierto, puedes ajustarlo según las necesidades de tu empresa y personalizarlo para que se adecúe a tu organización.
Grandes empresas
Las empresas más grandes pueden estar más preocupadas por otras capacidades del sistema operativo, como la gestión de servidores dentro de grandes centros de datos.
Linux también es adecuado para las grandes empresas, especialmente para las que tienen grandes volúmenes de actividad y altos requisitos de seguridad y estabilidad. Se utiliza en una gran variedad de superordenadores para ejecutar aplicaciones de gran tamaño. Es un sistema operativo potente, estable y fácil de manejar, sin embargo, requiere mayores costes de aprendizaje. Es posible que requiera la contratación de especialistas en sistemas operativos para administrarlo.
El sistema UNIX puede utilizarse para las actividades fundamentales de las grandes empresas, como los sistemas de transacciones de los bancos y las sociedades de valores. Es más estable y más cómodo de mantener y gestionar que Linux. Sin embargo, requiere el uso de dispositivos de hardware adaptados y es extremadamente caro. Las grandes empresas con presupuestos suficientes pueden elegir este sistema.
Conclusión
El sistema operativo de servidores adecuado es indispensable para el crecimiento de tu empresa tanto en la actualidad como en el futuro. El mercado contemporáneo ofrece varios sistemas operativos de servidores con diferentes características que se adecúan a distintas necesidades empresariales. Sin embargo, en general, la mejor elección de sistema operativo de servidores es la que mejor se adapte a la infraestructura informática y a la carga de trabajo existentes en tu organización.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021