Español

¿Configurar NVR para cámaras IP con switch PoE o sin switch PoE?

Actualizado el 14 de julio de 2021 por
70.9k

Un sistema NVR (grabador de vídeo en red) con cámaras IP proporciona controles de video centralizados para ver, administrar y almacenar videos fácilmente, que se ha utilizado ampliamente en proyectos de vigilancia con cámaras. ¿Cómo realizar la conexión NVR con cámaras IP? ¿Se requiere el switch PoE en la conexión? Entonces, ¿cómo conectar el switch PoE a NVR?

Switch poe administrable

¿Qué es NVR?

Un NVR es un sistema informático especializado que incluye un programa de software. Por lo general, se usa en una red de videovigilancia IP para recibir imágenes en vivo o secuencias de video y grabarlas digitalmente en un disco duro, unidad flash USB u otro dispositivo de almacenamiento masivo. Los usuarios pueden ver, reproducir y descargar grabaciones cuando sea necesario. Por lo general, basado en entornos Windows o Linux, el NVR tiene una interfaz fácil de usar para el uso diario y está equipado con detección de movimiento inteligente y capacidad de control de cámara. El acceso remoto también está disponible con NVR, y otros beneficios incluyen la capacidad de manejar grandes cantidades de transmisiones de video, una instalación simple, etc. Entonces, ¿qué tan fácil es la instalación? A continuación, se ofrecen dos opciones para configurar NVR para cámaras IP, incluidas las conexiones PoE NVR y las conexiones NVR no PoE.

¿Cómo configurar NVR para cámaras IP?

PoE NVR y NVR sin PoE son dos tipos de NVR en el mercado. Utilizan diferentes métodos de conexión para cámaras IP. Tenga en cuenta que es importante verificar los soportes R, la compatibilidad entre el NVR y las cámaras IP al configurar el NVR para cámaras IP. Primero, asegúrese de que la grabadora de video en red sea compatible con las cámaras IP que desea utilizar. En segundo lugar, asegúrese de que el NVR admita la resolución de las cámaras porque no todos los NVR admiten cámaras de seguridad 4K o cámaras de 12MP en la actualidad. Una vez que la resolución de la cámara es superior a la resolución que admite el NVR, los usuarios deben acceder a la interfaz web de la cámara IP y reducir su resolución.

Opción uno: Conexión de PoE NVR para cámaras IP sin switch PoE

PoE NVR tiene un PoE integrado, que ofrece puertos Ethernet para conectar cámaras IP directamente. Por lo tanto, no requiere un adaptador de corriente separado para funcionar. Estos son los pasos de instalación para las conexiones NVR:


  • Utilice un cable Ethernet para conectar el enrutador y el NVR PoE. Asegúrese de que el NVR pueda acceder a Internet.

  • Conecte las cámaras IP al PoE NVR directamente mediante cables Ethernet. Habilitado con tecnología PoE, el NVR puede entregar energía a las cámaras IP.

  • Conecte el NVR y un monitor o TV a través de un cable VGA o HDMI. Asegúrese de que el monitor o TV esté conectado a través de la entrada correcta (por ejemplo, VGA, HDMI 1, HDMI 2, etc.).

Si todas las conexiones se realizan correctamente, entonces el NVR está conectado correctamente con cámaras IP. La figura 1 muestra la conexión completa. Este modelo de NVR es ideal para la vigilancia IP en hogares y pequeñas empresas.

Conexión PoE NVR

Opción dos: conectar NVR para cámaras IP con switch PoE

NVR sin alimentación a través de Ethernet significa que no tiene puertos Ethernet en el panel posterior, por lo que no se puede conectar a cámaras IP directamente, lo que requiere un switch PoE externo o un adaptador de corriente para proporcionar alimentación a cada cámara IP. Siga los pasos a continuación para finalizar las conexiones del NVR.


  • Utilice cables Ethernet para conectar el puerto LAN del switch PoE al enrutador y conecte el NVR sin PoE y el enrutador. Asegúrese de que el switch PoE y el NVR estén en la misma red.

  • Conecte las cámaras IP a los puertos RJ45 del switch PoE mediante cables Ethernet. El switch PoE proporcionará energía y transmisión de video como lo hace el NVR.

  • Conecte el NVR y un monitor o TV a través de un cable VGA o HDMI. Asegúrese de que el monitor o TV esté conectado a través de la entrada correcta (por ejemplo, VGA, HDMI 1, HDMI 2, etc.)

Tenga en cuenta que los usuarios deben agregar las cámaras al NVR para ver las cámaras y habilitar la grabación. Por lo tanto, siga los pasos del manual de instrucciones adjunto con su NVR. La figura 2 muestra el modo de conexión.

Conexión NVR no PoE

Preguntas frecuentes sobre la configuración del NVR para cámaras IP

¿El NVR requiere Internet?

El NVR puede funcionar sin Internet y continuar grabando y transmitiendo la transmisión de video. Sin embargo, sin Internet, los usuarios no pueden hacer una copia de seguridad de los videos en el almacenamiento en la nube, no tienen acceso a las grabaciones de forma remota o incluso no recibirán notificaciones automáticas o alertas en caso de una intrusión.

¿Es mejor NVR que DVR?

DVR (Digital Video Recorder) es un procesador de video que funciona con cámaras analógicas y también funciona como almacenamiento. La conexión entre una cámara analógica y DVR utiliza un cable coaxial. La grabadora no proporciona energía a las cámaras. Cada conexión de cámara requiere un divisor que suministra energía para permitir que las cámaras funcionen. En comparación con el NVR que funciona con cámaras IP mediante cables Ethernet, el DVR cuesta menos. Para las personas que buscan un sistema de seguridad relativamente sencillo, un sistema DVR será suficiente, especialmente su propiedad ya está conectada a un cable coaxial. Para aquellos que tienen demandas de monitores remotos o tienen requisitos de alta resolución, el NVR con funcionalidad PoE será más adecuado. Entonces, en cuanto a NVR vs DVR, las elecciones deben tomarse en función de las necesidades reales.

¿Hasta dónde puede llegar una cámara PoE?

La conexión entre una cámara IP y NVR se logra mediante cables Ethernet. Debido a la atenuación de la señal, el máximo. La distancia de transmisión del cable Ethernet es de 100 metros. Por lo tanto, el max. La distancia que la cámara puede recorrer desde el NVR también es de 100 metros. Si los usuarios necesitan ir más allá de los 100 metros, pueden usar un extensor Ethernet que ayuda a extender la distancia.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k